• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

移动端作用凸显,Mali GPU系列稳步发展

来源:EEWORLD
时间:2013-12-09

分享至:

ARM作为整个ARM生态圈的核心,在移动SOC的CPU发展上具有决定性的地位。不过在移动GPU的发展上ARM就没这么重要了。早期的ARM甚至没有GPU部分,直到2006年,ARM收购了挪威移动GPU厂商Falanx后,才推出了自己的亲儿子—Mali移动GPU。

经过几年的发展,Mali GPU目前也取得了相当不错的成绩。近日,“2013年ARM年度技术论坛”在北京举行 ,会上ARM多媒体处理器部门高级产品经理Steve Steele就近年来Mali的发展情况进行了详细介绍。

mali系列GPU 2013年发展概况

从市场角度来说,ARM拥有Mali GPU的优势在于可以向厂商推出整体化的一条龙解决方案。厂商可以向ARM同时购买CPU和GPU的授权,组建自己的原生SOC芯片。

不过早期的Mali芯片在性能特别是兼容性上存在一定问题—移动GPU目前标准比较多,各家GPU厂商的规格都不一样,因此如果不专门为某些芯片做出优化而只是用标准规格的话,要么某些GPU性能很差,要么会无法运行。

Mali刚推出时,由于市场占有率不足,产品较少,因此很多软件都没有来得及支持Mali,不过在经过长时间发展特别是ARM的一体化推广后,Mali得到了三星这样的巨头支持,随着三星手机和Exynos产品的大卖,Mali无论在兼容性还是性能上优化都有了长足的发展,目前已经很少有严重的兼容性问题出现。

Steve表示:在智能手机领域,2013年ARM Mali的市场份额占比达20%,基于安卓的平板电脑市场上也已超50%;在智能电视领域,其份额已提升至70%。

截至目前为止,ARM 的Mali系列获得了84家授权厂商支持,2012年出货量达到了1.52亿单元,超过230款设备使用了Mali GPU,2013年预计有超过3亿单元的设备使用Mali GPU,目前出货的数量已经是2012全年的2倍。由中国厂商制造的安卓系统产品,75%的GPU都来自于Mali。 Mali系列产品

不久前,ARM在其全球性的技术大会发布了新一代Mali产品:专注于中低端市场的T720,和针对高端市场研发的T760。值得一提的是,T760是ARM首款多能够做到16核Mali的GPU产品,与上代T604相比,T760在降低功耗方面的能力提升了四倍。

Mali-720主打高能效、低成本市场,是中端市场中款支持OpenGL ES 3.0的,专为Android优化,取药取代目前的Mali-400 MP、Mali-450 MP核心,适合搭配的核心是Cortex-A7、Cortex-A12及64位的Cortex-A53。

Mali-760主打高端市场,更注重每瓦性能比提升,主要取代目前的Mali-T678/628系列GPU核心,多支持16核心,能效比是T604的4倍。

Mali-T760 GPU

Mali-T760支持16核,可配1MB L2缓存,核心频率600MHz,像素填充率9.6GP/s,三角形生成率1066.6MT/s,浮点性能可达326.4GFLOPS(作为参考,iPad 4的A6X浮点性能是76.8GFLOPS)。它支持OpenGL ES 3.0/2.0/1.1、DX11.1图形规范,完整支持OpenCL 1.1通用计算。

毫无疑问,Mali-T760未来将是Cortex-A57/A53及32位的Cortex-A15核心的搭档之一。

Mali-T760从支持的8核并行一下子提升到了16核并行,ARM为此优化了Mali-T760的L2缓存一致性以保证完全支持16核并行。新的AFBC(Frame Buffer Compression,帧缓冲器压缩)技术使得纹理读取带宽减少了50%。

Mali-T720 GPU

Mali-T720相比之下就没这么高端,不过适用性应该会更广,毕竟现在还有很多厂商的移动处理器在使用Mali-400/450 MP而非Mali-T600系列。

Mali-T720主要优化了功耗和核心面积,相比之前的Midgard(米德加德,目前的Mali系列GPU的架构代号)架构,其核心面积减少了30%,动态功耗降低了15%,主要用于搭配Cortex-A7/12/53核心。

Mali-T720系列GPU支持8核,L2缓存多256KB,核心窜率600MHz,像素填充率4.8GP/s,三角形生成率533.2MT/s,浮点性能81.6GFLOPS。

“ARM十分看重中国的市场”,Steve表示,目前ARM在中国拥有包括腾讯、完美世界在内的近170家合作伙伴,2013年芯片出货量超过10亿片。同时,ARM也为中国厂商提供了很多平台,帮助了解ARM的技术和产品,寻找合作的可能性,其生态系统也比较注重本地化。

标签 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻