【导读】Xperia C是索尼首款采用了联发科MTK平台的手机,它主打性价比,外观依旧延续了Xperia家族的靓丽外观设计,而的电量测试结果显示,该机的续航也十分给力,部分成绩甚至超过了iPhone 5S、HTC One Max以及索尼上一代的旗舰Xperia ZR。
Gsmarena对索尼Xperia C进行了一系列的续航测试,而首当其冲的当然是通话时间测试。在这一项中,Xperia C表现不太理想,续航时间仅为13小时29分钟,基本与Lumia 520以及HTC One X+处于同一水平。
虽然项测试比较落后,但是Xperia C在网页浏览测试中表现十分威猛。该机的续航时间为12小时45分钟,一举击败了宏碁Liquid E2创下的12小时39分钟的记录,而据之前记录,而iPhone 5C(9小时5分钟)、Note 3(9小时4分钟)、HTC One Max以及Xperia ZR也被甩在了后面。
在视频播放测试中,Xperia C成绩为12小时53分钟,iPhone 5S(10小时31分钟)、HTC One(10小时2分钟)以及骁龙600版Galaxy S4。
Xperia C的综合续航为68小时
,也就是说,如果用户每天通话时间、网页浏览以及视频播放时间各为一小时的话,终的续航时间为2天多。总体来看,对于一款千元定位的MT6589四核手机,已经很超值了。