英特尔全球副总裁、中国区总裁杨叙日前向腾讯科技表示,英特尔开源PC伽利略将会时间进入中国市场,目前正在建设相关的开放社区。杨叙称,开源PC的想象空间很大,依托开放平台,他希望除了合作伙伴及学校,更多的大学生也能够接触和参与这个产品的创新,开发自己的新硬件和机器人。
他表示,各种创新、微创新可以在很多小的地方开始,明年英特尔的核心就是Quark技术,英特尔会用80年代做嵌入式一样专注的策略来关注这一市场。英特尔发言人克劳丁·曼加诺(Claudine Mangano)曾在上周一通过电子邮件表示,“伽利略计算机将于未来两周通过欧洲和美国部分经销商发售”。伽利略是一款计算机主板,尺寸略大于银行卡,没有外壳。伽利略配置英特尔能耗极低的Quark处理器。Quark主要针对可穿戴设备和小型电子产品市场,且支持Arduino开发环境。据悉,Arduino是一个基于开放原始码的软硬体平台,具有使用类似Java,C语言的Processing/Wiring开发环境。能够通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。伽利略配置的32位Quark处理器基于X86架构奔腾设计,时钟频率为400MHz,配置512KB缓存。配置256MB内存,有micro-SD插槽、100MBPs以太网接口、微型PCI-Express插槽、USB 2.0端口和RS-232串行端口。英特尔曾透露,伽利略价格将低于60美元,但这一价格仍略高于其他ARM架构的相似产品。