来源:21ic
时间:2013-12-09
传统的信号分析仪数据处理效率和速度都跟不上采集的速度,因此进行实时采集和捕获的过程中会丢掉一些数据进行处理,一旦在丢掉的信号中有毛刺或脉冲就无法采集到,所以频谱分析仪或信号分析仪不能百分之百地采集到所有信号。安捷伦中国区市场部无线业务经理黄萍介绍说,在航空航天、国防和无线通信行业中,为了确保用户在极端复杂信号系统中也能实现瞬态信号的查看、捕获和分析,安捷伦为其PXA X系列信号分析仪新增实时频谱分析(RTSA)功能。
这款产品(功能)的创新之处在于,FFT的处理速度更高,同时采集速度也有很大的提升。采集速度都提高了,处理速度也更高了,在实时处理过程中就可以无缝地进行信号的采集和分析,这也是实时频谱分析仪的一个亮点。同时,用户现有的PXA无需经过硬件翻新或重新校准即可随时添加这一新功能,保护了投资。
随着各种无线技术和标准的演进,为相关的测试测量工作也带来了巨大的挑战,例如MIMO、高阶调制、载波聚合、终端一致性测试、波束成形等,都对测试测量设备提出了很多新需求。比如MIMO需要设备能够同时对多通道采集数据;高阶调制对测试测量设备信号质量更高、性能更好;在频谱利用例如载波聚合方面,需要测试设备更宽的信道带宽以满足分析需求等。
此外,近年来伴随着4G技术的进一步发展,4G异构网络的演进也带来了巨大的测量挑战。目前异构网络中包含了各种宏蜂窝、微蜂窝、毫微微蜂窝、WLAN热点等元素,这些网络相互交错形成了较严重的干扰问题,对控制信道、工作信道等也有影响。这些挑战归根到底都是载波聚合的测试。安捷伦的设备在以上这些方面都能提供很好的解决方案。
对于未来测试测量的创新方向,黄萍认为安捷伦将会跟随无线技术标准的演进去开发可以满足相关需求的产品。例如,随着各种智能终端更长的电池寿命需求、基站需具备更高电源效率,以及昂贵的射频收发器需要实现更大输出功率,使用包络跟踪来改善射频功放(PA)系统的效率逐渐成为了研发的重要议题;4G终端设备的测试测量,伴随着异构网络即将爆发的小基站市场所需的高效、自动化的测试测量;基站回传业务如E-Band微波高频率回传等领域的测试测量等等。安捷伦希望把在传统毫米波太赫兹技术的优势创新地应用到将在上述的新一代无线通信技术中去。