• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

迈利芯推出高度集成化坚固型磁传感器MLX90364将离散保护元件纳入集成电路封装

来源:与非网
时间:2012-05-25

分享至:
MLX90364 Triaxis 是迈利芯推出的高精度角位置传感器 有了它 传感模块不再需要印刷电路板。该装置以双模封装结构为基础 将一个12 位分辨率位置传感芯片与多个去耦电容结合在一起 以满足汽车应用环境对强静电释放和电磁兼容的需要。采用这种双模封装的传感器可以直接焊接到坚固型连接器或终端上 然后再进一步罐装或包覆成型。有了这种双模封装 就不再需要传统的印刷电路板。专用耳状结构可以提高安装精度。
这种传感器可以用作线性位置传感器或旋转位置传感器。它具有几大特色,即,完全可编程传输功能、选择模拟和脉冲宽度调制(PWM)输出模式、开路/短路诊断、车载诊断、欠压检测和过电压保护。目前正在研发与A SENT-SAE J2716相兼容的版本。(相关拓展: Digikey代购 )
“MLX90364 满足了汽车行业对电气鲁棒性、机械鲁棒性和环境鲁棒性提出的更高要求 ,” 迈利芯传感器营销经理Vincent Hiligsmann 说。 双模封装与我们的一代Triaxis 位置传感器集成电路相结合 可避免印刷电路板在高温或强振环境下使用时经常出现的损坏现象。由于元件和焊点数量减少了1/3 以上 所以故障率大大降低。没有了印刷电路板 传感过程中就没有了接触 这为传感器长期可靠的性能提供了一个全面优化方案。迈利芯已经在向全球的几家汽车一级供应商提供其无印刷电路板传感器产品 并在此宣布把这类产品全面推向市场 ,” 他总结道。
MLX90364 传感器达到了AEC-Q100 和Q200 车用标准。该传感器还通过了多项极端鲁棒性验证测试 例如 将其长时间暴露于高达170 ⁰C 的环境中 来验证其性能稳定性
关于迈利芯
迈利芯微电子集成系统公司(布鲁塞尔欧交所挂牌名:MELE)设计、生产和销售创新型混合信号集成电路。其集成电路秉承绿色环保理念,帮助客户为市场提供更加节能的汽车系统。这些集成电路产品主要用于四类领域,即,传感器、光学电子器材、无线设备和促动器。传感器包括磁敏传感器、微机电传感器和传感器接口集成电路;光学电子产品包括线性阵列、单点传感器、红外测温仪、互补金属氧化物半导体宽动态技术设备和夜视摄像机。无线集成电路主要是RKE(遥控门锁)、TPMS(胎压探测系统)、ISM低频段设备、NFC、RFID阅读器和智能标签解决方案。促动器集成电路包含LIN(局域互联网)和 CAN(控制区网络)总线网集成电路和高级BLDC(无刷直流电机)驱动技术。能够为减少人类环境足迹出一份力,是迈利芯颇感自豪的事情。(拓展阅读: 小批量芯片采购 )

更多新闻