• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

64位大潮到来 博通开发64位ARM处理器频率超3GHz

来源:爱活网
时间:2013-12-09

分享至:
ARM处理器频率能飙到多高?博通(Broadcom)在12月5日举行发布会,会上宣布将开发基于ARMv8-A的64位服务器级处理器,其运行频率高达3GHz! 新处理器将会为网络虚拟化提供服务器级别的处理能力,面向网络,大数据,储存以及安全方面的应用。新处理器采用的是四核四线程,架构为博通自行研发,指令并行能力达到单周期4发射(Cortex A15也只能做到3发射),流水线完全是乱序超标量设计,频率达3GHz,采用TSMC 16纳米FINFET制程,并且拥有独特的功耗管理功能。新处理器可以为网络虚拟化应用提供160Gbps的吞吐量,并且Broadcom还会提供标准化的网络虚拟化软件环境,帮助用户无缝迁移到新系统。目前高通并没有公布这款处理器的代号,根据之前的消息,这款ARM架构的处理器很可能会在2014年底出货。博通之前主要专注于MIPS架构的处理器,这次开发ARM架构的处理器也是顺应业界潮流。
标签 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻