• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

外围器件平台如何改变下一代移动终端?

来源:国际电子商情
时间:2013-12-08

分享至:
快速、稳定的4G LTE连接、超高清(4K)视频拍摄与播放、高清音频、高级数码相机功能、快速网页浏览以及无缝视频流,下一代智能终端即将呈现给消费者的这些卓越用户体验和创新功能,如果没有除CPU外的外围器件平台配合,显然只能是“水中花,镜中月。”那么,今后几年内,这些炫火的平台将怎样改变我们的生活,本文将为您一一揭示。先进触控技术哪些炫?Synaptics公司智能显示屏事业部高级产品市场经理Jimmy Lin(林竑光)认为,下一代移动终端的人机界面必须简单易用,让交互更加直观明了。因此,对触控而言,一种自然延伸的方式是让触摸屏能够检测不止单个手指的操作,并支持除基本捏放之外的手势。例如旋转手势,用于沿圆周转动对象;或者在屏幕上使用两手指手势来执行操作,例如向前或向后跳至一首新歌,甚至还可以实现将手机从睡眠中唤醒的手势,例如单击或双击;或者手绘一个符号来打开应用程序,例如使用@符号来打开电子邮件。除了手势之外,使用触摸屏的增强方法以实现悬停检测也是热点,例如将手指悬停在电子邮件上进行预览,然后再真正触摸屏幕以打开电子邮件,或是从左向右滑动以移动图片等对象。林竑光提到的另一个发展重点将是如何实施生物识别技术,因为未来用户不仅使用大数据,并且生成大数据–例如创建私人电子邮件、文本消息、提供支付信息和个人信息等。这不仅是一种与设备交互的方式,更是一种增强交互安全性的方式。 赛普拉斯(Cypress)公司主任产品营销工程师兼产品经理Jeff Erickson看好的下一个重大趋势是开发并促进实现以前不可能进行的交互,包括支持手套触控或钢笔铅笔书写。他还特别强调了触控与其它先进功能(比如接近感应、指纹传感、无线充电等)相集成趋势,在其TrueTouch Gen4/Gen5控制器中,其电容式接近感应功能能够检测到用户面颊,并通知主处理器停止触控检测,以免误触摸。同时,在打电话的时候,它还可以关闭显示屏,以节省电力,从而延长电池续航时间。“我认为无线充电会有很大的增长潜力。但许多无线充电器噪声很大,严重干扰了正确的触控输入信号获取,从而使用户体验非常令人沮丧。因此,触摸屏的抗噪声能力是克服这类难题关键。”Jeff Erickson说,新推出的TrueTouch Gen5系列控制器在1-500kHz频率范围内、超薄0.5mm覆层、手指尺寸为22mm的测试条件下,抗噪声能力可达60伏峰峰值。手机成像技术哪些火?由于能够提供与传统相机进行竞争的视频和静态图像,先进成像技术正成为下一代移动终端的核心技术之一。Aptina公司首席技术官Sandor Barna指出,另一个发展趋势是先进图像处理和成像计算技术的使用在不断增加,以便为移动设备带来新的应用:结合了算法和处理能力的新型成像传感器,使手势识别及控制等功能变为现实,用户能够更自然的与智能手机互动;或是结合成像和其它GPS及云端技术,智能手机可提前预知用户的动作,比如当用户走进黑暗房间时自动开灯。2013年起,中国市场开始有一些高端手机对于高像素与高帧率的要求同时存在。“过去几年中,提高分辨率一直是产业发展的推动力量,但这趋势正开始放缓,但改进相机图像品质的技术和工艺将继续大受欢迎。”Sandor Barna说,例如目前客户的期望是使用1300万像素图像传感器来增加高端智能手机中的图像细节,但会担心在使用1.1μm像素传感器时是否可以保持1.4μm像素的图像品质。他为此列举了几种增加图像品质的先进技术:1)能够增强低光照性能的新传感器技术,比如Clarity+技术将获得高度重视;2)其它的传感器功能特性将为移动电话的相机传感器增添差异化用途,包括能够在具有挑战性光照场景中进行捕获的视频功能HDR、用于流畅视频和动作捕获的高帧率,以及在手势识别和景深感测等传感器中捕获更多数据的新方法;3)随着采用光学稳像(Optical Image Stabilization,OIS)技术、6单元透镜技术用来增加MTF,以及使用全新IR滤光镜来更好地衰减光波波长来增强性能,相机模组内的其它组件也将会进一步改善性能。高帧率同时为静态图像和视频捕获提供了益处,尤其在动作场景中更加明显。Aptina提供了许多在全分辨率下支持30fps帧率、60fps HD视频前置摄像头且主摄像头支持30fps UHD(4K视频)、以及120fps视频的方案。用户可以捕捉特定时刻,但不会有模糊和延迟。因为视频中的高帧率可为观众提供了流畅、锐丽的视频捕获,甚至是慢动作捕获,为智能手机消费者提供了更多的用途。Sandor Barna还谈到了支持成像计算技术的光场相机、阵列传感器/相机、以及微机电系统增强(MEMS-enhanced)相机,表示这是非常令人兴奋的新发展趋势,因为它们能够承诺提升传统的成像性能,并超过标准的典型静态图像或视频。“虽然断定何种特定技术将会胜出还为时尚早,但Aptina已经开发了多光圈(multi-aperture)传感器和系统,可以支持大多数新的理念。”这些系统支持阵列相机的多种专业变焦等能力,并使许多不同的较小传感器来摄取相同的图像,然后进行整合。这类系统可通过如景深感测、捕获后聚焦(post capture focusing)、极快自动对焦(AF)、改进的HDR等其他的功能特性比来提高典型图像的品质,所有这些功能都集成在极低厚度(Z-height)的封装内来实现超薄的手机设计。他预计在未来12-18个月内,采用阵列传感器的智能手机将面世。被动元件不当“群众演员”爱普科斯(EPCOS)大中华区SESUB,声表元件及无线连接产品市场资深经理温一平表示,下一代移动终端应至少具备以下两大特性:1)高速无线通讯;2)高清多媒体内容获取与共享。随着TDD/FDD LTE和WLAN两大核心技术网络正逐步采用新的LTE-Advanced与WLAN IEEE802.11ac标准,移动终端的网络传输能力将进一步扩大,传输速率也将得到提升。但他同时认为,LTE/GSM网络共存以及LTE和Wi-Fi/BT共存,将是下一代移动终端生产商面临的关键问题,它们直接推动了先进滤波技术和3G/4G LTE系统射频方案小型化的发展趋势,例如声表面波(SAW)、声表面波HQTFC(高Q值和低温度系数)以及先进的体声波(BAW)技术等。为此,EPCOS提供了一套全面的声表滤波器产品组合,包括双工器、同向双工器和三工器/四工器,以及放大器后(post-PA)、级间和接收滤波器。此外,用于3G和4G LTE网络以及WLAN/BT连通功能的模块,以及用于模块化解决方案的微型封装元件CSSP(芯片尺寸的声表封装)、DSSP(裸片尺寸的声表封装)滤波器和双工器,以及未来的薄膜封装滤波器,都是其在小型化道路上做出的有益尝试。
标签 元器件搜索 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

更多新闻