来源:EEWORLD
时间:2013-12-06
中国资深研究员将JenNet-IP确定为创新型物联网应用的关键因素
中国上海,2013年12月5日 — 中国的技术行业研究机构中国电子信息产业发展研究院(CCID)在近的研究报告《浅析智能照明无线传输协议》中,已将JenNet-IP确定为下一代新兴智能应用的理想无线通信协议,表示该技术将有助于进一步实现物联网(IoT)理念。由恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)开发的JenNet-IP是一种增强型6LoWPAN网络层,具有使用方便、安全性高和成本低的特点。该协议专门针对基于IEEE 802.15.4的超低功耗网络,可同时用于住宅和工业应用。
预计未来几年,物联网节点数量将迅速、持续地增长。截至2020年,可能有多达500亿的此类节点。届时,家庭和楼宇相关设备的市场价值可能达到6,650亿美元,在更加广泛的互连设备市场中占到29%。[ PC Today(2012年4月刊)] 据CCID的子公司赛迪咨询报导,传统照明市场上LED的替代效应大大提高了对半导体照明的需求,并且截至2014年,中国半导体照明市场的规模预计将达到565亿元人民币,比今年上涨38.8%。
CCID的研究报告显示,超低功耗智能照明系统预计将成为照明行业内的主要发展趋势之一。[ CCID赛迪信息《浅析智能照明无线传输协议》报告,首页第2段 ] 研究还发现,相比其他无线通信协议,基于IP的JenNet-IP改善了无缝联结物联网通信所需的性能和功能。
作为JenNet-IP的实例,恩智浦近推出了“Light Pro”模块。这将运行Jennet-IP的JN5168芯片与智能照明应用层结合在一起,让客户能够仅凭三个SSL驱动器的连接(V+、0V和PWM),将任意SSL灯具转换为2.4 GHz无线IPV6节点。Light Pro允许构建具有多达500个节点的智能照明网络,而JenNet-IP自我修复树网络拓扑结构可以转换为非常强大的网络,完美涵盖商业和公共照明应用。同时,Light Pro模块的测量尺寸仅为10mm x 10mm。
CCID 高级咨询顾问暨北京赛迪时代信息产业股份有限公司重大项目部总经理李偲钰博士表示:“作为构建和实现智能城市理念的先行者,我们一直对向物联网方向的发展保持着浓厚的兴趣,在这个框架中,智能照明系统及其相关应用绝对可以成功地推广给大众。”
针对该报告的发布,恩智浦高级副总裁、大中华区销售及市场经理兼中国大陆及香港地区执行官叶昱良表示:随着物联网的成熟,恩智浦Light Pro是结合了LED照明、无线通讯的智能照明系统技术,是目前市场上可提供的成功照明解决方案,能够高度灵活地远程控制灯泡并设置照明模式。此外,在商业建筑应用中,相比从CFL移动到LED,智能控制应用甚至能提供更佳和显著的节能功能。叶昱良先生认为:“恩智浦在创新和尖端技术的承诺和追求方面始终保持着良好的记录。现在,据CCID的分析报告,恩智浦的JenNet-IP再次被证明是物联网应用的完美解决方案。”
JenNet-IP是增强型6LoWPAN网络层,专门针对住宅和工业应用中基于IEEE 802.15.4的超低功耗联网。由于基于IP并且能够扩展到支持多达500台设备的大型网络,所以JenNet-IP特别有吸引力。该协议还设计为使用或不使用Internet网关,并且拥有众多吸引人的特点,包括超低功耗、长射频范围、低内存占用以及低总拥有成本。JenNet-IP基于恩智浦成熟的JenNet网络协议堆栈,它在恩智浦JN514x系列超低功耗无线微控制器和模块上运行。
支持物联网应用的JenNet-IP网络的优势包括:
简单易用、专有网络拓扑的理想选择内存占用空间小与wi-fi和蓝牙共存可靠而稳固的通信通过128位AES加密的安全通信电池供电终端设备中的低功耗操作