• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G的想象:移动视频行业将迎来大爆发

来源:腾讯科技
时间:2013-12-06

分享至:

尽管坊间已经流传着4G牌照发放时间的各个版本,人们对发放4G牌照发放已有期待,但政府部门选择12月4日这天发放还是让业内感觉有些突然。

从11月4日11点到15点间,关乎4G牌照发放的各种传闻集中发酵,并终在16点左右尘埃落定。

工信部向中国电信(微博)、中国移动(微博)和中国联通(微博)三大运营商发放了TD-LTE牌照,中国移动还同时获得固网牌照。

在科技业界以普天同庆的感觉,用种种角度解读4G牌照带来的格局演变以及各方利好时,普通用户的关注点却总有不同,甚至没法称得上是一件大事。

“4G牌照?没听说过。到是前段时间看到中国移动说可以预订iPhone了,我想到时候买个iPhone 5继续用我的移动号。”

这位用户似乎也不清楚iPhone5与iPhone5s/5c的区别,如果稍加引导,在他的心目中,“是不是现在微信可以发语音,将来可以发视频了。4G网络应该更快,上网费更便宜吧。”

网络更快,资费便宜,有新的应用,这是用户对4G的模糊印象。“在中国,3G、4G都只是运营商们拿来炫耀的数字,很多普通用户还在用2G的网络!我们并不需要你们的数字,我们需要的是真正的快速网络!”这是另一位网友的呐喊。

如果允许稍作幻想,一位用户站在十字街头,打开手机摄像头扫一下整个街道就可以看到近的星巴克。这个场景是否很迷人?该应用场景使用的技术是增强现实,辅之地理位置信息,因为对带宽和流量的消耗过于庞大,3G时代过于奢侈,4G时代才有能力消费的起。

如果用专业的视角审视4G牌照发放带来的新机会,可以想到的是,那些因逼仄的上网环境无法普及的应用将从此有了用武之地,而那些在3G时代太耗流量的应用则会更加普及。

回顾3G时代,在业界普遍议论和寻找杀手级应用时,没人会想到苹果iPhone及其App Store生态链引爆了3G应用市场,Android系统开放生态链则让3G应用普及。也许再过几年,我们会发现我们现在对4G的憧憬是多么幼稚。4G时代,能够给用户带来惊喜的彩蛋何时出现,以什么形式出现呢?谜底或许会很有趣。

老树开新花

那些在3G时代因为带宽、流量而被限制的应用,比如图片、视频分享、远程监控、云存储等云计算服务、Web App、移动电商、手机游戏等,在4G时代将迎来二次进化。

其中,作为用户消费比例的移动视频应用将迎来首轮利好。

“移动网络进一步提速后,将推动移动互联网的发展,尤其是对网络带宽依赖比较大的娱乐类应用。从移动视频行业来看,市场已经完成培育期,用户习惯从传统PC逐步迁移至移动设备,如果4G资费合理的话,移动视频用户将出现爆发性增长。”移动视频播放器100TV CEO刘述尧如此看4G牌照发放对移动视频应用的影响。

“玩拍”作为Youtube联合创始人陈士骏的又一创业项目,一直主打6秒钟微视频应用。在4G牌照发放前,AVOS中国区CEO江宏一直很担忧短视频的分享问题。受流量的限制,短视频分享的效果一直不佳。为了节省流量,通常的做法是把视频极度压缩,让短视频和图片的流量差不多,但这样做的话,画面效果就差了很多。

“4G牌照发放将成为短视频分享行业重要的转折点。”江宏说。

视频的另一个机会或许是移动视频直播类应用。目前,我们使用智能手机看视频习惯于,要么是在有WiFi的环境下观看,要么是在WiFi环境下先缓存好后离线观看。即使使用3G网络环境直接观看也于一些短视频节目。

应用汇CEO罗川(微博)认为,在4G网络环境下,用手机直接视频直播将不再是问题。他以国外的一款应用App Qik举例,该应用支持实时视频流,“每一个携带智能手机的人瞬间就可以变成现场直播记者。这样的服务虽然并不是每个人都会用到,但专业广播团队未来一定会采用4G网络,视频分享类App也将迎来大繁荣。”

罗川推崇的4G网络的另一个受益者是手机游戏。手机游戏不但需要硬件设备,同样需要一个更快的互联网连接。“更快的网络连接,意味着玩家可以享受到更加流畅的体验,享受到画面更精美、更复杂的、需要强大网络连接的优质游戏。这些无论对于玩家还是游戏开发商,4G网络将会给他们带来一个全新的游戏盛宴。”

新应用机会

3G时代只敢想的一些应用模型演示,在4G时代将逐步成为现实。增强现实应用、智能家居和移动医疗可成为其中的典型机会。

如果说通过增强现实技术可以找到附近的星巴克咖啡馆似乎太小众且刚需不够,消防员在救火时带上有4G功能的头盔,头盔面罩上可显示一座大楼的建筑图,帮助他们在充满烟雾的大楼里面找到通路,这是否可以支撑4G新应用的理由?

3G时代,导航类应用已经成为用户必备,4G网络带宽的加速,导航类应用开发商已经开始探索“增强现实”概念,用手机的摄像头就可以呈现实时可视化的数据,定位或GPS信息。实际的应用中,增强现实导航技术在车载系统中将更加流行和广泛应用,福特Sync和通用OnStar已经采用这种技术。

另一个实用场景来自于移动医疗。今年6月举行的2013 GSMA亚洲移动通信博览会上,中国移动已经展示4G急救医疗应用。在当时,负责该项应用的工作人员透露,4G网络拥有超过十倍3G网络的速率,能够实现高速率的视频回传,缩减患者救治时间。移动状态下的应用更为必要。120急救车在移动过程中,可稳定维持20Mbps的上传速率,从而保障高清视频传输的稳定,以及X光片等大数据文件的快速传输。

此前,中国移动在南京、上海、浙江等多个城市进行了120急救车的现场演示。中国移动表示,在4G规模商用之后,此项应用将会逐步推广。

用户“以脚投票”

4G牌照发放对运营商本身是利好,相比以往模拟、2G和3G时代,运营商的“老大”地位可能不保,用户比以往获得更多的主动权。

在腾讯科技发起的调查中,有37%的用户表示一旦可以使用4G网络,就尽快入网,但另有45%的人持理性观望态度,“先等覆盖好了再说。”

一个解释是,目前4G并非刚需,更像锦上添花。

截止到今年10月,3G在我国的渗透率刚刚突破30%,目前3G的容量还有大增长空间,对依然使用2G网络,以及刚开始使用3G网络的人而言,对4G网络的需求微乎其微。

与此同时,4G建设刚刚启动,网络覆盖难以与高质量的2G网络和3G网络相比,作为普通用户,网络的稳定是其优选项。

另一个关注焦点是资费标准。中国移动表示,未来4G套餐由上网流量、语音通话、数据业务三部分组成,每部分均有多档方案可供选择,用户可根据需要自由组合。中国联通和中国电信由于目前没有可商用的4G网络,资费套餐无从谈起。

值得肯定的是,广东移动等省分公司通过赠送15GB流量的方式吸引4G种子用户。同时,近期还下调了4G资费方案。新方案执行后,不论是用户自带手机入网,还是办理合约购机,新套餐比原套餐无论语音还是流量只加不减,月费套餐相当于五折优惠。

这些对用户的示好,对于已经经受了多年运营商“霸王条款”的用户而言,是个新的好的开始。

标签 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻