• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体推出动态NFC标签存储器

来源:EEWORLD
时间:2013-12-06

分享至:

中国,2013年12月4日 ——横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新系列“动态NFC标签”存储器,让各种消费电子产品、家电和工业设备变得更智能、更灵活、更易用。从扬声器、打印机,到电饭锅、洗衣机,以及电表、水表和燃气表,有了这些存储器,在任何电器产品内增加NFC(Near Field Communications,近距离通信)功能变得十分容易。

NFC是一项无线通信技术,两个装置相互靠近时(通常相距数英寸),可通过NFC进行相互通信。今天,NFC技术是被大多数消费者视为使用智能手机进行非接触式购物的方式之一。在不久的将来,这项技术将会帮助设备连接到物联网,改变消费者与互联设备之间的互动方式。虽然NFC已经是新智能手机和平板电脑的标配,但是在其它类型电子电器产品上的应用还尚需时日。

意法半导体计划通过新推出的M24SR系列“动态NFC标签” 存储器推动这项技术变革,该存储器可让任何设备具有NFC功能,包括打印机、健身手表、微波炉、智能电表或数码相机,从而与几乎接触的智能手机通信。

意法半导体存储器产品事业部总经理Benoit Rodrigues表示:“在所有的设备或装置中集成NFC功能有一个重要好处,虽然这些设备本身没有内置键盘、显示屏和网络接口等成本昂贵且占用空间的外设,但是仍然可通过智能手机实现这些外设和功能。”

M24SR 系列的一个潜在好处是,方便智能手机与音频设备的蓝牙配对。现在用户蓝牙配对需要完成以下标准步骤:打开手机的设置菜单,打开蓝牙,选择音频设备型号,有时还需要输入密码。有了这款存储器,用户只需在NFC音频设备附近摇晃智能手机,即可自动激活蓝牙配对过程,因为设置参数已通过NFC传送到目标设备。

另外两个例子是在断电或修改日间省电时间后重置时钟和快速诊断故障设备的故障。无需寻找使用说明书或致电厂家服务热线,只要在智能手机上运行“重置时钟”或“诊断故障”应用程序,然后将设备靠近智能手机,时钟即会自动重置,或者通过网络连接到厂商网站远程诊断故障。

Benoit Rodrigues补充说:“M24SR系列开启一个新的人类与外部世界的交互模式。今天,智能手机越来越成为人与人之间互动的中心。明天,智能手机将是我们与资产或工具互动的中心。”

技术说明

意法半导体的“动态NFC / RFID标签存储器”包含下面三个重要模块的芯片:(1)非易失性存储器(NVM,non-volatile memory),是一种即使断电数据也不会丢失的电子存储器。(2)无线接口,用于与其它无线设备通信;(3) 有线接口(工业标准I2C接口),用于与主机的控制器通信。

在M24SR系列产品中,非易失性存储器的产品形式为EEPROM (电可擦除可编程只读存储器,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),存储容量从2Kbit到64Kbit,涵盖现有全部市场需求。意法半导体是世界的EEPROM技术厂商和世界的EEPROM存储器供应商。

无线接口完全兼容ISO14443-A通信协议,数据速率高达106kb/s,同时I2C接口工作频率高达1MHz,确保手机与目标设备之间数据快速传输。

为存储NFC数据,EEPROM存储区在出厂前已被格式化,可支持NFC数据交换格式(NDEF,NFC Data Exchange Format),采用的可靠的EEPROM技术,数据保存期限高达200年,100万次擦写周期,128位密码保护使安全性达到化。

封装采用成本低廉的微型SO8、TSSOP8和MLP8,M24SR现在已出样片并可供OEM客户测试。

标签 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻