来源:EEWORLD
时间:2013-12-06
日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向TV和工业设备用电源等100W级别的中功率电子设备,开发出将PFC(功率因数改善)控制器与QR(准谐振)控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”。
本产品在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能与PFC输出新控制方式,为业界首创※。而且,还实现了轻负载时的效率提升,大幅降低了设备的待机功耗。使用此款IC的电源电路,还可满足国际标准能源之星6.0所规定的水平。不仅如此,通过将两种控制器一体化封装,可减少零部件数量,因此,还有助于进一步实现电源的小型化。
本IC已于2013年9月份开始出售样品(样品价格100日元),于2013年10月份开始投入量产。前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。※截至2013年11月29日据ROHM调查
近年来,随着电力供应不足问题日益凸显,为实现设备节能,对于电源的高效化需求也日益高涨。而另一方面,75W以上的电子设备却存在着矛盾问题---为抑制对其他设备造成有害干扰的高次谐波,需要搭载PFC控制器,而搭载PFC控制器却会导致效率下降。
另外,在以大型液晶TV为代表的100W级别的设备中,为减轻设计与评价负担,提高修理的便利性,电源朝着适配器化方向不断发展。但是,传统的搭载QR控制器的AC/DC转换器IC和分别使用PFC电路的电路结构,与电源的进一步节省空间需求趋势相悖,存在着PCB板面积增大的问题。
此次,ROHM于业界首家在IC上搭载可自由设定PFC控制器ON/OFF的ON/OFF设定功能。不仅提高了轻负载时的转换效率,还有助于降低待机功耗。另外,在升压转换器方式的PFC控制器上搭载了ROHM独有的PFC输出新控制方式。因此,可大幅提升尤其是AC100V产品的效率。例如,在100W级别的电源中使用本IC产品时,效率在AC100V时为89.0%,在AC230V时为89.5%,满足国际标准能源之星 6.0所规定的88%以上的要求。不仅如此,通过优化布局,可将以往分别使用的PFC控制器与QR控制器一体化封装,与以往相比,零部件数量可减少约20%。
ROHM充分发挥这些技术优势,拥有了从一次电源IC到DC/DC转换器IC的丰富的产品阵容,通过为客户提供整体解决方案,持续为系统整体的节能化而贡献力量。
<特点>
1.业界首家搭载PFC控制器ON/OFF设定功能,成功提升轻负载时的转换效率并降低待机功耗
・ 监测二次侧的负载功率,针对该功率对PFC控制器进行ON/OFF 控制,尤其有助于提升在无需PFC的负载范围(75W以下)的电 源转换效率。
・ 在100W级别的电源中使用本IC产品时,待机功耗在AC100V时为85mW以下,在AC230V时为190mW以下,满足国际标准能源之星6.0所规定的210mW以下的要求。
2.QR控制器与PFC控制器一体化封装,大大减少零部件数量
通过将PFC控制器与QR控制器一体化封装,可减少通用设计部分的零部件数量。与以往通过外置使用PFC电路的情况相比,成功减少了约20%的零部件数量。
3.利用ROHM独有的PFC输出新控制方式,针对世界各国的AC输入电压均可实现更高效率
世界各国的AC电压的输入范围不同,以往的PFC IC的输出电压是恒定的,因此,在AC100V输入时,存在开关损耗增大的课题。
本产品通过搭载PFC输出新控制方式,可输出适合AC输入电压的电压。例如,在100W级别的电源中,与AC100V、PFC输出固定的情况相比,预计转换效率可提升约1~2%。