• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

开源硬件新品:便捷式触控Mini USB显示屏

来源:我爱方案网
时间:2013-12-06

分享至:


【导读】过去,在留声的世界里,没有声音,再好的戏也听不到;如今,在开源的舞台上,没有屏幕,再好的戏也出不来。今天,小编就为各位开源发烧友们介绍一款便携式的触控Mini PC USB显示器,它仅有名片那么大,一根USB数据线即可工作,且无需额外供电,支持的硬件平台包括树梅派、Cubieboard、OpenWrt的路由器等。  


 随着计算终端逐渐由桌面向掌上转移,我们见证了智能手机的蓬勃发展。而过去复杂的操作系统也逐渐摆脱了庞大的身躯,从桌面PC移植到到了MiniPC中: 树梅派、Cubieboard、可以运行OpenWrt的路由器等,这些变得小巧,易于携带的嵌入式平台,同样大多拥有Ghz级别的CPU。  

 像MiniPC这样如此小巧的系统所蕴藏着的不可小视的计算资源成为了各爱好者和众多开源硬件厂商梦寐以求的计算解决方案。然而以往在MiniPC上进行调试或者需要显示图像画面与用户交互时,依旧要借助那笨重的HDMI显示器或者电视机。  

 为了让设备显示同样的便携与省电,RoboPeak荣幸推出便捷式带有触摸功能的USB显示器。它专门针对MiniPC设计,仅有名片那么大,只需要一根USB数据线即可工作,且无需额外供电。  


  特点  

  1、广泛的设备支持  


 您可以使用它作为目前各种嵌入式开发板(如树梅派、Cubieboard等)的显示器来使用!得益于USB接口,这使得以往无法连接显示器输出的设备也有机会通过RPUSBDisp显示画面,比如您的路由器就可以。并且我们也支持Arduino Yun,Intel Galileo 开发版!  

  2、标准的设备接口  

 配合RoboPeak开发的配套驱动程序,RPUSBDisp可以被目标操作系统识别为标准的显示器和触摸屏设备,这意味着任何现有的图形界面程序无需做任何的修改即可在RPUSBDisp显示。  

  3、开源意味着更多可能  

 作为开源项目,我们提供了它的原理图、通讯协议、Linux内核驱动代码等。方便您基于RPUSBDisp实现更多的创意。


 下面我们先通过一段视频向各位展示RPUSBDisp是如何使用的。  


  性能提要  

 显示器分辨率:320x240  
 色彩深度:16bpp  
 屏幕尺寸:2.8吋  
 通讯方式:USB2.0 Full-Speed  
 USB接口规格:Micro-USB  
 触控屏:单点电阻式  
 尺寸大小:长74mm,宽60mm  

  支持的硬件平台  

 RPUSBDisp可以支持任何具有USB Host通讯功能的计算设备,作为他们的标准显示器和触摸屏设备。您只需增加对应的驱动程序即可。对于目前被绝大多数嵌入式设备使用的Linux平台,我们提供了开源的内核驱动。  

 为了方便您的使用,我们提供了常见开发平台,如流行的树梅派(raspberry-pi)、cubieboard等的预编译ROM镜像。您只需要简单的将这些镜像文件下载,写入您的开发板内即可使用RPUSBDisp了!  

 目前我们提供如下平台的ROM镜像下载(将不断增加中),相关下载链接请参考后文的固件下载章节。  

  1. 树莓派  



  2. cubieboard (I代与II代)  



  3. pcDuino  


  4. 基于Allwinner A10/ Rockchip RK3066方案的MiniPC 电视棒 (MK802,UG802等)  


  5. WR703N迷你路由器  


标签 元器件搜索 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻