【导读】昨日,昂达联合Amlogic晶晨、ARM在深圳凯宾斯基酒店召开了“强四核”平板的新品发布会,首发全球首款A9第四代处理器暨Amlogic M802四核处理器平板电脑——“昂达V975m四核”!这款新品将在12月内正式上市,999元/16GB的震撼售价,必将再次颠覆中国的四核平板市场!
2013年12月3日下午14:00,国内平板领导品牌昂达联合Amlogic晶晨、ARM在深圳凯宾斯基酒店召开了“强四核”平板的新品发布会!在此次的新品发布会中,昂达副总裁柳徽、晶晨亚太区副总裁林弘烈、晶晨销售副总监李明以及ARM亚太区市场经理章立、台积电陈平博士,分别对强四核新品、Amlogic M802、Mali 450以及台积电28nm HPM制程工艺进行了详细介绍,并联合首发全球首款A9第四代处理器暨Amlogic M802四核处理器平板电脑——“昂达V975m四核”!这款新品将在12月内正式上市,强的四核性能,加上999元/16GB的震撼售价,必将再次颠覆中国的四核平板市场!
首发Cortex-A9r4四核架构,快的2.0GHz主频
本次发布会中,Amlogic晶晨销售副总监李明首先介绍了强四核处理器Amlogic M802,它是一款全新的四核处理器,基于的ARM Cortex-A9第四代(A9r4)的四核架构,这也是国内平板首次采用这一内核构架。
相比于目前主流平板电脑所采用的Cortex-A9r3内核有着明显的优势,速度更快、性能更强。同时,全新四核处理器的单核主频速度高达2.0GHz,性能是目前主流四核处理器的近三倍!也正如昂达副总裁柳徽所说:“强四核处理器的融入,让“昂达V975m四核”如虎添翼!”
Mali 450八核强GPU,跑分高达30000分以上
衡量一款芯片的性能,光看CPU的参数是不够的,GPU也同样重要。ARM亚太区市场经理章立,在发布会中重点介绍了八核Mali 450 GPU,这是也目前全球A9四核芯片当中,GPU配置的一款。
并且这颗八核Mali 450与其它主流的GPU有所不同,它支持8颗内核同时运行,真正实现八核GPU带来的强劲性能,是目前主流Mali 400四核GPU的5倍,在游戏体验、画面清晰度、更大屏兼容上,优势明显!此外,在发布会中“昂达V975m四核”的安兔兔性能跑分测试也正式曝光,高达30000分以上,充分体现了这颗GPU的强悍!
全新ONDA ROM,中国好用的平板操作系统!
此次发布会,昂达还同时发布了旗下携手专业顶级设计团队耗时1年,为其深度定制的全新ONDA ROM!ONDA ROM不仅只有UI界面的改变,它是国内平板电脑首次实现对系统ROM的深度定制,带来对系统、细节、图标以及功能等方面的全面进化,这无疑是中国平板电脑的又一个飞跃!此外,昂达柳徽还提到12月份昂达旗下四核平板将升级Android 4.4以及ONDA ROM 2.0版,值得期待!
拍照更专业的平板!200万+500万自动对焦摄像头
“昂达V975m四核”融入专业级的500万像素后置摄像头,搭载美国OV顶级摄像芯片,支持极速连拍、0快门延时拍照,拍摄效果出色。前置的200万摄像头,支持视频聊天、自拍。
顶级4K级超高清视频播放,Miracast视频输出
“昂达V975m四核”完美实现了4K超高清视频解码与输出,高达4096×2160的超高分辨率,是目前清晰的视频格式,更是主流1080P清晰度的4倍,是目前视频能力强的平板电脑。支持全球Miracast国际认证标准(无线连接标准),除了支持1080P全高清HDMI视频输出功能外,可支持Wi-Fi Display无线连接输出功能,让昂达平板可与电视等设备连接 ,游戏/视频/网页同步操作。
震撼的999元/16GB售价!12月内全国范围内发售
对于“昂达V975m四核”这样一款拥有强悍的四核性能、恐怖的8引擎图像显示、低功耗超节能、全球顶级的9.7英寸Retina视网膜屏幕、后置500万+前置200万的AF专业摄像头、挑战极限4K超高清播放等完美配置的平板电脑,售价颇为震撼,仅为999元/16GB,这仅仅是同级四核平板价格的三分之一。“昂达V975m四核”将于12月内正式在国内上市,京东商城将进行全国首发,敬请期待!
现场模特图赏:
先进的台积电28nm HPM工艺,功耗更小
处理器主频的提高,必然会带来功耗与芯片发热量的提高。要想解决这一问题,好的办法就是提高芯片的制程工艺,芯片的集成度更高,单位面积更小,功耗及发热也会进一步更少。
台积电的陈平博士在发布会中表示“台积电的28nm HPM工艺是目前为优秀的CPU制程工艺”!“昂达V975m四核”搭载这一先进的制程工艺,让平板能更为出色的发挥2.0GHz的强劲性能,又能同时实现低功耗、低发热量,全面增加续航时间。
9.7英寸视网膜屏,超越眼球极限的超清分辨率
此次发布的“昂达V975m四核”将延续全球高端平板均采用的9.7英寸4:3黄金比例大屏,并搭载了与iPad Air一样的新一代Retina视网膜屏幕,分辨率高达2048×1536像素,拥有惊人的310万像素数量与264 PPI,早已超越人们眼球识别极限,是目前全球为清晰的平板显示屏幕。
挑战超薄底线,全球薄9.7英寸平板电脑之一
“昂达V975m四核”还是目前薄的9.7英寸平板电脑之一。它将机身控制更为极致,8.3mm的纤薄机身,这是一个令人惊叹的工艺飞跃!同时,新品超越平板设计极限,再次缩小了显示屏两侧边框的宽度,仅12.8mm的超窄边框,比所有9.7英寸的Android视网膜平板边框都要窄。“零”缝隙结构、一体成型机身也彰显新品不俗品质!