来源:我爱方案网
时间:2013-12-05
台电P89 mini基本配置
台电P89 mini搭载了Intel Clover Trail Z2580处理器,得益于X86架构下的复杂指令集及超线程技术,同时,台电超级板P89 mini还拥有无线WIDI技术、蓝牙4.0、GPS导航、OTA自动升级、前置200万后置500万自动对焦摄像头等实用功能配置,此外该机的续航时间高达10小时,待机时间超过60天,如此强劲的性能下却保持着超低的功耗,机身仅7.2mm的P89 mini是怎么做到的?今天我们就通过拆机来探究台电超级板P89 mini的内部构造!
为探究台电超级板的真实面貌,我们把金属屏蔽罩一一打开,可以看到P89 mini的主要芯片分布明朗。台电P89 mini的Flash使用了国际上为先进的eMMC储存,而普通平板使用Nand Flash,会让平板出现跳屏、无法充电等掉固件的情况,用户投诉多的平板问题也是由此引起的,为了让用户有更好的体验和避免此类情况的出现,台电P89 mini选择了eMMc Flash存储。目前仅有一线手机、平板厂商使用eMMC Flash,在储存的速度和稳定性方面都完全超越Nand Flash,令平板性能有质的提升,真正做到永不掉固件,无法开机、无限重启、启动器停止运行等等掉固件的烦恼将不再困扰你!
台电P89 mini采用日本黑金刚双通道LPDDR2内存设计,相比于普通平板上所使用的DDR3内存,P89 mini的功耗更低,发热量更小,同时能够达到比DDR3更高的频率,使得内存数据调动速度更快,系统更流畅!P89 mini采用了日本黑金刚LPDDR2之后,不仅降低了功耗,提升了续航时间,延长了整机元器件的寿命,同时提升了系统性能与速度,LPDDR2也成为新平板时代内存的标杆!
台电P89 mini使用德州仪器智能电源管理芯片可让处理器可根据需求智能调节,在零功耗待机模式、低频模式、高频模式和频率之间智能调整。采用国际大厂电源管理系统不仅优化了系统性能,同时将功耗降至低,所以不用担心2.0GHz超高主频耗电问题。待机时P89 mini的功耗每小时仅3毫安时,实现60天超长待机。此外,台电P89 mini还可同时运行多种算法来管理电流、电源和温度控制,实现了程度地提高性能和转换能源效率。
看到这里,细心的朋友可能要问了,核心的Intel芯Z2580处理器在哪,为什么在整个PCB板上都看不见呢?仔细观察一番,原来Z2580处理器隐藏在LPDDR2下面,台电P89 mini采用的PUP技术,将CPU与内存贴合在一起,不仅有效的减少了封装面积,优化了电路的分布,提高了整机的性能,让整个内部结构都产生革命性的变化!
台电P89 mini采用了第三代聚能锂电池,容量密度更高,在7.2mm机身中实现4600mAh超大容量电池,普通8寸平板仅4000mAh左右电池,台电P89 mini整机综合使用时间超10小时,720P视频连续播放时间达8-9小时,比iPad mini还要多1个小时!
这里不得不提的就是台电P89 mini的背面设计,个人觉得很不错,金属磨砂后盖有效的防止了指纹,并且有着霸气的双扬声器,美中不足的就是扬声器的位置设计不太好,容易在平放的时候影响发声。