来源:EEWORLD
时间:2013-12-05
宇龙酷派8736智能手机采用了Marvell 4G LTE调制解调器解决方案,成为中国移动首批入库的4G LTE智能手机
2013年12月3日,北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日宣布,宇龙酷派高性能4G LTE智能手机8736采用了Marvell的4G调制解调器解决方案,该款智能手机已率先通过中国移动的入库测试,进一步印证了Marvell在4G LTE领域的技术地位。在中国移动主导的TD-SCDMA领域,Marvell一直是的芯片供应商,现在,又向市场交付了其支持TD-LTE标准的ARMADA® PXA1802平台。Marvell低功耗双连接解决方案可助力中国移动的业务从3G平滑过渡到4G LTE,而且对网络基础设施的改造小。宇龙酷派8736是宇龙公司首款通过中国移动入库测试的4G LTE智能手机,它基于Marvell的LTE解决方案,面向大众市场,很快将在中国移动营业厅销售。
Marvell公司总裁兼联合创始人戴伟立 (Weili Dai)女士表示:“我相信,2014年对于4G LTE在全球范围内走向大众市场是至关重要的一年。中国移动在4G LTE技术部署方面处于地位,而宇龙又联合Marvell为中国用户推出了4G LTE智能手机,这些都令我感到振奋。我们一直致力于与全球运营商及OEM合作,为全球用户提供高性能的4G LTE终端产品,宇龙酷派4G LTE智能手机通过中国移动入库测试是一个重要的里程碑。Marvell很自豪,通过在4G LTE解决方案领域的不断开发和创新,为高科技行业发展作出自己的贡献。祝贺宇龙公司为4G LTE大众市场成功推出的新产品,感谢宇龙公司和Marvell公司的工程团队在产品开发过程中付出的热情、专注和艰苦卓绝的努力。”
从成功拨打个VoLTE电话,到获得北美和亚洲移动运营商的认证,Marvell在中国日益壮大的4G LTE开发以及快速增长的智能手机市场上扮演重要角色。宇龙酷派8736智能手机之所以采用Marvell解决方案,是因为Marvell在LTE领域拥有的技术,并能为客户提供出色的技术支持,从而为全球的消费者带来低成本、高性能的LTE移动连接。Marvell将继续努力,推动更多的LTE智能手机通过中国移动的入库测试,并加速LTE手机在全球大众市场的普及。
宇龙酷派8736采用了Marvell的ARMADA PXA1802调制解调器 、电源管理芯片以及Marvell的88RF838 TD收发器。除此之外,该款智能手机还配备了5英寸720P高清 LCD显示屏、配备了4GB EMMC + 1GB DDR内存、800万后置摄像头 、30万前置摄像头以及支持安卓4.2操作系统。
宇龙酷派副总裁张光强表示:“作为全球顶尖的智能手机厂商,宇龙酷派一直致力于推动TD-LTE产业的发展。酷派8736成为宇龙公司首批通过中国移动入库测试的LTE智能手机,令我们深感自豪。Marvell对中国4G市场的长期投入和业界的TD-LTE解决方案,使其成为我们在智能手机领域卓越的战略合作伙伴。非常感谢宇龙酷派和Marvell全球工程师团队做出的创新、努力和贡献。我们期待进一步加深与Marvell的合作,推出更多新款LTE智能手机,将卓越的性能、优秀的设计和品质带给消费者。”
关于Marvell ARMADA PXA1802 LTE调制解调器Marvell PXA1802多模4G LTE调制解调器芯片支持Category 4、 150Mbps下行数据速率,支持下一代LTE 和Release 8 TD-SCDMA HSPA+标准。该芯片组在单芯片上集成了2G、3G和4G移动宽带调制解调器技术,与中国目前的TD-SCDMA网络全面后向兼容,并支持下一代TDD/FDD网络。PXA1802整合了Marvell在移动宽带连接芯片及蜂窝技术方面的丰富专长,支持多种语音技术,例如语音回落(CSFB)、VoLTE和双连接。1802 LTE超薄调制解调器整合了Marvell的芯片和蜂窝技术专长,为多种消费类设备提供先进的移动宽带连接,包括高性能低功耗智能手机、平板电脑、移动热点和笔记本电脑。通过对TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA和EDGE标准的支持,这些设备可以在全世界无缝的配置使用。