来源:EEWORLD
时间:2013-12-05
Bluetooth SIG今日宣布,正式推出蓝牙核心规格更新版本-蓝牙 4.1版本,为无线规格演进迈出重要一步。自2010年7月Bluetooth Smart技术推出后,相关技术已大幅跃进,以智慧、低功耗技术建构物联网。蓝牙4.1版本提供LTE的并存支持,可提升大量数据传输速率,以提升消费者使用体验。此次更新让设备能够同时支持多工角色,辅助开发者进行创新开发,更可作为IP连接基础,巩固蓝牙技术在物联网无线连接中的重要地位。
Bluetooth SIG首席市场官卓文泰(Suke Jawanda)表示,“Bluetooth Smart技术推出,助力蓝牙市场大幅增长,预计今后五年内,蓝牙相关产品年度出货量将突破45亿件。我们透过蓝牙规格更新去带动此预期成长,并藉由各种变革,协助开发商发挥产品功能,同时降低其他无线技术干扰,在减少手动操作下提高Bluetooth Smart产品的数据传输速度及保持连接能力。这些更新反映了我们对市场的良好预期。我们将持续改善蓝牙无线技术,在物联网世界持续扮演关键角色,确保蓝牙技术为OEM业者、开发商与消费者的解决方案。”
改善实用性
蓝牙4.1版本延续蓝牙品牌精神,为消费者创造简单便捷的用户体验。实用性功能的改善主要集中在三大领域:· 并存:可与LTE等一代蜂窝技术无缝协作。蓝牙与LTE无线技术可彼此通讯,以确保协同传输,降低近带干扰。两项技术能自动进行互补,提供符合消费者期望的高质量体验。· 提升连接质量:提升制造商更多的控制能力,让重新连接时间间隔更具灵活性与可变性,使得建立与维持蓝牙连接更加便利。当设备彼此接近时,就可自动重新连接,改善用户体验;即使用户暂离,但当设备返回原处后,近曾使用的设备将不需手动操作即可自动重新连接,带给用户更便利的使用经验。· 改善数据传输:Bluetooth Smart技术可提供大量数据传输,举例来说,增加此项新功能后,当跑步、骑自行车、游泳过程中传感器所收集的数据,即可让用户返回家后更迅速地传输。
推动创新开发
蓝牙4.1版本,为产品及应用程序开发商提供更大灵活性,打造具备多重功能产品的弹性,来延续并拓展Bluetooth Smart开发环境。这项新功能让单一设备既可做为Bluetooth Smart周边设备,同时亦可作为Bluetooth Smart Ready中枢设备,例如智能手表可收集Bluetooth Smart心律监视器的信息,同时身兼智能手机配件,显示来自手机的新讯息提示。随着Bluetooth Smart生态系统的不断成长,Bluetooth SIG预计将有更多兼具中枢与周边设备的解决方案产生,蓝牙4.1版本让Bluetooth Smart設備及应用程序开发商握有更大的灵活性。
建构物联网
新规格标准的并添增在建立供核心规格 IPv6 通讯使用的专属频道,并为未来IP连接协议奠定基础。随着市场对Bluetooth Smart的迅速接纳,并不断新增IP连接,各种迹象均显示蓝牙将成为物联网无线连接之根本。此次更新亦允许Bluetooth Smart传感器运用IPv6,让开发商及OEM业者掌握连接与兼容所需的灵活性。