• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel 、ARM、龙芯同台 解读物联网策略

来源:EEWORLD
时间:2013-12-04

分享至:

也许你很难见到以下场景,英特尔智能系统事业部市场营销与业务运营总经理Jim Robinson、ARM高级副总裁、处理器部门应用处理器产品总监Nandan Nayampally以及龙芯首席设计师胡伟武齐坐一堂,来阐述对于物联网的理解。

而给与他们三者同台机会的,正是嵌入式计算机市场之一的研华,作为三家供应商的直接或间接客户,研华今年也不谋而合地提出了“驱动智慧城市创新 共建物联产业典范”企业愿景。而此次研华借举办研华嵌入式解决方案及智能系统全球合作伙伴峰会之际,将这几家主流处理器厂商聚到一起,也许只有研华才能有如此大的力量吧。

Intel ISG重组,更关注物联网应用

英特尔与今年11月就已经成立了物联网解决方案集团,由此前的智能系统事业部与风河业务合并成立,成为IOT System Group(物联网系统事业部)。由于此前的智能系统事业部的缩写同为ISG,Jim Robinson开玩笑的表示,他完全可以不用再印名片。不过,尽管看似没有太大变化,但是现在的ISG与以往相比,在英特尔内部的地位大大的提高了。现在的ISG总经理为道格.戴维斯,将直接向CEO科再奇(Brian Krzanich)汇报。这是英特尔次将嵌入式提升到如此重要的地位,这一改革意味着除了推出Quark这个面向物联网的新处理器之外,Intel从组织架构上也开始重视物联网的应用。

Robinson表示,未来世界时一个需要平衡计算的世界,包括平板电脑、手机、可穿戴设备、M2M设备等。“未来我们会把智能系统事业部积累的专长销售到整个物联网行业中。”Robinson谈到。

Robinson指出:“我们需要利用物联网的发展趋势并将其实现,到目前为止,我们的数据分析并没有发挥物联网的真正价值,目前大多数分析都是在云端进行,但我们没有无限制的带宽,因此我们会把分析服务进行下放,也就是说计算将由完全的云端均衡至各个终端上。我们要从不同角度构建这座桥梁,无论是凌动还是Quark还是志强,都是我们未来发展的基础。”

而谈到合作,Robinson表示研华成立了三十年,英特尔与之合作也同为30年。“英特尔一直将合作视为血液,双方作为嵌入式计算行业的,一定要继续合作下去。从2008年开始,研华就是英特尔的合作商之一,他们积极地和英特尔合作,从技术角度定义技术,同时还是新技术平台早起试用者。而在英特尔布局物联网之时,研华是个和我们站在一起的,我们有着很多类似的想法。”Robinson高度评价道。

ARM:如何满足物联网方方面面的挑战

Nandan Nayampally的开场白是用一段视频来展现的,细心的人也许会发现,ARM近两年来非常重视视频方面的公共传播,在优酷上,你也可以轻易找到其专辑//i.youku.com/u/UMzUxNTc1NzMy。不过有意思的是,在会场上,Nayampally略带挑衅意味的向英特尔表示:“你们有这种视频么?”Robinson则回答到:“我们有成千上万的视频,不知道你需要看的是哪类。”

暂时抛开小插曲吧,ARM在物联网上绝对扮演着重要角色。Nayampally表示,IOT其实是方方面面的设计,挑战不只是大范围的智慧城市,也包括如何更好的利用自然资源、如何使医疗探针、可穿戴设备等低功耗高效率的应用场合更加的高效且节能。其观点与英特尔类似,即在带宽有限的情况下,我们应当在数据产生后就进行终端处理。

“我们在嵌入式领域涵盖的垂直市场越来越多,包括工业、医疗、汽车、甚至是智能农业等。我们和合作伙伴一起关注更多细分行业,未来我们希望有更多端对端的垂直市场,产品将涵盖低端到高端的所有市场,甚至包括存储或网络计算等解决方案。”Nayampally总结道。

胡伟武:中国物联网生态链需要自主处理器

作为龙芯首席设计师,胡伟武一上来就表示,物联网需要通用技术平台,“像Windows或者Android平台一样,物联网领域也需要有自己的生态系统。因为我们这么多产品需要接到一起,接到一个统一的平台上。”

同时,胡伟武也强调,安全性将是物联网生态链中重要的一环,如果出现数据泄漏,那么对人或者企业来讲都将是灾难性的打击。

“中国的信息技术产业链非常庞大,但却很脆弱。利润率非常低,仅有3%到5%。中国排名前100的IT公司利润总和却只相当于美国一家公司(笔者这里没有核实),我们希望物联网更好的发展,同时我们也希望中国可以诞生出本土处理器,以构建整个物联网系统。”

标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻