• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

RIGOL推出“四大金刚”之一双通道函数/任意波形发生器

来源:国际电子商情
时间:2011-08-30

分享至:
  普源精电(RIGOL)宣布推出“四大金刚”之一DG4000系列双通道函数/任意波形发生器。“四大金刚”是RIGOL 将要发布的一系列产品,这些产品将以RIGOL 独特的视点,填补市场空白,使工程师们内心的需求成为现实。

据悉,DG4000系列函数/任意波形发生器标配等性能双通道,可输出160MHz正弦波,并具有500MSa/s采样率,14bits垂直分辨率,以及2ppm高频率稳定度,-115dBc/Hz的低相位噪声信号输出,同时,还集函数发生器、任意波形发生器、脉冲发生器和谐波发生器于一身,是一款高性能、多功能、性价比突出的实力产品。

RIGOL DG4000系列双通道函数/任意波形发生器性能特点十分突出,可以满足用户的多样化需求。

特点一:具有功能对等的双通道。这款信号发生器提供功能完全对等的双通道,可进行通道耦合和复制,并且通道间相位精确可调。

特点二:具有高达150种内建波形。RIGOL DG4000双通道函数/任意波形发生器拥有超强的任意波能力。其内建的150种任意波形工具箱涵盖了工程、生物、医疗和数学等诸多领域可能需要的测试信号。用户可以通过点编辑或块编辑方式灵活地定义所需的任意复杂波形。此外,对已编辑的波形,RIGOL DG4000系列还有逐点输出的能力,可确保出色的精度。

特点三:具有丰富的调制功能。随着现代通信中信息传输需求的增长,多进制数字调制的应用更加广泛,RIGOL DG4000系列 双通道 函数/任意波形发生器提供了3FSK和QPSK等多种调制方式,在同类产品中独领风骚。所有的调制方式(AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM)均支持内部和外部调制源。

特点四:DG4000系列双通道 函数/任意波形发生器还具有高精度频率测量,DG4000系列所有型号均标配频率高达200MHz,分辨率达7digits/s的频率计。可测量频率、周期、占空比、正脉宽及负脉宽等参数,并对测量结果进行统计,以“数字”或“曲线”两种形式显示测量值的变化趋势。

特点五:16次谐波输出。在谐波检测设备或谐波滤波设备中,谐波信号必不可少。DG4000可以输出16次谐波,真实模拟谐波信号,并且两个通道均能输出,互不干扰。

特点六:7英寸高清屏。为了给工程师提供更好的使用体验,DG4000系列 双通道 函数/任意波形发生器还拥有同类产品中的7英寸高清屏(800x480 pixels),可使工程师对仪器的工作状态、参数配置以及所编辑的波形一目了然。

RIGOL DG4000系列 双通道 函数/任意波形发生器采用DDS直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号;人性化的界面设计和键盘布局,丰富的标准配置接口,为用户提供更多解决方案,满足科研,企业,高校等多领域的应用需求,并带给用户完美的应用体验,和超值的性能需求。

标签 函数/任意波形发生器 RIGOL DG4000 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片 ICKEY

更多新闻