来源:我爱方案网
时间:2013-12-03
相关阅读:
索尼PSV TV电视盒拆解,内部构造细节大揭秘
创维爱奇艺超清盒子详细拆解,样子小巧内部空间紧凑
天猫魔盒全面拆解测评,赠品能有好质量吗?
华为秘盒搭载A9架构四核处理器及16核GPU。1G内存。由于采用12×12mm、PoP封装工艺,以及高效精密电路设计,其体积仅为59cm3(65mm*65mm*14mm)。同时,华为秘盒搭载AIPS智能功耗管理系统,内置低功耗硬件编解码器,可大幅降低运行功耗,令系统更加稳定。除此之外,华为秘盒支持19种视频格式,几乎包含所有主流和的视频文件格式。还有独创蓝牙遥控器360°无死角。
去除了屏蔽罩的主板全局图,反面的照片,其中有一个屏蔽罩十字架支架剪短了,为了可以看到WIFI芯片,原始状态是有十字架支架的。特此说明一下。
内部IC部分,从CPU先开始。整个表面没有标注任何K3V2的标示,只有一个尔必达的标志。其实,这个IC是堆叠的,目前没有资料显示该IC是POP还是MCP的,POP为封装级别的堆叠,就是CPU和RAM是分别制造的,在封装的时候,封装到了一起。MCP为晶圆级堆叠,在制造的时候就是一起制造的。K3V2是A9四核,有1.2GHz和1.5GHz两个版本,在秘盒上使用的是1.2GHz版本。A9四核,GPU部分是Vivante的GC4000,16核GPU。不要被16核吓坏了,其实性能与Mail 400 MP4的四核GPU性能差不多,也就是RK3066用的GPU,而且由于过于偏门,实际兼容性还没有Mail 400 MP4好。
下面开始拆解:
底壳,塑料材质,四个边角用螺丝与上壳固定,非常牢固。三个T型凸出,是压主板的,保证主板固定牢固。
上壳,也是全塑料材质,内部分隔成了很多部分,加强了上壳的稳定性,保证了整机不变形。
主板整体,包含主板正反面,每个主要IC全部有屏蔽罩,做工很靠谱,减少了内部电磁干扰。PCB整体做工也很到位,很多一般厂家不注意的细节都到位了,比如功率电感边上的铜皮挖空,可以减少干扰,很多厂家的盒子上都未见到。毕竟是大厂,光设计制造的规范性这点就完胜其他厂家了。下方黑色部分是蓝牙+WIFI天线。
WIFI的稳定性测试,由于秘盒无有线接入,WIFI的稳定性至关重要,实际测试下来,2.4G下的稳定性让人堪忧,5G下倒是很平顺。测试时,秘盒离蓝色、黄色、红色线的路由距离不超过30CM,红色线为5G,蓝色和黄色为2.4G路由,关闭家中一起WIFI设备,路由器空载,只接入秘盒。可以看到,2.4G下的摆幅非常大,意味着信号不稳定。通过实际NAS播放测试,载入NAS的1080P视频,大约要5-8秒,快进的时候,直接退出播放,可以看出,稳定性令人堪忧。5G下略微好那么一点点,但是,载入慢,快进闪退依旧时常出现。目前无法判断是驱动原因还是带宽问题,希望华为可以做个官方说明。毕竟WIFI部分,对于一个打算内藏在电视盒后面,又没有有线连接的盒子来讲,太重要了。
由于查找不到相关资料,只能大概判断该IC为HDMI控制IC,负责HDMI的输入输出。由于K3V2不支持HDMI的输入输出,只能如此猜测了。让大家见笑了。
PCB上的各种标志,下方有一个按钮,是唤醒睡眠按钮,做在PCB上,估计是为了测试方便。
TF卡插槽,这里也有一个按钮,实际按动无效果,无法判断功能。
PMU,电源管理IC,型号为Hi6421GFC,海思自产,很多海思方案的产品都可见到。
eMMC,次见到在盒子上使用Sandisk的eMMC,型号为SDIN5D2-4G,读取速度15MB/S,写入速度9MB/S,用在盒子上足够了。参数是官方参数,没法拆下来测试,有质疑的同学情查阅官方文档。幅照片上的白色标签是华为自己的标签,标注了型号,序列号等信息。
WIFI+蓝牙IC,很遗憾,华为在该芯片上进行了打磨处理,无法找出实际型号了。目测是Broadcom的模组,支持双频,支持蓝牙4.0。通过实测,171MB的文件,2.4G下拷贝用时44秒,实际带宽为31.09Mbps,5G下拷贝相同文件,用时56秒,实际带宽为24.43Mbps。按照华为的官方宣传,无线模组支持MIMO,也就是双天线,理论带宽应该在300Mbps,按照一般的算法,实际使用环境中,300Mbps一般打对折左右,那么这个WIFI部分远未达标。基本上推断,是65Mbps的模组,那么MIMO也就失去了意义。蓝牙部分支持4.0,实际带宽也无从知晓了。我只是有点不明白,为了不泄露设计的话,完全可以主要IC部分做打磨,光打磨WIFI+BT模组算怎么回事啊?只是为了让大家不知道WIFI实际带宽?
WIFI和蓝牙天线触点,每个触点附近,又有天线接口,有需要的话,改变模具外观,可以直接使用贴片天线或者外置天线。
天线模组,每个天线贴片,高8MM左右,宽4MM左右,天线过于小,极有可能导致了WIFI的稳定性和信号问题,这个尺寸,其实WIFI天线还可以增大,不知道出于什么考虑,一定要做的这么小。
CPU部分的屏蔽罩,内部也覆盖了散热材料。实际测试,播放在线高清视频,在室温17℃的时候,整机外壳已经达到45℃了,希望不要影响长期使用的稳定性。
拆解总结: