• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI-Nspire CX-C CAS彩屏图形计算器高清拆解图

来源:我爱方案网
时间:2013-12-03

分享至:

【导读】今天给大家带来的拆解是德州仪器的TI-Nspire CX-C CAS 彩屏图形计算器,它是一种既能计算又能作图的新型的数学使用工具,它具备符号代数系统、几何操作系统、数据分析系统等,可以直观地绘制各种图形,并进行动态演示、跟踪轨迹。代数功能,图形计算器背光液晶全彩显示。

TI-Nspire CX CAS 图形计算器的主要技术规格:

显示屏尺寸:320 x 240像素(3.2寸);
显示屏分辨率:125 DPI;16级彩色;
电池:TI-Nspire充电电池(内置);
内存:128 MB储存内存 / 64MB操作内存;
USB接口:用于连接电脑,以及TI-Nspire图形计算器之间的连接等。

TI-Nspire CX CAS 图形计算器主要功能: 彩屏显示 超薄设计 可充电电池 中文输入和显示 英汉双解字典

1、研究更高层次的数学概念 - CAS(即计算机代数系统)使研究标准数值计算、符号代数和符号微积分计算变得更轻松。
2、便携 - 不管是在校外、家中或是在公共汽车上、图书馆、咖啡店……任何时间、任何地方都可以使用便携的图形计算器。还能将课堂作业从图形计算器传送到计算机,就像发送电子邮件一样。
3、全彩直观显示 - 在全彩背光显示屏上对方程、对象、点和线进行彩色标记。将方程、图形和几何表示形式之间的联系在屏幕上更快速,更紧密地表现出来。
4、来自生活的真实图片 - 将数字图像或你拍的照片导入到图形计算器;用“重叠”和颜色标记的方法来显示数学和科学概念;有助于探索现实世界与数学、科学之间的联系。
5、轻松充电 - 内置 TI-Nspire 充电电池,不需要碱性电池。
6、时尚 - 外形时尚的 TI-Nspire CX-C CAS 图形计算器是迄今薄、轻的 TI 图形计算器。它还有清晰并配有高分辨率的全彩显示屏,可以轻松看到和区别每个指数、变量和线条。
7、3D作图 - 三维的作图和旋转功能(手动与自动)。可以更改3D图形的网格与表面颜色。

注意后壳内侧顶部右侧 mini USB 接口孔的旁边有一个塑料小部件(如下图),拆机时要注意不要遗失了。这个是 LED 导光塑料块,可以卸下来。

下图是分离取下后壳之后的内部电路板的背面,电路板分为上半部的主板和下半部的键盘板两块PCB。主板后面有屏幕,键盘板后面有橡胶键盘和键盘按键;再下面是前面板。主板与键盘板之间有插座相连,卸下主板下部的4颗 PH00 螺丝(两颗黑色,另两颗白色)后即可分离主板和键盘板;键盘板与前面板之间有14颗 PH00 螺丝相连接(4颗黑色,另10颗白色)(所有 PH00 螺丝如下图中红色圆圈标注)。

卸下固定主板与键盘板的4颗 PH00 螺丝,即可用拆机棒分离主板和键盘板(如下图所示)。注意主板与其下面的屏幕是有排线相连的,取下主板时要与屏幕一起取出。键盘板顶部有两个塑料圆环垫圈可以取下,要记好位置不要遗失(如下图中红色圆圈标注所示):

以下是拆出的主板和屏幕(两者之间有排线相连接):

松开主板排线插座的塑料卡子,即可取下屏幕(如下图所示)。从屏幕排线上的文字可见这块屏幕是台湾凌巨科技公司生产的。根据屏幕显示效果推测是 TFT 材质的16位彩色 LCD,6.5千色;分辨率是 320 x 240像素,125DPI;对角线尺寸是 3.2英寸;带背光。

取下主板和屏幕之后的前面板内侧和键盘板(如下图所示)。卸下下图中红色圆圈标注的14颗 PH00 螺丝即可取下键盘板(下图中已经卸下4颗)。注意键盘板要与其下方的橡胶键盘和四向导航触控板一起取出,因为之间有排线连接。

下图是已经取下的键盘板,其背后有橡胶键盘和四向导航触控板。注意图中的两个塑料圆环垫圈要保留好。

键盘板正面图(如下所示)。四向导航触控板与键盘板之间有排线连接,松开排线卡子(在四向导航触控板的背面)即可分离它们。

取下的四向导航触控板正面图(如下所示)。这个可以当方向键在菜单中移动使用,也可以当鼠标移动屏幕光标使用。

拆前准备工具: 主要拆机工具是螺丝刀和拆机棒。螺丝刀需要有以下标号的刀头:PH0、PH00、T6 以及 1.2。

下面开始拆机。 从背面开始(如下图所示):

先用 PH0 螺丝刀头卸下电池仓盖,取出内置的可充电锂离子电池;卸下电池仓盖、取出电池后的计算器的背部照片如下:

然后使用 T6 螺丝刀头卸下背面底部的两颗梅花形螺丝;然后撬开背面顶部的两个橡胶脚垫,下面隐藏有两颗8字形螺丝,可以用1.2号一字形螺丝刀头卸下;电池仓里面上方也有两颗8字形螺丝,可以用1.2号一字形螺丝刀头卸下。卸下以上照片中的红色圆圈中标注的6颗螺丝之后,就可以分离后盖了(详情见下面的说明)。


从电池仓取出的内置电池的照片(锂离子可充电电池,3.7V 1060mAh):

完成以上步骤后,从计算器前面两侧的细缝处(下图中红线标示处)用拆机棒分离前面板和后壳。可以先从计算器底端分离,然后从下端向上端分离两侧的细缝。注意前面板与后面的电路板和屏幕都是相连的,分离取出时要一起取出;后壳是单独可分离的。

下图是已经分离并取下前面板和内部电路板以及屏幕后的计算器的后壳内侧的照片:

以下是前面板的下半部,也就是键盘前面板。

以下是分离出来的独立小部件。装回去时要记得装到原来的位置上。

至此拆机完毕。TI-Nspire CX-C CAS拆解比较简单,装回去时只要按照拆机过程的反向步骤组装即可。

标签 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

更多新闻