来源:电子工程网
时间:2013-12-03
应用开发者调研结果显示,32%的受访开发者明年将支持windows手机平台
Strategy Analytics应用和媒体研究于2013年9月针对超过1,600位活跃的移动App开发者展开一项开发者调研。2013年支持微软平台开发者比例为16%,这次调研结果显示,超过32%的开发者表示从2014年将开始支持Windows Phone平台,正好是今年的两倍。开发者对HTML5和Firefox的支持也会提升。 Strategy Analytics应用和媒体研究执行总监David MacQueen谈到:“Android和iOS依旧是主要的平台,分别有84%和68%的开发者选择这两大平台,主要的原因还是在于这两个系统平台有着巨大的用户存量。74%的Android开发者以及65%的iOS开发者表示,这是他们继续支持这两个平台的主要原因。” “至于其他平台,HTML5排在第三位,约有43%的开发者表示明年将投身于此,较今年的33%增长10个百分点。然而,有1/3的开发者是将HTML5用作为其他平台开发应用的工具,因此,将Windows Phone排在第三位可能更为合理,就如同诺基亚CEO Elop所预言的“burning Platform (燃烧的平台:寓意严峻情况带来的快速而彻底的改变)”一样。相比之下,Symbian明年的支持率不到2%。” 研究助理Adam Thorwart补充到:“Firefox似乎正在聚集开发者的支持,事实上Firefox平台的开发者比例的确上升得快,今年仅有3%的开发者支持Firefox,明年超过三倍于今年的开发者期待支持该平台。但随着Firefox手机在拉美,西班牙和其它几个欧洲市场的成功发布,10%的开发者预计在未来一年为这些手机开发应用。Tizen似乎也引起了开发者的兴趣,虽然程度低于Firefox,今年有2%的开发者支持这一平台,但明年的支持率预计将达到5%。” |