• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微芯推32位单片机固件开发框架--MPLAB Harmony

来源:21ic
时间:2013-12-03

分享至:

美国微芯科技公司(以下简称“Microchip”)近日宣布推出一款业界面的32位单片机固件开发框架--MPLAB Harmony.该器件是款把许可、转售及支持Microchip和第三方中间件、驱动程序、函数库和实时操作系统集成于一体的产品。

总所周知,Microchip为的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商,其此次推出的这款创新产品具备了其独特的优势性能于一身。MPLAB Harmony所具备的优势性能主要体现在以下几个方面:

(1)简化了包括全新PIC32MZ系列在内的所有32位MCU的开发过程,缩短了集成和上市所需的时间;

(2)提供一个独立于实时操作系统的环境,提高了重复使用率;

(3)让代码移植并在Microchip所有32位PIC32单片机之间迁移更为简单;

(4)可以大大提高对瞬息万变的终端市场需求的反应速度;

(5)提供了一个将经过Microchip测试、调试和可互操作的代码集于一体的抽象而灵活的统一代码源,进一步降低了成本。

MPLAB Harmony框架是款把许可、转售及支持Microchip和第三方中间件、驱动程序、函数库和实时操作系统集成于一体的产品,简化了包括全新PIC32MZ系列在内的所有32位MCU的开发过程,缩短了集成和上市所需的时间;供了一个模块化架构和一个独立于实时操作系统的环境,提高了重复使用率;MPLAB Harmony还提供了一个将经过Microchip测试、调试和可互操作的代码集于一体的抽象而灵活的统一代码源,进一步降低了成本。此外,Harmony框架让代码移植并在Microchip所有32位PIC32单片机之间迁移更为简单,而且,利用这一集成Microchip和第三方代码的源,大大提高了对瞬息万变的终端市场需求的反应速度。

Microchip MCU32部门总监Rod Drake这样说:“MPLAB Harmony开发框架是一款软件开发方法在嵌入式行业无人能及的强大的新工具,可以帮助工程师应对设计挑战。显然,目前还没有任何一家其他厂商提供一个全面的统一固件开发框架,让设计人员能够下载并感受其能支持如此广泛的预测试、可互操作软件。”

目前,Harmony框架中还包括来自Express Logic、FreeRTOS、InterNiche、WITTENSTEIN High Integrity Systems和wolfSSL等第三方的产品,还有许多正在开发中。

供货情况:

MPLAB Harmony现已开始供货,其基本框架免费。

Microchip还提供了丰富全面的MPLAB Harmony在线设计中心,该中心为设计人员提供了一个可以轻松下载框架、并着手其开发的门户网站。

标签 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻