来源:21ic
时间:2013-12-03
Atmel公司宣布推出ATtiny441和 ATtiny841,进一步拓展其低功耗8位tinyAVR MCU产品组合。
Atmel是8位MCU的市场,而ATtiny441/841系列的发布进一步体现了其致力于持续投资这一市场的承诺。凭借公司在MCU领域确立的二十多年的地位,此次发布的产品整合了各种易用的功能、工具和外设,从而提高了系统的集成度和性能,并降低了功耗。
这些超低功耗14 引脚tinyAVR MCU的封装更小,模拟和通信能力更强,而且系统成本也更低。Atmel的8位AVR MCU是计算机配件、恒温器、个人医疗配件等众多经济高效的消费应用的理想选择。
Atmel公司闪存式MCU产品总监Ingar Fredriksen 表示:“过去十年来,Atmel一直是8位MCU的市场,而且将继续超越思维束缚,帮助我们的客户推出各种差异化的终端产品。我们的AVR自问世以来就广受欢迎,并将继续成为各类消费和工业应用专业工程师以及我们的AVR Freaks社区中30万工程师、爱好者、制造商等会员的MCU。ATtiny441/841 MCU性能强大,采用小型封装,而且性价比很高。我们期待在未来几年推出更多尖端的8位MCU。”
新款ATtiny441和ATtiny841 MCU采用小型的3x3 QFN封装,并分别采用4KB和8KB闪存。它们具备更高的模拟性能,其中包括一个ADC,它配有已校准的多级内部模拟参考,并在一个14引脚 器件上集成了12个ADC通道;两个独立的USART,它们可以在不丢失数据的情况下从关机状态唤醒;SPI接口以及一个用于提升通信能力的I2C从接口。这些器件还配有灵活的时钟选项,其中包括一个具备快速唤醒能力的± 2%内部振荡器,它能够让UART无需外部晶振的情况下实现通信,并能在不丢失数据的情况下从睡眠状态唤醒。
ATtiny441/841 MCU由Atmel Studio 6提供全面支持,Atmel Studio 6是一个集成开发平台(IDP),用于开发和调试基于Atmel ARM Cortex-M和Atmel AVR MCU的应用。Atmel Studio 6 IDP可为您提供一个易用和无缝的环境,用于编写、模拟、编程和调试使用C/C++编写的应用或者使用内置GCC编译程序和AVR汇编程序的汇编代码。Atmel Studio 6还能让您访问Atmel Gallery在线应用商店和Atmel Spaces,它是一个基于云的协作开发空间,可让设计人员托管针对Atmel MCU 的软硬件项目。
评估套件和供货情况
为了帮助您加快ATtiny441/841 AVR MCU设计,新款MCU由 Atmel Online Store上的Atmel AVR Dragon Board提供支持,价格为49美元。此外,STK600、AVRONE、JTAGICE mkII、JTAGICE3和AVRISPmkII开发工具也支持ATtiny841和ATtiny44。
ATtiny441/841现已开始批量生产,您可以从Atmel的样品中心获得样品。