• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

载波聚合、LTE-Hi抢占LTE-Advanced制高点

来源:通信产业报
时间:2013-12-02

分享至:
我国LTE商用迫近,业界对于LTE后续演进的关注达到了新的高峰。相比3G,LTE在频谱效率上有明显提升。然而,业界却并未就此止步。几年前,3GPP就开始研究制定LTE-Advanced标准,一系列能够有效提升现有LTE网络性能的技术浮出水面。
 其中,受关注的两大技术是载波聚合和LTE-Hi。如果说载波聚合是LTE-Advanced R10版本的代表技术,LTE-Hi就是LTE-Advanced R12版本的亮点。近日,《通信产业报》(网)记者采访了多位业内专家,将揭开这两大热点技术的神秘面纱。  
  应用载波聚合是大势所趋  
对运营商来说,频谱永远是稀缺的宝贵资源。相比2G、3G技术,LTE的一个巨大优势就是可以在不同的频段灵活部署,以达到充分频谱资源的目的。目前在3GPP规范中接近40个频段可以用于LTE。运营商不仅可以在新的频段上部署LTE,也可以利用现有的2G、3G的频段部署LTE。其中,好的例子就是GSM1800 Refarming。目前全球已有94个商用的LTE网络部署在1800Mhz频段上。LTE在带来频段灵活性的同时,运营商也不得不面对由于频谱的过于分散,使得整体频谱利用率偏低的问题。为了解决这个问题,载波聚合技术应运而生。
华为的技术专家表示,载波聚合技术是LTE-Advanced R10标准中的代表性技术,通过将多个LTE成员载波聚合起来形成更大的带宽,实现上下行峰值速率、上下行边缘速率成倍的提高,同时实现小区容量的成倍提高。该技术可以给频谱资源较丰富的TDD运营商带来更强的TD-LTE网络传输能力。    
 作为LTE-A的重要技术之一,载波聚合可以将离散的频谱资源整合在一起,获取类似连续频谱的频谱利用率。例如,韩国运营商SKT在1.8G频段和850M频段上分别拥有10M带宽,如果没有载波聚合技术,这两个频段分别可以提供75Mbps的下行速率,利用载波聚合技术,能够提供下行20Mhz系统带宽相同的150Mbps下行速率,是原有的速率的2倍。诺基亚网络专家表示,这样不但提高了频谱的利用率,还能大大提高网络容量,帮助运营商有效应对数据流量的迅猛增长的挑战,简化网络运营,并在未来的LTE网络中,为用户带来出色的GB级个性化数据体验。      
  可见,载波聚合的出现,将对LTE网络产生重要影响。华为专家表示,未来,载波聚合将发挥两方面重要作用:一方面是为用户提供高速带宽解决方案,随着移动终端和移动数据应用的大屏化、高清化、3D化的发展趋势,用户对移动数据带宽的需求与日俱增,通过载波聚合可为用户提供1Gbps以上的下行接入带宽,满足未来用户对高速数据带宽的需求。从另一方面来看,在运营商连续频谱资源紧缺的情况下,载波聚合的整合多段不连续带宽和多种制式的能力,在应对日益严重无线频谱的“碎片化”也将取得重要作用。  
标签 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻