• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

老外眼中的中国智能机:“海淘”有风险

来源:速途网
时间:2013-12-02

分享至:
导语:美国科技资讯网站CNET编辑玛格丽特·丽尔顿(Marguerite Reardon)本周末撰文,回答了美国读者关于购买中国制造智能手机的问题。中国制造的智能手机价格较低,但在美国使用时可能会出现各种问题。丽尔顿就美国消费者应当如何购买中国制造的智能手机给出了几条建议。

  以下为文章主要内容:  

在阿里巴巴全球速卖通网站上,仿Galaxy S4的手机价格为124美元,仿Galaxy Note 2手机的价格为150美元,而仿iPhone 5s的手机价格为124美元。作为对比,无锁版Galaxy S4价格为559美元,Galaxy Note 2为489美元,而16GB版iPhone 5s为800美元。    

  丽尔顿指出,这些山寨手机的价格确实很低,但需要记住的是:如果一切看起来都很美好,那么就不太可能是真的。她表示,并不是所有来自中国的手机都存在问题,无法在美国使用。实际上,大品牌智能手机大部分也在中国制造,有些情况下山寨机甚至出自为大品牌代工的工厂。      

毫无疑问,花费500至800美元购买三星或苹果手机代价较高,往往并不是其硬件配置和制造成本的真实反映,销售和营销费用也在其中占很大一部分。因此一些美国消费者考虑直接从中国购买手机。丽尔顿表示,中国也有一些知名品牌,例如华为和中兴。这些品牌的手机相对于苹果和三星手机价格较低。在新兴市场,甚至一些成熟市场,来自中国厂商的高端智能手机已具备竞争力。        

  不过,从中国网站直接购买手机仍存在风险。为了避免购买的手机无法在美国使用,消费者需要清楚自己购买的是一台什么样的手机。以下是美国消费者从中国网站购买手机时常常会遇到的问题:          

1、手机很可能使用了质量较差的元件            

  许多中国制造商的山寨手机价格低于正版手机是由于采用了假冒伪劣的元件,这就像是LV手提包的仿品。山寨iPhone 5s的触摸屏质量可能不好,而处理器或许是过时的,运行速度较慢,电池的实际容量则可能远低于标称值。这意味着,手机性能可能无法达到买家的心理预期。许多购买了这类手机的人发现,触摸屏不是很灵敏,而电池电量很容易耗尽。这些手机有时还可能出现发热量过大的问题。              

2、手机可能不支持美国运营商的高速数据网络                

  中国运营商使用的频谱和移动通信技术与美国运营商可能不同,因此一些中国制造的手机可能无法使用美国运营商的高速数据网络。即使手机已经解锁并支持大部分运营商提供的GSM服务,但在全球范围内使用时出现的情况也可能不同。一些号称可在全球使用的四频手机可能也无法在美国正常使用。                  

尤其需要指出,这些来自中国的手机可能不支持美国运营商的3G或4G LTE网络。美国市场大部分手机支持850/1900MHz频段的GSM网络,而美国运营商也使用这两个频段来提供3G WCDMA服务。与此不同,中国的3G WCDMA服务使用850/2100MHz频段。因此美国消费者在从中国购买手机时应当关注手机支持的频段是否符合所使用的运营商网络。如果所谓的四频手机支持850/900/1900/2100MHz频段GSM网络以及850/2100MHz频段WCDMA网络,这样的手机无法使用美国的3G服务。                    

  而由于中国运营商尚未正式推出LTE服务,因此中国仿iPhone 5s的手机毫无疑问将不支持美国运营商的LTE服务。                      

3、可能上当受骗                        

  无论通过什么渠道购买价格较高的商品,消费者都应当提防上当受骗。当然,通过Craigslist和eBay等美国网站购买二手商品也有可能受骗。                          

4、风险较低的选择                            

  由于需要了解所购买手机的技术参数,因此对技术爱好者来说,从中国购买廉价智能手机是可行的。不过对普通人而言,即使在美国无法以150美元买到iPhone 5s,但仍有一些价格较低的智能手机可供选择,购买这些手机也不会有风险。消费者可以购买二手手机或去年推出的型号,而谷歌Nexus 5和摩托罗拉移动Moto G等价格较低的智能手机也是不错的选择。                              
标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻