• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

开启真八核时代 MTK6592处理器详细评测 (1)

来源:太平洋电脑网
时间:2013-12-02

分享至:
手机硬件的飞速更新,带领安卓阵营进入连年的“核”战竞赛,如果说2011年是双核手机元年,2012年是四核手机元年,那么2013年,必将成为手机处理器历史上的八核元年。在经历三星双四核处理器的酝酿之后,台湾芯片厂商联发科发布了世界上首款真八核处理器MT6592,在智能手机上实现了八颗SoC核心同时工作,下面带来该移动处理器的详细评测报告。



作为首款采用MT6592真八核处理器的智能手机,卓普小黑2也率先进入PConline手机频道的评测队列。以下对真八核处理器的测试全部基于卓普小 黑2的软硬件测试结果,部分测试结果可能因为软件优化程度不同,而与硬件本身性能存在一定差异。我们希望通过客观的评测数据,来告诉读者MT6592真八 核处理器的实际效能。    

  ●联发科双核、四核、八核处理器参数对比      


 事实上,我们花了二十年完成了手机从功能机到智能机的完整过渡,然而安卓智能机上的单核到八核,却仅仅花了大约两年时间。移动硬件的更新速度令人难以置 信,无论从制程工艺,还是核心数量上,现在的移动处理器已经今非昔比,它变得越来越强大,从联发科的双核、四核、八核处理器的发展也可以窥见一二。          

●首款搭载MT6592的八核手机——卓普小黑2

 联发科技在今年7月份就已经宣称MT6592八核处理器将在年内实现量产,临近年底,这款处理器终于在11月20日正式发布。而距离联发科MT6592 处理器发布仅一天,卓普小黑2率先于11月21日在中国深圳洲际酒店举办了首款搭载MT6592芯片手机的发布会,成为全球首款搭载真八核处理器的安卓智 能手机。              



 在硬件配置上,或许已经习惯了安卓手机层出不穷的高端配置,若是没有配备反而会被认为不正常,例如Moto X完全没办法在国内上市,普通用户知之甚少。卓普小黑2除了采用MTK6952真八核处理器,另外还配备了2G RAM,32G ROM,5.5英寸1080P屏幕,1300万像素主摄像头+500万像素前置摄像头组合,双频WIFI,支持NFC,2400mAh可拆卸电池,总体属 于目前的高端配置。                  



 评测之前,我们已经对这款八核手机进行了拆解,本来想让读者看到主板芯片的封装情况。不过笔者在拆下主板之后,发现背面已经被金属屏蔽罩和散热贴紧紧封 住,无法看到内部芯片的具体布局和说明文字,所以只提供主板正面的照片啦。另外为了避免手机损坏,保证后续的评测项目能够正常进行,暂时停止拆解,请各位 读者见谅(更猛的其实在后面)。                      



 ●思考:MT6592八核处理器缘何卓普首发?                          

当笔者拿到卓普小黑2真机之时,心中顿时激起一股惊喜和疑问,惊喜的是新一轮智能机竞赛又开始了,疑惑的是为何联发科在首发合作厂商方面缺乏选择性?笔者从两方面简单分析一下原因:

 一、联发科或许认为MT6592八核处理器目前尚属于试水阶段,性能值得观察,首批安装在出货量相对不高的品牌机型上,有助于在出现性能故障的时候及时召回或维修,同时有时间对八核处理器进一步优化;                              

二、和“中华酷联”这些大型企业合作所经过的流程,比中小企业要繁杂得多,不利于量产机的快速出货。国内厂商卓普抢到首发,或许跟两个厂商的领导个人感情有关呢!呵呵,以上都是笔者乱猜的,大家不要当真。

 废话不多说,点击到下一页看详细测试,一共包含CPU-Z硬件检测、安兔兔跑分、CPU整数运算、CPU浮点运算、整合GPU 2D性能、整合GPU 3D性能、烤机发热量、游戏加载性能八个测试项目,后我们还将一起讨论下真八核手机的利弊和实用性,分享你对真八核手机的不同看法。                                  

测试一:CPU-Z硬件检测
测试目的:检查CPU硬件的参数真伪(基于CPU-Z专业测试软件)                                    


MT6592 VS 高通骁龙800


  MT6589 VS 高通骁龙600                                          

测试总结: 经过实际检测,MTK和高通在CPU的架构和制程上,完全符合官方所宣称的参数。和桌面平台的CPU一样,这个核心硬件依然很难被造假,整合的GPU硬件 也完全对应。不过CPU-Z检测出来的时钟频率,稍有一些误差。例如,骁龙800的主频能够达到2.26GHz,但是检测出来的结果只有 2.15GHz。                                            

  测试二:安兔兔评测4.0综合跑分                                              
测试目的:检查CPU的综合性能(基于安兔兔评测4.0版本)



测试总结:MT6592 综合得分为27067分,大幅高于MT6589的16407分,略高于骁龙600的26579分,不过相比骁龙800的32798分,仍有一定差距。根据 测试结果,可以简单地认为MT6592的综合性能与高通骁龙600持平,但是仍无法与高通骁龙800抗衡。

 测试三:CPU整数运算                                                      
  测试目的:检查CPU的整数运算单项性能(基于安兔兔单项性能测试)                                                      



  测试总结:在CPU的整数运算能力上,MT6592一马当先,获得5011分的分,几乎两倍于骁龙600和骁龙800的运算能力。这也从侧面证明了MT6592在核心数量方面占有绝对优势。                                                          

测试四:CPU浮点运算                                                            
 测试目的:检查CPU的整数运算单项性能(基于安兔兔单项性能测试)                                                              



 测试总结:在CPU的浮点运算能力上,MT6592继续保持优势,获得4040的高分,大幅度高于MT6589的运算能力,同时比骁龙系列的顶级处理器高出约1000分。                                                                  

测试五:整合GPU 2D性能
测试目的:检查整合GPU的2D图形性能(基于安兔兔单项性能测试)                                                                    



测试总结:骁龙系列处理器一直以高性能的整合GPU著称,在2D图形性能上,MT6592依然没能超越,相比骁龙800的1643分,MT6592只获得1296分。                                                                        

  测试六:整合GPU 3D性能                                                                          
测试目的:检查整合GPU的3D图形性能(基于安兔兔单项性能测试)



测试总结:在3D图形性能上,差距被进一步拉大。高通骁龙800获得9365的高分,而MT6592的5603分甚至比骁龙600处理器的3D运算能力还差一些。

 测试七:待机发热量对比                                                                                  
  测试目的:测试在待机状态下的CPU温度(基于温度枪实测)                                                                                  



  测试总结:无论官方数据还是实际测试,MTK的处理器在功耗和温度控制上确实令人眼前一亮。待机状态下,MT6592的手机大约只有29℃,MT6589则更低,而骁龙处理器普遍在30℃以上。温度越低,代表电能转化的热能更少,有利于提高电池的续航能力。                                                                                      

测试八:满载发热量对比                                                                                        
 测试目的:测试在高负荷状态下的CPU温度(基于温度枪实测)                                                                                          



 测试总结:在高负荷状态下,MT6592处理器依然保持较低的功耗和温度,实测温度在38℃左右。但是高通骁龙处理器发热相对来说比较厉害,尤其是骁龙600处理器,在高负荷的测试完之后,中央温度居然能够达到46℃,太烫了。                                                              
标签 元器件搜索 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻