来源:中国LED在线
时间:2013-12-02
近年来,上市公司批露定增预案多会在二级市场有向好表现,但利亚德的定增预案只录取一天涨停,第二天便调头向下,量能较前日增加一倍,且随后走势也落后于大盘,公司本次收购正面临LED行业复苏,理应得到市场肯定,那么资本市场为何波澜不惊?
增发收购金达照明外延发展重要一步
增发预案显示,利亚德将以19.95元/股定增761万股+现金共2亿元收购金达照明100%股份,同时,拟不低于17.95元/股定增募集配套资金不超过6750万元,其中5062.5万元用于支付现金对价,剩余将用于支持金达主营业务发展,提高并购后的整合效率。金达照明是综合照明解决方案提供商,战略客户包括深交所、深国投(沃尔玛)、香格里拉酒店集团、香港和记黄埔等,2013年1-9月实现净利润1119.55万元,2014年预测可实现净利润1755.17万元。此外,交易对方承诺自2013年起四年金达照明实现的净利润分别不低于1500万元、2250万元、2925万元、3803万元。若未能实现承诺,交易对方将进行补偿。
利亚德公是国内LED应用领域的企业,产品主要包括LED全彩显示产品、系统显示产品、创意显示产品、LED电视、LED照明产品和LED背光标识系统等六大类。公司在大型、中高端LED应用项目竞争中处于优势地位,尤其在LED小间距电视产品领域竞争优势突出。2013年三季报显示,公司在国际市场销量大增,1~9月,国际业务订单1.43亿元,确认收入1.05亿元,同比增长80.69%。预计第四季度确认净利润将有较大幅度增加。此外,1~9月LED小间距电视签订订单2.03亿元,实现销售收入1.15亿元,同比增长33.04%,毛利率达36.37%,成为营业收入的主力军。本次收购的业绩承诺对公司未来业绩将有明显提升,
利亚德计划未来LED照明营业收入规模将与LED显示营业收入规模相当。公司本次收购将借助金达照明的技术优势、渠道资源及客户资源加快公司LED照明业务板块的外延发展。相关产业政策显示,国家有关部委将推动实施绿色照明工程,落实半导体照明节能产业规划。因此金达照明所处的照明工程行业具有广阔的市场发展空间。
全球4K高清电视发展前景可期
据了解,目前现在消费者广泛认识的LED电视,屏幕依然是液晶面板,只不过是由LED背光模组替代了传统背光源而已,所以仍属于传统的LCD液晶电视范畴,不是真正意义上的LED电视。利亚德自主研发推出的LED电视作为真正意义上的LED面板自发光电视,是LED显示领域的全球首创成果,拥有自主创新核心技术和知识产权,为全球点间距小、清晰度的LED电视,引领全球LED电视产业的发展,代表了LED显示行业前沿的技术水平。
利亚德公司研发的LED小间距电视于2012年投入市场,其具有亮度高、整体无拼缝任意造型、寿命长、高效节能、视角广、响应时间短、重量轻、立体显示等优势,为了适应客户需求,还增加了触摸功能。2012年度公司共签订近2亿销售订单,在报告期内确认收入1.53亿元,毛利率达36.71%。公司自主研发的LED小间距电视产品按照像素间距不同分为:4mm、3mm、2.5mm、1.9mm、1.6mm,2013年公司研发出更小间距1.2mm产品,已进入小批量生产阶段。今年7月,公司发布全球288寸4K高清LED电视及144寸和110寸标准化电视,其像素间距为1.6mm/1.9mm/2.5mm,为国际首创,LED电视可达到3840Hz的高刷新速率。公司LED大尺寸电视产业化已通过专家组验收。2013年预计实现产值5亿元,而2012年公司主营收入为5.69亿元,小间距电视将成为公司重要支柱。而随着LED标准电视发布,公司计划LED标准电视将于2014年四季度进入高端民用市场,公司凭借先发优势充分受益行业增长。
涉足视频播控系统开发高端客户
利亚德在今年已连续中标多个CCTV演播室背景墙项目,承制的CCTV-16外语频道新闻演播室项目和CCTV-4新闻演播室项目是中央电视台新闻演播室首次使用LED2.5mm小间距产品作为背景屏,这表明公司研发的LED显示产品技术已达到国内较高要求的演播室的使用需求,具备向广电行业高端用户推广的条件。
11月,利亚德拟4083万元收购互联亿达100%股权。互联亿达是致力于广播电视行业 LED显示屏 及控制系统解决方案提供商。互联亿达与中央电视台、湖南电视台等38家省、市级电视台建立了合作关系,为电视台的新闻演播室、演播厅等场所提供显示及控制解决方案。互联亿达预计2013年11~12月、2014年、2015年净利润分别不低于500万元、700万元、1000万元,若未达标则向公司补偿。此举有利于进一步提升公司在广电领域的市场份额及在业内的地位。
限售股解禁或为短期风险
作为一家2012年上市的公司,利亚德周五迎来首发限售股解禁,根据上市前,相关股东对其持有的利亚德的锁定承诺,2013年11月29日起,韦启军、张龙虎等36名自然人股东合计持有的上市公司497.25万股股票(占上市公司总股本的3.32%)将解除限售;2013年12月17日起,复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人合计持有的上市公司1447.5万股股票(占上市公司总股本的9.65%)将解除限售,其中创投持股比例较大。
上周五(29日),利亚德涨3.9%,但下月17日,公司将面临更大比例的减持风险,有市场人士分析,创投获利了解的可能性较大,这或许是市场对公司持谨慎态度的重要原因,但从长远来看,利亚德的主营业务面临较好的发展环境,随着公司LED应用产品的不断拓展,公司有望进入快速发展期。
公司的股权激励方案也显示,以2011年度的净利润为基数,2013~2015年度的净利润增长率分别为30%、55%、和80%。