这是安兔兔评测年度芯片盘点的第四篇。就在笔者抓耳挠腮不知道如何来说明MTK的逆袭的时候,MTK正巧发布了MT6592八核处理器。性能虽然谈不上顶尖,但是却会为MTK赢得足够的关注,还能拿下更多的市场份额,所以说今年联发科的发展基调就可以定下了——2013年确实是“屌丝专注于逆袭”的年份。
MTK在手机行业一直没有太好的名声,因为早年MTK推广超高性价比手机解决方案,在华强北涌现了大量的山寨手机,什么八个喇叭之类的手机成就了MTK,也给MTK贴上了山寨手机专用的标签。虽然名声不好听,但是MTK只不过是在众多的解决方案中表现得为突出而已,相比虚无的名声,能够让企业发展下去,斩获大量的市场份额更为重要,哪怕你名声再好,终被市场抛弃也只能空留回忆。
对于2013年的联发科技,用网友们的一句玩笑的话来形容为贴切“得屌丝者,得天下”。我们并没有贬低任何品牌的意思,只是想说MTK吃下了庞大的中低端手机芯片市场,虽然说看上去不如高通、三星、英伟达这些国际品牌那么高端,但是MTK用自己的市场表现印证了“没有永远弱小的对手”。
我们不妨来看一看以下的数据。
1、联发科第三季度共营收约81亿人民币,同比增长32.4%,环比增长17.2%。
2、联发科第三季度的净利润17.5亿人民币,同比增长了71.2%。
3、据了解,联发科今年营业额终有望达到1300亿新台币,约合44.2亿美元(269.3亿RMB)
4、MTK 预计今年智能手机芯片的销量将达到 2 亿个单位,用于平板电脑的芯片方案有望在明年翻番。
MTK近三年股价变化
据IDC发表的研究报告称,在低价格Android手机和手机厂商推出旗舰手机的推动下,2013年全球智能手机出货量预计将达到10亿部。也就说每5部手机里就有一部采用MTK的解决方案。
山寨手机喜欢他,并不是说他也是山寨
如果要聊MTK的发家史,就有点远了。这家成立于1997年的公司早是做DVD芯片的,直到2005年才开始涉足手机芯片。MTK的竞争方式是将主板、芯片、GPRS模块以及系统软件捆绑在一起卖给手机厂商,高完成度的解决方式,使得大量的山寨手机只需要做个外壳就可以上市出售了,山寨手机的壮大也让MTK被越来越多用户知晓。
山寨手机让MTK获取了成功
有人不禁想问,MTK成功的原因是因为低价么,可以说这只是原因之一,在任何有市场竞争的产品行业中,总是会有以性价比为主打特色的品牌,在手机芯片行业中,MTK就是这样一个定位,不过它也不完全是依赖于低廉的价格,更为重要是的MTK能够提供完善的解决方案,以及出色的功耗控制能力。这些因素就让大量的手机厂商们不得不考虑采用MTK的芯片,毕竟站在商业竞争的角度,没有理由拒绝又便宜又好用的一方。
2011年正式加入Android竞争大军
时间来到2010年07月,MTK正式加入Android智慧型手机平台的开放手机联盟,随后的推出了MT6516(用在WM平台),次年8月份推出了MT6573算是正式进军到了智能手机平台。MT6573采用ARM11的AP处理器主频达到650 MHz,modem支持 HSPA速度达 7.2Mbps/5.76Mbps,支持双卡双待,其优异性能还包括支持丰富多媒体高端规格:支持8百万像素照相机并支持自动对焦、脸部侦测、微笑快门,并支持高达FWVGA 30fps流畅的录像以及影像播放,触摸屏幕支持FWVGA的分辨率等。
在2012年2月联发科推出了MT6575,该芯片组处理器为单核处理器,基于ARMCortex A9架构,支持ARMv7指令集,采用40纳米制程工艺,内置512kb的二级缓存(L2),默认锁定时钟频率为1Ghz,在默认频率1Ghz时其通用性能为2500mips。MT6575内置PowerVR SGX 531 Ultra,多边形生成率为36m/s,像素填充率为375m/s,3D渲染率为108mp/s。
变通的双核处理器:MT6577
正是因为MTK进入这个市场的时间落后了,所以在芯片的代次推进上呈现出跨越式的方式。因为市场份额不高,MTK的产品战略也相对灵活变通,他们家的款双核MT6577就是一款临时改变过的产品
在MT6577未发布之前,联发科通过MT6575这款单核产品主攻中低端智能机市场,当时各大主流手机厂商的产品基本都已升级到双核配置, MT6577内部测试型号为MT6575T,原本将于2012年3月发布,后因为MTK认为MT6575T这种双核将可能无法满足市场的需要而被淘汰,因此当机立断,对正在试行的MT6575T进行全面改进和加工,并将型号更改为MT6577。
这枚Cortex-A9同步双核主频为1.0GHz~1.2GHz,集成PowerVR SGX 531高频版,支持Android 4.0 Ice Cream Sandwich操作系统。用现在的目光来看,MT6577硬件配置似乎很一般,不过如果你看看它在千元机以内的对手是高通MSM8225的时候,就会明白为什么MT6577也能卖的很好了。
四核诞生:MT6589
在手机芯片纷纷进入4核时代的时候,MTK也没有闲着,2012年12月份发布了MT6589四核芯片,采用28nm工艺,高度整合联发科技先进的多模UMTS Rel. 8/HSPA+/TD-SCDMA调解调器(modem)、ARM® 超低功耗四核处理器Cortex-A7,以及Imagination Technologies的PowerVR Series 5XT图形处理器 (GPU) ,以绝佳的系统优化达到性能与功耗的完美平衡,大幅提升用户体验。
MT6589的创新技术创下许多业界:世界个四核高整合AP+BB系统单芯片;世界个支持 HSPA+双卡双待功能;世界个量产超低功耗Cortex-A7核心处理器;世界个整合W+G/TD+G/W+TD双通功能等等。
可能很多不了解行业的读者会觉得奇怪,为什么前面一直在做A9双核的MTK怎么又做回A7了。A7并不是旧的构架,A7只是一种低功耗的解决方案,而且A7架构的推出甚至比A15还要晚。A7架构固然在性能上不如A9,但是在耗电上确实有相当的优势,四核心的A7在性能上也不会太差。这里主要是MTK也开始主打自己芯片的特色方向——超低功耗
因为MT6589的大量出货,为了应对各种类型手机的需要,后来就有了超频版的MT6589T,以及精简版的MT6589M。总体来说MT6589让MTK获得了大量的市场份额,算得上是MTK进入处理器竞争大军团的扛鼎之作。
MT6592:八核的逆袭!
在MT6592之前不是没有八核,比如三星的5410这样的,不过确实没有能8核同时运行的芯片,所以MT6592说自己是款真八核也无可厚非。联发科MT6592的八核是异步运行处理器,但它相比三星的big.LITTLE架构的差别便是其能够八个核心同时运行。虽然依然采用A7架构,但是在性能上相比四核的MT6589提升了近80%以上。
MT6592采用的是big.LILLTE架构,由八颗Cortex-A7核心组成,制造工艺为28nm,核心频率在1.7-2GHz之间,显示芯片为Mali-450,支持双通道LPDDR2 1066。28nm 制造工艺技术,和其前代比会减低20% 的功耗。MT6592处理器集成Mali-450MP4图形处理器,联发科公司已将这颗图形处理器主频提升至700MHz,按照官方的说法八核手机比双核机型整体性能提升60%,图像处理提升 50%。
八核处理器主打的是低价而并非性能。你可以理解为在提供足够性能的前提下,在用低价来获取市场。从测试成绩来说,MT6592的八核或许仅仅与双四核5410、四核APQ8064T持平,但是MT6592的单芯片价格却远远低于这些对手,而且在发热、续航等方面还有着相当的优势,这就是为什么说MTK这一次真的算是逆袭了。
安兔兔V4.0性能总分横向对比参考
MTK在高端处