• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

触控面板知识产权之争 TPK诉专利复审委员会

来源:环球网
时间:2013-12-02

分享至:
触控面板知识产权之争再起波澜

【环球网报道 记者 李杰】旷日持久的苹果控告三星侵权案暂时告一段落,美国法院终裁定三星赔付苹果2.9亿美元。

进入2011年,移动设备商在全球范围内发起的专利大战就没有停止过,且呈越来越多的趋势。近期,更蔓延至移动互联终端的产业链上游厂商。

日前,全球的触摸屏生产厂家TPK(宸鸿科技)向北京市中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会,要求撤销专利复审委员会早前作出的其拥有的200720142844.5号实用新型专利全部无效的决定。

如此对簿公堂,必有一番道理。这个案件会对国内移动互联终端产业造成什么影响?我们将拭目以待。

TPK的侵权指控

事实上,早在今年1月,TPK宸鸿就曾指控诺基亚侵犯了其电容式触摸屏相关专利,同时以相同的理由起诉了两家国内触摸屏厂商——东莞万士达和深圳欧菲光。

随后,欧菲光向国家知识产权局专利局提交了宣告该专利无效的请求。经过控辩双方的充分表述和举证,2013年9月6日,国家知识产权局专利局专利复审委员会做出TPK(宸鸿科技)拥有的相关专利全部无效的决定。

据了解,TPK宸鸿维权的这项专利目前普遍用在G/G以及OGS触摸屏中,属玻璃式Sensor图案结构专利,是公知技术。

该技术在中国大陆的专利号为200720142844.5,属实用新型专利。据记者查询了解,同一技术TPK宸鸿于2007年9月21日向在欧洲专利局提出专利申请,但已于2013年10月7日被欧洲专利局全部驳回。

业内人士分析, 此次TPK宸鸿是利用中国对实用新型专利不进行是否实质有效审查的专利授权制度,将行业早已存在,目前大家都普遍在使用的技术抢先申请实用新型专利,然后再通过起诉他人对该专利侵权。

如此费尽周折,TPK又意欲何为呢?显然,TPK宸鸿是要借“知识产权壁垒”阻击与它实力相当的竞争对手。据了解,万士达的母公司是台湾知名企业胜华科技,而欧菲光则是国内触摸屏的龙头企业,和TPK一起并称全球触摸屏行业的前三甲。

TPK宸鸿选择在此时起诉万士达、欧菲光也是相当聪明的。因为其国内的竞争对手——欧菲光当时正在资本市场进行定向增发。

有观察人士表示。 “TPK的诉讼是一种竞争手段,缘于国内企业技术和规模的迅猛发展,争夺市场的凌厉攻势威胁到了其已有的市场份额。与其说这是一场知识产权侵权纠纷,还不如说是一场产品市场准入纠纷。”

同样精通知识产权规则的胜华也不甘示弱。2013年5月上旬,胜华在美国向TPK宸鸿及Acer提出专利侵权控诉。

起诉背后的原因

知识产权诉讼需要耗费大量时间和精力,那么,TPK宸鸿为何不断提起诉讼呢?通过市场分析,不难得出原因。

数据显示,TPK宸鸿 6月份合并营收比去年减少22.1%,第三季度营收年减22.3%,第四季营收也不乐观。销售的困境带来了资本市场的恐慌,近期 TPK宸鸿股价一路下行,创新低达到170元新台币,比起4月时的价635元新台币,股价跌幅超过2/3。

从毛利率来看,TPK宸鸿三季报的毛利率仅为12.4%,有机构预测其第四季度将跌破10%,而紧随其后的欧菲光毛利却维持在20%左右,远高于TPK宸鸿。

需要指出的是,TPK宸鸿早前大手笔投入OGS单片式玻璃触控技术,可以说是该公司针对创新的一次“尝试”,但消费者却不买账,市场反应没有达到公司的预期。11月4日, TPK宸鸿控制的达鸿宣布其现有新竹厂3.5代线及4.5代线全面停产。

业内人士认为,如果OGS触控技术未如预期取得大尺寸触控应用市场的主导地位,TPK宸鸿关于OGS产能的庞大投资,或将成为TPK宸鸿的潜在风险。

如今的TPK宸鸿似乎到意识到自己所面临问题的严重性,不得不采取“变革”之路。一方面,为提升OGS触控技术的话语权,TPK宸鸿加大了相关技术的知识产权申请和诉讼。此次诉讼提及的相关专利作为OGS触控技术的一部分,实际上是TPK宸鸿为挽回OGS触控技术颓势的举措。

另一方面,TPK宸鸿加紧布局纳米银线(SNW)触控技术。继欧菲光在今年年初抢先推出MetalMesh触控面板之后,上月TPK宸鸿与日本写真建立策略结盟,联手进攻纳米银线(SNW)触控技术。其后胜华也宣布推出MetalMesh OGS面板。记者注意到,欧菲光MetalMesh触控面板的核心专利已获国家知识产权局授予发明专利,围绕该专利欧菲光业已形成一个数百项专利的专利群。

知识产权扩张之路

运用知识产权诉讼打击竞争对手,已经成为现代企业竞争的常态。近年来。我国企业知识产权保护意识和行动都在增强,越来越多的企业通过知识产权来保障自身发展。

国内企业由于起步晚,拥有后发优势,尤其在研发速度和客户响应能力上往往高出一筹。公开资料显示,目前TPK宸鸿共有500件专利,另有800件专利在申请中,范围涵盖当前应用之各类触控技术包括SITO、HOGS、OGS及TOL等。胜华科技在2012年的研发专利申请提案就达382件、获证151件。而后起之秀欧菲光专利亦在迅猛增长,目前公开的申请提案达到500项,已获授权300多项。

TPK宸鸿起诉国家知识产权局专利复审委员会无论结果如何都必然会对国内触摸屏市场产生深远影响,我们会继续关注报道。






















































标签 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻