• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

小米缺货成优势?

来源:集微网
时间:2013-12-02

分享至:
@曾韬2012
小米MIUI的确成为了小米手机的优势,而且这可不是能到高通、MTK、SONY这些地方买得到的“配件”,这让那些只擅长搞硬件的厂商望洋兴叹。而且现在看来,小米长期“缺货”带来的抢购,似乎成为了小米的优势而不是劣势,要排队加价购买,小米手机算是独一家吧,这种感觉让米粉们很享受!//@猴大宝:ELIFE E7高通800版售价2699,相对于米3,有700块的差价,不过这两个机子都像lumia,只是E7的边框窄些,分析其和米3相比优劣【优势】1.屏占比大。2.摄像头先天素质好。3.有货。4.多种颜色可选。【劣势】1.价格偏贵。2.材质偏亮。3.MIUI系统占优势。另E7上市的时候可能会有像lumia1020那样的磨砂面材质

【复制移动体验Honda抢先推iOS in the Car车款】目前Honda透露将在其Civic车型中首次搭载iOS in the Car,预计12月4号开始贩售,其他包括Mercedes、Nissan、Benz、Ferrari、GM、Volvo、Hyunda等车厂都已和苹果达成合作协议。BMW却未在合作范围以内。BMW对此的回应是,要将iOS系统带进仪表板内并不像表面上听起来的这么简单,因为了要适应iOS in the Car的特性,必须在汽车结构上有所调整,但这件事情短期内将不会发生。//t.cn/8kUdcnY

→老杳:ios for car在没有大规模宣传的环境下悄然登场,这应当是库克所说的划时代产品,车机市场相对封闭,与iTV的内容资源不可控相比更符合目前的apple战略。
→心黑皮厚胆大包天: 梅赛德斯和奔驰 ……目测icar还早得很,现在这感觉就好比当年摩托罗拉E1 , 就是给itunes铺个道吧……不过还是期待

【爱立信在印度面临反垄断调查:被诉专利费过高】爱立信周四宣布,该公司在印度受到反垄断调查,调查的主要内容是该公司在收取手机技术的专利许可费时,是否存在标准过高和歧视性的问题。Micromax一直按其手机售价的1.25%至2%向爱立信支付专利许可费。//t.cn/8kUgWJn

→老杳:在专利领域政府的意志还是很重要的,不过政府往往会根据企业的诉求做出反应,大陆要么企业信不过政府,要么外资买办控制了资源,要真正变成服务型的政府大陆还有很长的路要走。

【HTC发布HTC Desire 700 dual sim手机】采用了1.2GHz展讯的Shark四核心处理器。今年上半年展讯占有大陆TD终端市场一半占有率、居于。宏达电在高通、NVIDIA等手机芯片组之外,把展讯芯片组作为优先的供应链,对于接下来的4G时代,有助宏达电切入TD-LTE机种//t.cn/8k4StX5

→老杳:早就听说展讯再与HTC合作开发智能手机,还是没想到HTC成了SHARK四核处理器的个品牌客户,恭喜下。

【上海成立专项资金资助保护芯片知识产权】上海市近日出台新举措,将首次由市财政出资,资助芯片设计企业保护知识产权,此举有望进一步降低芯片业的创新成本。市知识产权局提醒,目前已拿到国家登记证书的企业应尽快办理手续,快年内就可以拿到资助金。//t.cn/8kUg0YN

【中国公司攻克第四代芯片技术 打破韩美垄断】11月28日,从时代全芯公司获悉,继韩国三星、美国美光之后,该公司成为世界第三家、中国家掌握相变存储技术的企业,目前已经申请技术专利57项,正在申请的专利有141项。据悉,时代全芯已与台企合作,明年即有量产芯片投放市场。//t.cn/8kUg0zV

【中电信要求4G天翼终端具备NFC功能】11月28日消息,笔者从中电信“天翼手机钱包”发布会上获悉,到4G时代之后,中电信要求所有天翼终端必须具备NFC功能。据透露,中电信在2014年年初将推出3000万张支持NFC的UIM卡。//t.cn/8kUg9cG

【手机摔碎了不着急 新技术可让它自愈】当桌腿破裂或手机摔碎,我们要么拿去修理,要么换新的,但如果这些物品能自愈,修复受损或丢失的零件,那肯定是一件大喜事。美国科学家近研制出的新凝胶就能使复杂的物品自我修复,研究发表在《纳米快报》杂志上//t.cn/8k4XT3y

【完美的材料!单层锡导电率可达100%】单层锡原子可能会成为世界上种能在常温下(就计算机芯片而言)达到100%导电率的超级材料,远远胜过近年来的热门材料石墨烯。研究人员把这种新材料叫做“Stanene”。这是将锡拉丁语名称和石墨烯词尾组合在一起而来//t.cn/8k4XFH9



标签 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻