有报道称,从运营商渠道了解到,4G牌照将于12月发放,12月6日将首先发放3张TDD牌照,12月底将再颁发两张FDD牌照。此前,据知情人士透露,工信部上报了4G发牌的三个时间点,分别是11月28日、12月8日和12月18日,11月28日已被证实为假新闻。对于余下的两个时间点,工信部12月18日发4G牌照的可能性较大,一方面,12月8日至今仅剩10天的时间,在准备上会比较仓促。
另一方面,巧合的是中国移动也将在12月18日举行终端产业链大会,启动新的商业品牌“和”。不过,另有部分人士表示不认同,称4G发牌很可能会选在12月上旬,也就是12月8日。
但是,通信世界网今天报道称:“4G牌照将分两次批发放,12月6日将首先发放3张TDD牌照,12月底将再颁发两张FDD牌照。
5张4G牌照都发给谁?
消息人士透露,毫无疑问,中移动、中联通和中电信个另一张TDD牌照。另外两张FDD牌照给了中电信和中联通。而中移动没有获得FDD牌照,一方面让中移动一心一意做TD,另一方面,也是防止4G时代中移动继续一家独大。
在此前三大运营商的4G设备招标中,中移动采用TDD标准部署4G网络,而中联通和中电信则采用TDD与FDD混合组网的模式,其中,中国联通的TDD与FDD网络占比为2:8,而中电信的这一比例为3:7。
也许,这里就释放出中移动不运营商FDD的信号。
4G中移动每年可节约数亿
据了解,中移动没有FDD牌照,也并不都是坏事,至少可以节约一笔费用来。
发改委和财政部公布了《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准》,从今年开始收取3G频段费。3G频段收费从今年5月1日开始执行。该收费标准将从2011年起分四年逐步到位,其中2011年按25%收取,2012年按50%收取,2013年按75%收取,2014年及以后按100%收取。
到了4G时代,业内预计,中电信将获得1.8GHz频段(1755-1785MHZ/1850-1880MHz)每年支付9亿元,中联通将获得2.1GHz频段(1955--1980MHz/2145-2170MHz)每年7.5亿元。
而与此同时,工信部将2500MHZ到2690MHZ频段都划分给TD-LTE,多达190MHZ频率,这么多频谱资源将为三家运营商共同使用,不过预计TD-LTE频率费偏低。
截至2013年第3季,全球有17个国家以及21个营运商投入TD-LTE网络商用化服务,完成基地台布建数量达5万个,用户数约460万。随着 2014年大陆迈入4G商用网络营运,TD-LTE的成长性可期。
三家运营商均不知情
尽管媒体报道,11月28日工信部已召集三大运营商大佬讨论4G发牌照事宜。但是,对于发牌时间表的传闻,三大电信运营商新闻发言人均表示,还没有接到通知。