来源:中关村在线
时间:2013-12-02
OLED被称为未来的技术,目前正受到广泛的关注。我国的OLED虽然具备一定的产业基础,但是产业链还很不完善,尤其是上游产品的将整理不强,关机设备以及整套设备的系统技术还在韩国、日本等企业中,尤其是高分子的PLED技术,还被欧美发达国家企业牢牢占据。
为了提高我国的OLED技术,政府出台了《电子信息产业调整和振兴规划》以及《2010-2012年平板显示产业发展规划》。在政策的带动下,我国平板显示产业呈现出加快发展的态势,内地的OLED研发取得了突破性进展。
2010年,我国首条AMOLED中试线在昆山建成投产;2012年,河南激蓝科技OLED项目开工;2013年11月21日,京东方5.5代AMOLED生产线在内蒙古鄂尔多斯(600295,股吧)投产,这是全球第二条AMOLED生产线,将锁定下一代的中小尺寸屏。此外,我国还形成了OLED的研发和材料生产配套的产业链。
有分析称,我国是目前全球的OLED应用市场,其中45%以上的IT产品与显示器件有关;中国内地的手机产量占全球产量的50%以上;中国内地的 MP3/MP4产量占全球产量的90%以上;此外,未来大尺寸也将逐步量产,AMOLED面板在NB、上网本、显示器以及电视领域的应用也将逐步增加。
另外,伴随OLED技术的进一步成熟,成品率会逐步提升,生产成本将大大降低,产品价格较高的缺点也将逐步得到缓解,市场需求将被极大地释放,OLED面板市场需求从明年开始将骤增,并在2016年会出现供不应求现象。
预计到2016年,OLED面板将大幅增长至71亿美元。另一方面,OLED出货量也会猛增。今年的OLED出货量为1840万片,到了明年会达到3215万片,增长约74.7%;而到了2015年,出货率将达到174%,上涨到8810万片。