来源:广州日报
时间:2013-12-02
每年年底都是各类家用电器销售旺季,各品牌电器也纷纷宣传自己的新功能来吸引眼球。对于消费者,你会为家电的哪个功能打动而购买它?会为了冰箱能看电视和买菜、还能净水吗?为了洗衣机上可放挂钟计时吗?为了烧烤炉微波炉变成了球形吗?为了电磁炉变得比过去更薄吗?
或者买笔记本为了上面镶嵌的顶级钻石可收藏吗?购买手机因为外壳是用黄金做的?购买路由器因为上面可种植物?年底了,网友们纷纷盘点这一年各类电器的那些鸡肋功能,发现槽点还真不少!
让我们一起来吐个槽吧!
1:云电视 云冰箱?消费者云里雾里!
白电近几年智能化风潮越刮越猛,从电视入“云”,到空调、现在的冰洗也纷纷打出“云”概念。今年上半年,某家电展上展示的会买菜的智能冰箱曾引发热议。
目前,不仅外资冰箱有了这种智能功能,国产某品牌智能冰箱也已上市。不仅可以通过镶嵌在冰箱正面的10.1平板电脑完成对冰箱温度、功能模式的设置,也能够对冰箱内的食物种类、数量进行管理。还可以根据用户的体质提供定制化的营养搭配建议及食谱。同时,在冰箱上面进行网页浏览、观看视频、新闻及天气预报等更是不在话下。另外,这款冰箱还支持借助云平台技术将冰箱内的食物存储信息分享至用户的移动终端比如手机、平板上,让用户更加方便、及时地了解食物数量、保鲜期等。
近一款智能洗衣机也很吸引眼球,该洗衣机可扫描衣物上的射频标签,自动判断能否进行机洗,以确保衣物“安全”,能自动设置水温、添加适当用量的洗衣液等。此外,机身上还有“挂钟”来显示洗衣剩余时间。
槽点:相比普通冰箱150~3000元的售价,智能冰箱的售价超过万元甚至高达2万元以上,让普通消费者望而却步。其次,“云”功能如何实现:用户在冰箱上设置好收货地址,然后通过接入互联网的智能冰箱实现在云平台自动向超市下单,将产品自动购买回家。但这看似简单的操作,在背后需要一个庞大链条的支撑,目前此功能根本无法实现。此外,后期配合自动下单购买生鲜的快递费用,更是一笔不小的投入。
更有网友吐槽智能洗衣机设计识别衣物功能,不如设计为识别孩子功能。
2:球形微波炉?有意义吗!
你会在意烧烤炉、微波炉是方形还是圆形的吗?你觉得现在的普通电磁炉还太厚需要花更多的钱变薄几厘米吗?记者随机采访市民时,绝大多数都表示不会在意这些。
近两年有人把方形空调变成了圆形,并且受到了消费者的喜欢,感觉空调变时尚了。小家电商家也开始效仿,把炉灶改为圆形的,于是你在卖场看到了球状的微波炉,并且颜色也变得很Q,红的绿的黄的都有,盖子也不从正面拉开了,而是从上面揭开。
薄成为时尚之后,电脑流行超薄、空调也越来越薄,甚至冰箱、洗衣机也有了薄款的。就连本来就已经相当薄的电磁炉,厂家也要研发如何使之更薄的技术,于是我们在佛山的家电卖场里看到了直立、斜放在显眼位置打着“超薄”标签的电磁炉……
槽点:网友吐槽,为了改变而硬把微波炉改成球形,真的让人感觉新颖、时尚了吗?我怎么感觉还是方形的好安置、用起来更方便呢?何况仅仅改了外形价格还贵了一截。
至于电磁炉,本来就很薄的啊,放桌子上也占不了多少地方。我反复比较“超薄”的和“非超薄”的电磁炉,咋看不出多少区别呢?可是价签上的数字“超薄”要贵一两成呢,为这个买单,不值。
3:镶钻石笔记本?太土豪!
电子产品的更新换代速度之快大家都了然于心。买台电脑、买个手机,没几天就跌价了,为什么?因为硬件和性能升级的新产品出来了。
可是偏偏有人要把快速消费的电子产品变成奢侈的收藏品,在手机电脑上面配上黄金、钻石,让用一段时间后功能过时的产品丢也不是留也不是,变成真正的鸡肋。
近一款土豪笔记本在某电商网站上市,这款号称钻石超极本的电脑,拥有13英寸显示屏、四代i7高端处理器、8GB内存以及高达256GB固态硬盘,售价999999元,全球限量9台。采用航空金属基质机身,引人关注的是,在外壳上面镶嵌了顶级钻石。
至于采用黄金外壳的手机则出现得更早。近期“土豪金”外壳手机一热再热,“土豪金”外壳也比其他外壳手机价格高不少。
槽点:有网友吐槽道:送给我都不知道咋整,背着吧怕抢,锁在家里怕盗,谈个对象吧,又怕她把钻石给我抠走了。
问题是,目前这顶级配置过两年过时了这电脑怎么办?总不能扔掉吧?只能把钻石抠下来。万一抠破损了怎么办?即使不破损,抠下来以后还得想办法用到别的地方。为了钻石,我干吗不直接买钻石饰品呢?
4:路由器带种植物功能?给谁看!
近两年家电智能化不断升级,硬搞功能联合叠加,比如冰箱+净水、空调+净化、各种电器上面设置显示屏,用来看电视、听音乐等。
近日一外国商家推出一款可以种植植物的路由器。这款路由器在传统的TP-LINK TL-WDR3600路由器上进行改造,将其放入长方体的大理石中并在底部嵌入木头,在顶部用户可以种植一些绿色植物。售价约2000多元人民币。
今年8月,某韩国品牌发布了一款冰箱,该冰箱的特点就是集传统冰箱与净水器于一身。采用时下流行的对开门设计,还有一款三门版的,而净水器则设计在左侧门板上。根据官方公布的数据,将二者合并之后将比之前省电近19%,节省14%的开销。 售价约需人民币1.87万~2.2万元,而净水器内胆保养费用每月约需人民币104元。
槽点:网友吐槽路由器通常摆在角落里,种植物谁看得见啊?
关于冰箱加净水功能,净水行业人士表示,如果单纯为了制冰净化,就没有必要在冰箱中去装净水器了。而且三层滤网的过滤方式仅仅属于初过滤,“净化”效果也很有限。
水家电专家张旭东表示,其内置的净水器为储水式,内胆保养费用每月高达人民币104元,即便是国内的大出水量的RO机的滤芯更换费用也不需要这么高。抛开高昂的售价和维护费用不谈,各地的水质也是有很大差异的,冰箱中装好的净水机不一定适合每个地区,各地水质不同可以选择不同净水技术和功能的净水机。各地不同的自来水水质会让冰箱里的净水器成为牺牲品或摆设。