来源:EEWORLD
时间:2013-11-29
LTE
已成国际标准,全球部署进程加快
2004 年 11 月, 3GPP 在加拿大举办研讨会,讨论下一代移动通信技术的发展。会上 3GPP 标准化组织的主要运营商和各主要设备商在内的成员单位积极发表各自意见, LTE 概念被正式提出。在随后的需求讨论、标准研究和标准制定过程中来自高通、爱立信、诺西、三星、阿尔卡特朗讯、 NTT Docomo 、 Vodafone 、华为、中兴、大唐等来自全球不同国家和地区的众多企业提供了相关技术文稿。
目前,全球 LTE 商用网络正在加速推进,整个产业链也在逐步走向成熟,其在下一代移动通信市场中的主导地位已经确立。据 GSA 统计,截至 2013 年 10 月,全球已有 474 家运营商在 138 个国家进行 LTE 产业的投资。其中包括已经在 128 个国家部署的 421 张 LTE 网络以及 53 个将在 10 个国家中展开试验的 LTE 网络。在已部署的 421 张 LTE 网络中,已有 222 个 LTE 商用网络在 83 个国家提供服务。预计 2013 年,全球 LTE 商用网络部署数量将达到 260 张,增速高达 78% 。而从区域分布来看,美国、加拿大、墨西哥、英国、日本、韩国等国家均已开始部署 LTE 网络,中国也计划在在 2013 年年底发放 4G 牌照。
多址技术的发展引领了无线通信系统的世代演进
在移动通信系统演进过程中,包含着很多技术的发展,但为基础、为核心的技术就是多址技术。可以这样说,多址技术的发展引领了无线通信系统的发展与演进,多址技术的不同会使无线通信系统做出重大改变。在历代无线通信系统中 GSM 主要基于 TDMA ; CDMA/WCDMA/TD-SCDMA 主要基于 CDMA ;LTE 主要基于 OFDMA 。在下行链路中使用 OFDMA 技术主要是出于基站作为信号的发射端,可以容忍较高的复杂度和功放成本以换取更高的性能,同时考虑到终端对下行 MIMO 检测性能和复杂度的要求, LTE 选择了直观的 OFDMA 多址接入方案。在上行链路中,由于终端设备作为信号发射端,直接采用信号功率峰均比较高的 OFDMA 会降低射频功率放大器效率,缩短电池工作时间,因此出于降低终端成本的考虑采用了 SC-FDMA 技术。
同根同源的
LTE-TDD
和
LTE-FDD
助力产业融合发展
LTE 系统分成 LTE-TDD 和 LTE-FDD , LTE-TDD 和 LTE-FDD 同样使用 OFDM 接入方案,共用一套信道带宽,是拥有同样的子帧时长定义的两种双工系统方式;其差别主要在于对频谱的利用上, LTE-TDD 使用非对称频谱资源, LTE-FDD 使用对称频谱资源。
由于 LTE-TDD 和 LTE-FDD 拥有 OFDM 技术、多天线技术、链路自适应技术、上行 SC-FMDA 技术等众多共性技术,在网络建设过程中,核心网、传输网方面没有过多差别,仅因双工方式的不同在基站系统中射频部分存在一些差异,而基带部分完全可以实现共有平台,有利于运营商混合组网。而 FDD 与 TDD 网络的融合带来的是在终端上的统一,由于 LTE-FDD 和 LTE-TDD 两者不存在本质上的区别,厂商进行芯片设计时能够采用融合式的设计方案,同时支持 TDD 和 FDD 两种制式,支持多模多频的 LTE 终端将更加符合用户的使用习惯及运营商的发展需求。
LTE
引爆市场商机无限
立足国内,
LTE
作为无线网络领域的下一代主要技术具有网络速度快、时延较低等特点,是“宽带中国”战略在无线端的重要建设内容,是运营商大力推广的前端技术。
LTE
无线通信网络将会快速铺开,成为宽带中国战略在无线端的重要支撑。另一方面,随着
LTE
网络部署的展开,其终端产品也将逐步增多,进而带动终端产品升级换代,终端产品的更新和基于移动宽带应用的增多将促进信息消费规模的提升。放眼全球,随着
LTE
部署进程的加快以及
LTE
终端需求量的快速增长,本土设备生产企业和终端生产企业将面临新的发展机遇。以
LTE
手机为例,
2012
年全球
LTE
手机销量为
9000
多万部,预计
2018
年全球
LTE
手机终端销量超过
10
亿部,以平均每部
LTE
手机
2000
元计算,
2018
年将实现超过
2
万亿元销售额。随着国内终端生产企业在全球竞争实力不断增强,产品在全球市场占有率逐年提升,届时中国厂商有望分享
40%
(即
8000
亿元)以上的市场商机。而对设备企业来说,华为、中兴均已中标海外运营商
LTE
网络建设项目。