• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

猜猜是谁?日本人心中的家电品牌

来源:RecordJapan
时间:2013-11-29

分享至:

日本的松下、索尼、东芝等家电商驰名世界,在世界各地都能看到日系家电商生产的各种家电。而在日本国内,日本人对本国家电产品的依赖度和信赖度是非常高的。那么在这么多的品牌当中,日本人喜欢的又是哪家呢?日本某网站对此做了调查。

位,松下(35.6%)

“从小就喜欢松下的收音机,喜欢没有理由”(50岁男性,自营业)

“我们家的家电全是松下的,买公寓的时候同时采购的,我非常满意”(40岁女性,白领)

“喇叭、电脑除外,家电都是松下的。松下的质量好、设计好、容易操作,还有他们的经营理念什么的,我都喜欢”(40岁男性,白领)

第二位,东芝(12.9%)

“我根据性能选择家电,选着选着就全是东芝的了”(20岁男性,自由职业)

“虽然没什么突出的产品,但是从价钱和性能综合考虑的话,东芝是好的”(40岁男性,白领)

“东芝的产品不容易坏,家里的大型家电都是东芝”(20岁女性,白领)

第三位,索尼(11.9%)

“操作简单”(40岁女性,专门职业)

“容易故障,但外观很好看。不过以后会买有同样机能的其他品牌”(40岁男性,白领)

“设计自成一派,公司形象设计到产品里面了”(40岁男性,白领)

第四位,夏普(11.8%)

“没什么理由,买着买着就全是夏普的了”(女性,白领)

“夏普的液晶电视非常好”(30岁女性,专门职业)

“设计和操作性能不错”(50岁女性,白领)

第五位,日立(9.3%)

“日立的折叠手机是宝贝啊!”(20岁女性,白领)

“日立的冰箱用了30年,至今都没事”(50岁男性,白领)

“亲戚经营日立家电商店,所以我们家是日立一族。售后服务好,能长期使用”(50岁女性,主妇)

上述以外日系里面三菱(3.5%),“富士通”(1.4%),分别入选第六和第七位,可以看出在日本人心里还是日系啊。

标签 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻