• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

谷歌眼镜不能一统天下 索尼和Oculus有新招

来源:腾讯数码
时间:2013-11-29

分享至:
谷歌眼镜是2012年推出的一款智能穿戴设备,虽然很多人直到现在也没有用过甚至见过这种款产品,但由于密集的信息轰炸,大家对这款产品并不算陌生,即便说不出具体功能,不少人也认为这是一款什么都能干的眼镜,谷歌眼镜俨然就是智能眼镜的代表。

谷歌眼镜吸引人的地方在于虚拟和现实的结合,无论是导航还是翻译,都是通过增强现实的应用来实现的,不过由于目前谷歌眼镜还处于完善阶段,而且缺乏真正杀手级的应用,这款看似强大的智能眼镜并不能一统天下,自然也无法代表全部的智能眼镜产品。

实际上,谷歌眼镜这种头戴式智能设备由于过于乍眼,在很多场合都不太适合佩戴,反倒是一些定位更专的头戴式设备更容易被大众接受,从这产品产品身上,我们也看到了头戴式智能设备多方面发展更多的一些可能性。

种可能性:索尼T3W才是真正带来沉浸式影音体验的设备

很多视听设备都在讲沉浸式体验,所谓沉浸式体验,应该是让你不受任何打扰,看电影也能看的心无旁骛,在我看来,能达到沉浸式体验的设备一是家庭影院,二就是索尼的头戴显示器。家庭影院一套下来要几十万到上百万不等,不是一般人能承受的其的,索尼发布的第三代头戴显示设备HMZ-T3W售价虽然也高达7990元,但是毕竟能接受的人要多得多。

HMZ-T3W采用两块0.7英寸OLED屏幕,分辨率均为1280x720并支持3D显示,实现了接近影院的45°宽广视角,获得“距离20米观看750 寸3D电影巨幕”效果。HMZ-T3W随机配备16mm大口径驱动单元的入耳式耳机,配合7.1声道虚拟环绕立体声技术,可加强电影及游戏的真实感。

索尼今年在BRAVIA电视上采用了“一触”技术,便于手机和电视快速建立无线连接,而HMZ-T3W则采用了WirelessHD标准,可用无线方式将720p高清影音从信号源传输至显示设备上。HMZ-T3W无线连接的信号传输速率可达10-28Gbps,超过目前广泛使用的WiFi技术达20倍以上,能够用无压缩的方式无线传输高清晰度、高质量的视频和音频,同时影音内容还能达到接近零延迟的效果。

第二种可能性:Oculus Rift头盔告诉你什么叫做玩游戏

Oculus Rift头盔是一个滑雪面罩式的头戴式显示器,看上去似乎比较笨重, 不过这个产品却完全有可能给游戏领域带来翻天覆地的变化。

Oculus Rift有两个镜头,总共提供1280 x 800像素的分辨率,每只眼睛各看到640×800像素,这个像素从参数上来说似乎有些低端,不是实际体验却可以用非凡来形容。据体验过这一产品的用户表示,你次戴上头盔,看到它的3D虚拟世界时,可能就像你次看到3D电影时那样震惊。

一个惊喜是你可以转身360度使用它,当然在大多数游戏中,你并不需要看到周围360度的范围,但它提供的“身临其境”水平非常高。据介绍,“身临其境”感胜过了一切,在经过开阔空间之后走进一座教堂,你会感到幽闭恐惧症的袭来;当你其实坐在一个办公桌前,却能看到室外的广阔景象时,那种感觉既刺激又迷人。

Virtuix公司还在今年的E3游戏大展上展出了一款名为Omni的虚拟现实游戏平台,这是一个万向跑步机,如果把Oculus Rift和Omni结合在一起使用,你能在游戏中做出行走、跑动甚至跳跃等各种动作,想想就知道又多刺激了。

第三种可能性:专业雪镜智能化让滑雪等运动变得更容易更安全

国外厂商史密斯此前推出了一款数字化雪镜Smith I/O Recon ,功能十分强大,戴上它滑雪就像玩电脑游戏一般。

Smith I/O Recon的配置堪比一台小电脑:在小小的机身内集成了 CPU、摄像头、微型抬头显示器、多种传感器和蓝牙通讯等装置,通过护腕带上的两个按钮操作雪镜。摄像头位于眼镜上方,能录制1080P 30fps的人称高清录像或是拍摄1200万像素的静态照片,用户可以把智能手机通过蓝牙与Smith I/O Recon 连接,用触摸屏取景或是回放。抬头显示器能做的事就更多了:它能显示滑雪者当前的速度、海拔高度、温度,甚至还会给出建议,如怎样跳过一个小坡,滞空时间会是多少等。

随后这家公司便得到了英特尔投资,于是它又为滑雪爱好者推出了一款名为Snow2的滑雪专用平视显示眼镜。Recon在Snow2的制作和设计方面也联合了Oakley、Uvex、Aipina和Scott等专业滑雪装备制造厂商,保证了其专业性。

硬件方面,Snow2配备了双核处理器、容量更大的电池(续航时间大约提升35%)和能够提升视觉体验的定制GPU,并支持Wi-Fi a/b/g/n。功能方面,用户可以在滑雪过程中通过Snow2查看导航信息以及同伴的实时位置。虽然Snow2同时支持iOS和Android设备,不过Made for iPhone的认证意味着与iOS设备配对使用的体验将会更好一些。作为一款滑雪配件,Snow2自然不会便宜,其价格为400美元(约合人民币2440元),不过相对于前代产品的650美元(约合人民币3960元)来说,已经便宜太多了。

第四种可能性:X射线眼镜让护士拥有“透视眼”

很早之前有这样一则新闻,一个女士带着孩子去医院打针,结果给孩子打针的小护士经验尚浅,连扎几针也没扎准,热的孩子嚎啕大哭,小护士被家长抓住狂打,后家长和小护士双方都觉得很委屈。其实这种情况并不少见,相信不少人都有被去医院打针的经历,谁都希望给自己打针的都一个经验丰富的护士,但是如果有了Evena Medical公司推出的X射线眼镜就不一样了。

Evena Medical公司近推出了一款带有X射线的智能眼镜,能让佩戴者清楚的看到你皮肤下的血管,并且便于从中选择好下手的一根。该公司董事长在谈到这款产品的时候曾表示,“高达40%的静脉注射需要多次尝试来确定并插入一根血管,这样不仅浪费时间,而且也会延迟治疗,导致病人不舒服和不满。”不知道这位董事长是不是小时候也有被打针吓怕了的经历才奋发图强长大之后推出这样一款产品,但我们知道的是这样一款产品无论对于医患的哪一方都是利大于弊的。

据介绍,这种眼镜还内置存储器,能够保存病人血管图像,并且支持护士与医生远程分享图像,以便遇到难题的时候即使求助,平板已经开始逐渐渗透到医院中,带着智能眼镜的医生或者护士出现在医院相比也不会让人太觉得惊奇。

总结

谷歌眼镜还是一个并不成熟的产品,尤其是在伦理道德方面遇到了很大的阻碍,从这个角度来看,反倒是索尼T3W、史密斯Snow2这样定位更专的产品更容易率先占领市场,我们例举了四个例子分别面向影音、游戏、运动和医疗几大领域,或许都能让你有耳目一新的感觉,虽然谷歌眼镜在这些方面也有所设计,但是你很难想象谷歌眼镜可以比这些产品做的还要好,至少目前我们看不到这种可能性。

标签 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻