来源:我爱方案网
时间:2013-11-29
平板电脑市场现状
除了智能手机之外,越来越多的人都开始选择平板电脑来作为自己主要的移动设备。而随着应用和服务的增长,平板电脑也在多方面出现了取代传统PC的势头,逐渐改变着大家的生活。根据Canalys预测,2014年平板电脑出货量将远远超越其他形式的PC产品,轻松占据市场(台式机、平板电脑、笔记本组成)的出货量首位,将达2.85亿台,到2017年将达3.96亿台。而苹果和三星继续其他竞争对手,仍然为平板市场中的数一数二的主流品牌。
在国内市场中,根据易观智库产业数据库发布的《2013年第2季度中国平板电脑市场季度监测》数据显示,2013Q2中国平板电脑厂商市场份额中,苹果占据64.6%的市场份额,较上一季度大幅下降;联想市场份额排名第二,为7.6%,较上季度微降;三星份额大幅提升取代壹人壹本,排名第三,占比为7.2%。也就是说,除了苹果、三星等传统老牌国外大厂外,其他市场份额都均被国产厂商所占据,竞争可以说是非常激烈。
苹果依然是市场大头
苹果系列平板基本主导了整个高端市场
预算充足的消费者,在购买平板的时候自然一开始就会冲着iPad、Galaxy、Nexus系列知名的产品而去。这些品牌的产品成熟,质量也有口皆碑,只要是通过正规的渠道去购买,基本上很难会遇到什么猫腻。但是在面向入门用户的中低端平板市场中,由于品牌混杂,产品五花八门,如果是对平板电脑不甚熟悉的消费者,则很容易在购买的过程中遇到“猫腻”——一些国产平板电脑广告中经常会出现一些夸大性的词汇,如果不小心分辨,那么分分钟会“着了道儿”哦。
如何认清广告中的猫腻?
猫腻一:CPU架构作文章,A7四核优于A9四核
CPU对于智能手机、平板电脑这类产品来说,自然是消费者为关注的重中之重的“核心参数”。像高通、三星等大厂的处理器,一般上是很少会有机会出现在千元档次的国产平板上面的,其多数都是采用了国内厂商的CPU方案。而随着智能手机和平板电脑的发展,一般消费者,对于处理器孰优孰劣的基本认知,就是确认核心数的多寡。换句话说,核心越多的处理器,那么性能就越好——“双核秒单核,四核秒双核”这样的理念在大多数消费者的脑袋里已经落地生根。
ARM处理器架构
正是由于有这类观念的存在,所以不少国产平板厂商在经营产品的时候又多了一个大打“擦边球”的方法:在架构上作文章。以至于你会在一些广告上看到诸如“A7四核远胜A9四核”这样的说法。但实际上,在这个时代,看待平板乃至手机的处理器,已经不能单纯的从核心的多少、频率的高低来判断其是否强大了。以平板电脑为例,我们常见的都是采用了ARM架构的Cortex-A系列应用处理器,如常见的Cortex-A7、Cortex-A9、Cortex-A15这几类。对于普通消费者,并不需要对这系列处理器有太多的了解,只需要明白一个显浅的道理:架构数字越大的处理器,性能也就越好。
A9四核明显更先进
除此之外,处理器的制程同样也是一个非常值得关注的地方,制程工艺影响处理器的体积和功耗,采用45nm制程的处理器在功耗上自然无法跟采用28nm的处理器所匹敌。一般而言,A9架构采用28nm工艺,而A7架构多采用40nm工艺。
制程工艺对处理器性能也有重大影响
只要明白处理器架构不同的区别,那么自然就会清楚“A7四核性能好于A9四核”这样的说法纯属笑话了,在面对商家五花八门的广告的时候,你也能有了更多的“免疫力”,练就一对识别平板性能真伪的火眼金睛。
猫腻二:八显够不够?显示核心大忽悠
只要有心的朋友,就会经常在一些商家平板广告上看到如此词语——“四核八显”。“四核”大家都懂,是代表着处理器有多少个核心的意思。但是“八显”又是什么回事呢?
GPU核心数也常被商家拿来大做文章
其实,这里所提及的“八显”图形处理器,实际上指的就是PowerVR SGX544 MP2芯片。而在SGX544的官方宣传中,实际上并没有提及到任何关于“8核心”的信息,有且仅有的是“双核8管线”这样的内容。在官方数据当中,这套GPU可以配置为高性能的4管线单核心,也能配置到双核心8管线甚至更高。而拿“8管线”声称是“8核心”,自然也是厂商或商家造成的一个“美丽的错误”。
Tegra 4发布时号称“72个GPU”,但是从实际性能来看,也就那样,而且功耗很多,同时价格也是很高。
跟CPU相似,单纯的比较核心的多寡并不能说明GPU性能的强弱,也要结合到其他环境变量来考虑。对于消费者来说,购买这类在广告上大作文章的平板时,不妨安装几个软件或游戏来测试一下,比起单纯看参数来更为靠谱。
猫腻三:“高清屏”、“视网膜屏”泛滥成灾
苹果的Retina技术让世人为之惊艳,应用了这种技术的“视网膜屏”出现在iPhone等设备上的时候,就足以奠定其作为业界霸主的地位。媒体铺天盖地的对Retina、视网膜屏的赞美之词,自然也使得消费者对应用了这类技术的产品趋之若鹜,大有“非其不买”的势头存在。
搭载Retina屏幕的iPad mini 2已经几臻完美
iPad mini 2所采用的屏幕PPI极高
根据苹果自己的标准,只要是屏幕上所显示的像素点能够不被肉眼所察觉,那么这类屏幕都能够称为“Retina屏”。对于平板电脑来说,通常要达到成为“视网膜屏”的标准,那么其屏幕的PPI必须要高于260。换句话说,一款7英寸屏幕的平板电脑而言,其分辨率起码要达到1920×1080像素,才能有资格被成为“视网膜屏”,9.7英寸屏幕的产品,其分辨率则必须要达到2048×1536像素的水平。
分辨率不达标的“高清屏”比比皆是
所以,在购买那些标榜着自己是“视网膜屏”的国产平板的时候,还是多点关心一下其屏幕的分辨率吧。PPI不会算不要紧,屏幕分辨率达到了一定的水平,其显示效果还是可以接受的,如目前国产平板中,较为主流的便是7寸1280×800像素的产品。那些7寸屏分辨率仅有1024×768像素的机型,还是不要考虑啦吧。