• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联发科高通手机核战再起:“空有蛮力”对决“愚蠢的事”

来源:电子工程网
时间:2013-11-29

分享至:
近日,台湾芯片制造商联发科技(下称联发科)正式发布酝酿已久的“真八核”处理器MT 6592。在今年年初的CES上,三星电子首先发布了移动终端业界首款八核处理器Exynos5 Octa,不过这种处理器的实际架构是“4+4”,即工作中多只能四核同时运行。

此次联发科强调MT6592为“真八核”,核心点是该处理器的八个核可同时运行,颇有些挪揄三星的意思。不过在发布会现场,联发科的枪口真正对准的是芯片巨鳄高通———在关于MT6592的性能视频演示中,暗讽高通骁龙800处理器持续力不足。在此之前,高通高管曾“炮轰”联发科八核“愚蠢”。

“空有蛮力”对决“愚蠢的事”

发布会当天下午,超过100家国内手机厂商、方案设计公司齐聚深圳现场。据资料显示,MT6592是联发科推出的款八核处理器,采用了八颗ARM公司研发的Cortex-A7内核的架构,频率可达1.7G Hz到2.0GHz,可以极低的功耗维持手机的基本功能。GPU则采用了ARM Mali-450m p4,频率为700MHz,并还支持1600万像素摄像头,以及24bit的音频输出。

按照联发科官方描述,在八核同时运转达到性能顶峰的时候,MT6592的表现和竞品相当,功耗却仅为仅50%-60%。为充分体现这点,联发科在现场播放了一条视频短片,内容是一台搭载MT6592的手机和一台标注为“他厂四核2.3GHz芯片”的机型进行跑分测试,时间为10分钟。

结果显示,尽管MT6592在性能峰值上稍逊于“他厂四核2.3G H z芯片”,但整体表现稳定高效。由于目前业界频率为2.3GHz的四核芯片只有高通的“骁龙800”,联发科的意图已非常明显。在视频的后半段,联发科还把对手比作了“中看不中用”的壮汉——— 空有蛮劲但持续力不足。

联发科此举这被视作一种回击,目标是高通高管今年8月的一番言论。当时有外媒报道称,高通高级副总裁Chandrasekher表示,高通现阶段并没有推出八核处理器的计划,甚至认为一味追求核心数量是愚蠢和没有意义的。“你不能把八个剪草机发动机组装到一起就说它是8缸的法拉利,这完全没有任何意义。”Chandrasekher表示公司不会做出如此“愚蠢的事情”。

要性能巅峰还是持续稳定

到目前为止,高通确实仍在四核上打转。而消息显示,明年初高通或退出“骁龙800”的升级产品“骁龙805”,将配备K rait 450处理器,频率可达2.5G H z。尽管高通官方未有表态,但南都记者从多家国内手机商负责人处听到了这一消息。

“如果单从性能看,八核的MT6592比不上四核的骁龙800,更不用说明年的骁龙805。”发布会现场一位国产手机商负责人向南都记者表示,联发科给出的官方资料里也显示,MT6592相当于高通800系列处理器性能的80%-90%。但同时强调,在多任务处理、高清视频、多媒体游戏、高负荷运行稳定性以及发热量等方面则全面优于骁龙800系列。

“从现场演示来看,M 6592确实在性能和待机的综合指标上占优,但峰值弱于骁龙800也是事实,所以只能说两者各有各的优势。”该负责人进一步表示,其实目前国内手机商都是各取所需,同时用两厂芯片的比比皆是。

事实上,对比MT6592和高通骁龙800,双方的表现差异根源在于处理器架构———MT6592采用的是Cortex-A7架构,目前已有些落后。而高通的骁龙800采用了新四核Krait 400,属于CortexA-15级别的处理器,性能更卓越。

国产手机八核狂欢在即

简单来说,联发科用八颗技术较落后的A7级别处理器,在兼顾稳定性和续航能力的基础下,做到了与高通四颗A15级别处理器性能相当的水平。在上述国产手机负责人看来,表面上联发科和高通明枪暗箭好不热闹,但实际上产品已走上了不同的道路,厂商在选择上不会有困扰。

有意思的是,也就是在MTK真八核处理器发布的第二天,深圳手机品牌卓普在同一地点举办了旗下产品“卓普小黑2”的发布会,并表示这是业内首款搭载MT6592芯片的手机,配备了5.5英寸1080p屏幕、1400万像素后置、500万像素前置摄像头2G RAM +16G ROM。

不过发布归发布,这款手机要到12月底才能正式上市。除此之外,包括金立、TCL在内的数家国内规模较大的手机商负责人也向南都记者确认,将推出搭载M T 6592的手机。使得这款芯片看上去“一出生就风华正茂”。

此外,根据南都记者了解的确切信息,尽管需求者众,但MT6592要到明年一季度才有望大规模出货。在此之前,厂商能做的多也只是先炒热“八核”概念。毕竟对于普通手机用户而言,“核数量”向来是简单直接的噱头。

采写:南都记者 方南

对话

高通:一味追求核心数量是愚蠢和没有意义的。你不能把八个剪草机发动机组装到一起就说它是8缸的法拉利,这完全没有任何意义。

联发科:尽管M T 6592在性能峰值上稍逊于“他厂四核2.3G H z芯片”,但整体表现稳定高效。对手可比作“中看不中用”的壮汉———空有蛮劲但持续力不足。

来源:南方都市报

标签 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻