• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

10.1寸视网膜屏台电P11HD四核拆解,内部结构紧凑

来源:我爱方案网
时间:2013-11-29

分享至:

【导读】近日台电新浪微博正式发布了旗下首款10.1寸视网膜屏平板台电P11HD四核,许多用户对这款采用RK3188四核的产品极为关注,纷纷询问何时上市。据悉,台电P11HD四核基本已经调试完毕,进入量产阶段,预计12月初上市!今天就先给大家奉上台电P11HD的拆机图。

台电P11HD四采用了目前10.1寸规格视网膜IPS屏,分辨率高达1920×1200,16:10屏幕比例是电影视频的黄金尺寸,内置RK3188四核处理器,主频高达1.6GHz,前200W后500W自动对焦摄像头且支持闪光灯和蓝牙,eMMC储存让系统运行更稳定,一体化金属机身厚度仅8.5mm,超窄边框的设计带来良好握感更美观精致。

作为台电今年年末推出的力作,台电P11HD四核不仅配置为当前大屏平板的顶级,内部做工也提升明显,整机布局紧凑,内置少见的金属屏蔽罩,采用了eMMC 存储,稳定性高传输速度快,支持蓝牙功能,后置500W摄像头还带有闪光灯,这些元器件和功能都是以往平板少见的!

台电P11HD四核依旧是台电拥有的外观,采用目前流行的超窄边框设计,仅11.5mm,对于大屏平板的体积控制是显而易见的,更方便握持和携带。10.1寸的视网膜屏幕分辨率高达1920×1200,几乎察觉不到颗粒感,前置双扬声器设计很人性化,在手持平板时不会被遮住,外放立体影音效果。

平板内部做工不像外观一样看的见摸得着,此次拆机的台电P11HD四核为工程样机,可以看到内部布局紧凑,PCB版在机身的右侧,内置锂电池占据了三分之二以上的空间,基本没有多余的空隙!

为了更好的屏蔽外界及信号干扰,台电P11HD四核在处理器、存储芯片等主要零部件覆盖了一层金属屏蔽罩,内部的排线也不是以往让人诟病的所谓乱摆放的飞线,排放整齐有序。

拆开金属屏蔽罩就能看见RK3188四核处理器、电源管理芯片等零部件,机身的的右边喇叭也位于处理器的旁边。

台电P11HD四核采用了eMMC 存储,相比普通平板的NAND存储,更稳定传输速度更快,内置2GB DDR3双通道内存,运行多任务多后台,也游刃有余。

前置200W后置500W自动对焦高清摄像头,尤为值得一提的是台电P11HD四核后置闪光灯,在光线不足和夜晚环境下也能拍出清晰明亮的照片,不会像无闪光灯的平板在光线不足的情况下咔嚓一下漆黑一片!

台电P11HD四核支持HDMI高清输出接口,还支持拓展TF卡。

支持蓝牙功能让台电P11HD四核更好的与手机等蓝牙设备进行数据传输,蓝牙和wifi功能都集中在这块芯片上!

台电P11HD四核内置6800mAh“聚能”锂电池,台电研发,比普通 聚合物锂电池 单体积下密度更高,使用寿命更长,带来更持久的续航时间!

标签 聚合物锂电池 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

更多新闻