OLED技术被誉为未来的技术,是众多厂商争抢的宝地。
LG于25日表示将会推出全球首款曲面OLED电视,创新曲面屏幕WRGB4色显示技术,色彩还原更准确、分辨率更高、更节能,且不受尺寸限制,可以展现极真绝美画质。
这款曲面OLED电视尺寸为55寸,但是只有0.4cm的极致纤薄机身。WRGB OLED技术是通过有机半导体垂直蒸渡,并通过色彩提升(ColorRefiner)技术来表现色彩,容易保持均匀性。在全高清状态下有830万个子像素来驱动表现色彩。
面对LG 这个强劲的对手,台湾的企业坐不住了。奇美就表示将推出65寸新机应战,在功能及造型更强,采用群创面板,售价将低于10万元,成为明年销售的主力机种。
不过,新机并未采用OLED曲面,而是普通的4K2K电视。对此,奇美方面表示:相较于OLED电视,4K2K电视在画质及售价仍具优势,尤其是,售价不到一半,将是消费者易于接受的关键。
除了奇美,友达光电也发布了全新的27寸和32寸4K分辨率面板,分辨率都是3840*2160。在这之前,友达已经发布了国内的65寸Full HD高画质数位液晶电视面板,运用了友达ASPD 120Hz技术可使灰阶反应时间达4毫秒,这也是目前全球第二家推出可商品化的65寸电视面板。
友达在4K面板领域占据很大比重的市场份额,到明年将会出货500万。奇美更是液晶显示器领域的佼佼者。两个大佬接连出招,未来的OLED市场之争还会更加激烈。