OLED是未来的技术,目前市面上LG也已经推出了OLED曲面电视。但是OLED电视仍处于起步阶段,且OLED电视价格昂贵,在一段时间内想要大幅度普及还是有些难度的。
目前市场上推出OLED电视的,只有LG和三星两家。推出之时,OLED在我国国内引起了轰动,甚至有人认为明年会是OLED的天下。但是也有人认为OLED作为下一代的电视技术,使用它之后可以让电视机屏幕变得更薄,甚至可以做成曲面,但在大尺寸技术上瓶颈仍难突破。
还有一点必须要说明的是,尽管三星、LG两者之间的竞争拉低了OLED电视价格,但售价仍分别高达59999元和54999元。加上三星正深陷“OLED技术剽窃案”,对OLED明年市场的期望值也有所下降。因此,业内人士预计三星、LG全球OLED电视的出货量在15万台左右。
相比于昂贵的OLED电视,4K电视就成了性价格超高的电视。4K电视的物力分辨率为3840*2160,长宽比为16:9。按照这个标准,该规格下显示设备的逐行扫描线可达到2160,即我们常说的2160P。标准的4K分辨率下,像素总数能够达到高清分辨率1920*1080的4倍。
有趣的是,不管是OLED电视,还是4k电视,个推出的都是LG,可见LG在该领域的地位。2012年,LG推出了84寸硬屏4K电视,随后,创维、康佳、TCL、索尼、长虹等纷纷推出了4K电视。
奥维咨询的一份数据报告显示,2013年,4K电视出货量将达100万台,而2014年将增长8倍,将达到800万台。而OLED电视,目前只有日本、韩国的家电企业在主推OLED电视,相比较而言,推广4K电视的阵营要庞大的多。目前我国国内的面板企业华星光电和京东方也在推4K面板。今年国内大概能够生产出300-400万片4K面板,大约占到整个中国4K电视市场的10%左右。