• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

光纤传输广被看好 成就视频监控高清梦

来源:中国安防展览网
时间:2013-11-27

分享至:

    光纤宽带产业是当前信息产业中成长快、发展空间的产业之一。加快光纤宽带网络建设能推进网络基础设施升级,提高自主创新能力,拉动相关产业发展,对应对金融危机,实现稳增长、调结构、保民生、促稳定,以至提升国家长远竞争力均具有重要的战略意义。在视频监控领域,光纤传输应用广被看好。 

    光纤监控:全新安防技术的实际应用

    目前,国内也有了系列光纤监控技术。2000年左右就有复旦大学等科研院校开始在光纤动态监控技术的研发,2005年开始有光纤类的探测报警产品投入试用。基于光纤动态传感技术并陆续有光纤入侵振动探测、光纤语音监听、光纤线路安全监控和光纤管道安全监控等系列产品面市,具有突出的特点。

    该类系统需要综合光电、材料、物理、电子、通信、计算机等多个学科,一般需要拥有深厚技术背景的科研院校主持研发。目前由我国完全自主研发,技术路线属于国际独创的该项技术已经填补了国内空白,并全面赶超了国外类似技术。多项技术成果在理论上和技术上都达到了国际水平。国家各部委、一些省市的科技部门、包括某些行业主管机构都已经开始力主该项技术的进一步深化与应用。奥运会与世博会期间均有该技术产品成功投入使用。该类监控技术具备的突出特点包括:

    具有隐蔽性,易于布设。突出的防破坏性。光纤具有无中继传输距离长的优点,对能源依赖小,整个监控区域布设的传感网络均无需要电力供应,因此大大降低了电子设备可能会对木质或其它材料结构建筑构成安全隐患的风险。不同于一般的线形或实物阻挡型探测系统易被避过的缺隙,光纤传感网络通过三维立体的协同感知功能,就像一张庞大的神经网络,从地上、地下以及空间进行语音拾取,能够准确的感知整个布设区域的异动以及声响,全方位的进行环境异动的入侵探测,并通过智能行为分析与模式识别,准确地进行分析判断,将可能产生误报的环境影响排除,保证系统作出高准确度的告知和报警。

    光纤本身是非金属的无源器件,不怕雷击电闪,在自然环境中,不会腐蚀,不怕雨雪,甚至可用于潮湿与水域环境。同时光纤传感器没有能量耗散,不会成为热源,适用于易燃易爆场所,满足高级别的防火要求。非常适合文博这类安全防范级别高、存在特殊安全要求的重要场所。光纤语音监听不受各种电磁干扰,不会产生电子窃听设备常有的电流以及电信号杂音,能够高保真无时延的同步还原监听现场的响动。光纤监控技术与现有的视频、红外等各套系统互不冲突,可实现兼容并用,真正的实现触到、听到、看到。

    光纤传输助力高清监控发展

    随着各种影像状态及数据监控求越来越多,影像讯号传输距离已不能满足需求,因此,逐渐发展光纤整合影像与控制讯号(WDM或DWDM技术),可传输更长距离。除了影像与控制结合的要求之外,光纤监控传输的架构才是整个光纤传输建置的主轴,随着布建方式不同,也会有不同的用途与功能。

    光纤通讯的应用范围相当广泛,大致上可分成电信网络(Telecom)、数据网络(Datacom)、监控网络(CCTV)与有线电视(CATV)光纤传输网络及光纤用户回路(FiberInTheLoop,FITL)等五类,而国防与军事亦可见光纤通讯之应用。

    在监控网络(CCTV)领域,则多是作为监控架构的骨干部分,它可能结合单纯的影像与控制讯号转换为光讯号(FOT/FOR),也有则是透过TCP/IP网络将数字影像讯号转换为光TCP/IP讯号,进行传输与还原的方式。

    光纤通信技术的发展,图像传输的方式也越来越多,光端机的视频信号传输比其它的如双绞线传输、同轴电缆传输有着更大的优势。众所周知,光纤传输主要依靠光端机把光纤(缆)的一端将电信号转变为光信号,而在另一端将光信号转回对应的电信号。光端机为监控系统提供了灵活的传输和组网方式,信号质量好、稳定性高。

    近年来,由于光纤通信技术的飞速发展,也使得光纤传输监控系统的造价大幅降低,所以光纤和光端机在监控系统中的应用越来越普及。光纤已广泛应用于家庭光纤和办公室接入网,在家庭智能化、办公自动化、工控网络、车载机载和军事通信网等领域。对于传输带宽、传输距离要求较高的高清视频流来说,光纤时代来临实现高清监控不再是梦。

    国内光纤传输产业发展努力方向

    宽带国家战略的实施,必将带来光纤接入技术的大发展、大繁荣。我国应该抓住这一难得机遇,抢占接入技术的制高点,为宽带应用及服务的铺开打下坚实的基础,让人民群众真正享受到低价高质的宽带服务。光纤宽带产业是当前信息产业中成长快、发展空间的产业之一。加快光纤宽带网络建设能推进网络基础设施升级,提高自主创新能力,拉动相关产业发展,对应对金融危机,实现稳增长、调结构、保民生、促稳定,以至提升国家长远竞争力均具有重要的战略意义。为把握光纤接入发展重要机遇,抢占技术创新制高点要从下面三方面做努力:

    一是加大光纤接入技术创新,研究适合我国特点的原创性光纤接入技术。截至2011年,全国光纤宽带用户覆盖超过8000万,3年内新增宽带用户将超过5000万。但与发达国家相比,目前我国在光纤接入的原始技术创新方面还有很大的不足,光纤接入用户的接入成本还比较高。因此,建议国家通过设立光纤接入技术原始创新重大专项,加大政策支持力度,形成具有自主知识产权的光纤接入国际标准、专利和规范,研究符合我国应用需求、网络需求的低成本的光纤接入产品,从而更好地抢占光纤接入技术创新的制高点。

    二是加强光通信核心网技术创新,以有效满足普及宽带光纤接入对核心网带宽和业务处理能力的更高要求。随着宽带光纤接入用户数的快速增长,社会对信息的需求急剧膨胀,特别是过去几年,互联网流量一直处于爆炸式增长,现有的核心网技术将不能有效满足未来普及宽带光纤接入后形成的巨大需求。为了更好地支持国家宽带基础设施建设,应加大对核心网关键技术的研究和创新,如1Tb/s单光源光传输关键技术、100GDWDM超大容量光传输技术、全光交换技术等。建议国家通过核心网技术创新专项资金、税收返还补贴、专项拨款等,对核心网技术研发的相关企业给予支持,从而更好地争夺全球光通信核心技术创新的话语权,促进我国光纤宽带网络的建设和发展。

    三是加强光纤宽带网络后100米接入相关技术、标准和产品的研究。由于在光纤接入用户侧,特别是光纤到户的用户家庭内,我国现有光纤接入技术在标准、技术、产品实现、工程设计和实施上,还不适于光纤到户的全面普及,许多光纤接入网络建设时准入产品的质量、可靠性、适用性等方面还有很大的提升空间。因此,建议对于光纤接入后100米,国家要在政策、项目和资金支持方面加大布局。通过政策引导,加强光纤接入用户侧相关技术、标准等方面的研究和创新,有关方面也需要进一步严格准入产品的质量和可靠性要求,在普及、强制城市新建筑内布放各类新型小弯曲半径光纤方面加大落实力度,以及进一步普及光纤安全使用教育等。

 

标签 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

更多新闻