• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新变频空调能标实施 半数3级产品面临淘汰

来源:中国电子报
时间:2013-11-27

分享至:

    新版转速可控型房间空气调节器(以下简称变频空调器)能效标准GB21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》已经在2013年10月1日正式实施,标准实施后生产的产品要符合新标准的要求。

  消费者:获得信息更全面

  消费者在新版能效标识上可以看到增加了制热量、制热季节耗电量,以及用全年耗电量代替了旧版能效标识中的制冷季节耗电量。

  变频空调器需要在室内机的明显位置贴能效标识,新版标准实施后,能效标识也随之变化。

  相对于旧版变频空调器能效标识,新版热泵型变频空调器能效标识的变化如下:对于热泵型变频空调器,由于用全年能源消耗效率代替了制冷季节能源消耗效率,对变频空调器增加了制热的考核,所以与旧版能效标识相比,消费者在新版能效标识上可以看到增加了制热量、制热季节耗电量,以及用全年耗电量代替了旧版能效标识中的制冷季节耗电量。对于消费者而言,所获得的信息更加全面。不同地域的消费者在选购变频空调器时,可以根据当地的气候选择单冷或冷暖型空调器。因为在能效标识上醒目地标示着额定制热量,所以消费者可以根据冬季房间所需热量的多少选择不同的热泵型空调器。消费者在购买变频空调器产品时,要注意其生产日期,在2013年10月1日以后生产的产品应贴有新版的能效标识,相同能效等级的产品,符合新版标准的产品与旧版标准的产品相比更节能。

  产品为了符合新版标准要求,企业需要增加投入进行技术改进,所以相同能效等级产品的销售价格将会有所提高。

  行业:低能效产品面临淘汰

  如果不进行节能技术改进,将有一半以上的3级能效产品达不到新版能效标准的要求,面临淘汰。

  在家用电器中,空调器是耗电大户,所以空调器的节电至关重要。新版变频空调器能效标准中“额定制冷量4500W以下待机功率≤3W”,“热泵型空调器用APF作为能效评价指标”,“采用辅助电加热的产品,能够实现手动开、闭电辅助加热系统,同时应在明显位置安装有表达电辅助加热系统工作状态的显示器”等要求,使得变频空调器行业的发展更为合理,更能促进变频空调器行业的节能。

  但是,低能效的产品将无法销售。由于新版标准实施的是3级能效,所以原4、5级产品将无法销售,并且新版标准能效指标要求变得更为严格,多数原3级产品将达不到新版标准的3级水平。所以,如果不进行节能技术改进,将有一半以上的产品达不到新版能效标准的要求,面临淘汰。

  企业:关注制热能效提升

  企业需要增加技术研发的投入、增加生产成本、增加试验室建设,以满足新版标准的要求。

  此次标准修订将给行业带来非常大的变化,对于企业而言,则需要调整产品结构,做好技术储备,提高自身能力,以满足标准要求。

  首先,需要提高制热能效及制热量。对于热泵型变频空调器,新修订的能效标准用APF代替SEER作为能效考核指标,增加了制热时能效的考核。由于现行GB21455-2008不考核制热能效,多数空调器企业仅优化制冷时的能效,忽视了制热能力及制热能效水平。对于都是3级能效水平、相同SEER的不同热泵型变频空调器,如果一台制热能效低,而另外一台制热能效较高,APF计算结果显示,制热能效较高的空调器仍然是3级能效水平,而制热能效较低的空调器将达不到3级水平而被淘汰。

  所以,各企业应根据其产品特点依据新版GB/T7725和GB21455重新进行计算,对于存在能效等级降级的产品要重新进行优化设计,提高其能效水平,尤其是制热的能效水平以满足标准要求。

  此次GB21455修订,对于节能型变频空调器,0℃以上不允许使用辅助电加热器,所以空调器企业在产品设计时要提高空调器的制热量,尤其是低温制热量,避免因为不开启辅助电加热器造成制热能力不够而被消费者投诉。

  其次,需要降低待机功率。虽然此次能效标准修订仅要求额定制冷量4500W以下的变频空调器待机功率不得高于3W,但是降低家用电器的待机功率是一个必然趋势。所以,企业应从设计着手,尽量降低空调器的待机功率。

  再其次,需要优化小能力点。对于额定制冷量在7100W的变频空调器,要采用3点法计算APF,这意味着,在小能力点(25%额定制冷量和25%额定制热量)的压缩机转速下要进行测试且测试值要参与APF的计算,所以对于3HP以上的变频空调器,压缩机企业和空调器企业要优化小能力点的能效。

  后,需要增强试验室测试能力。目前能效标准GB21455-2008仅要求制冷能效,所以在能效备案时,仅需要测试2个工况点(额定制冷工况和中间制冷工况)。标准修订后,对于额定制冷量7100W以下的空调器需要测试5个工况点,对于额定制冷量在7100W以上的空调器需要测试7个工况点,测试任务是原来的近3倍。同时,由于低温制热性能测试(5个工况之一)对试验室的要求较高,如果试验室测试能力达不到标准要求,测试出来的结果偏差较大。所以,为了不影响终的测试结果,各企业应按照产品规划重新安排一下试验,看看是否需要新建试验室、改造试验室,以满足低温制热测试要求。

  总之,新版标准的实施对于消费者而言,所销售的变频空调器产品的设计会更加符合实际的使用需要,更加节能;对于整个行业而言,新版标准的实施将淘汰一半以上低能效变频空调器;企业需要增加技术研发的投入、增加生产成本、增加试验室建设,以满足新版标准的要求。

标签 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻