• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G牌照发放在即 催化LTE产业链

来源:
时间:2013-11-26

分享至:

  Lte是3G技术向4G演进的必经之路,是现有3G移动通信技术在4G应用前的终版本,当前全球移动通信产业对LTE 寄予厚望,期待这一技术能够增强移动通信产业持续发展能力,目前LTE 已经得到了全球众多主流运营商的支持。

  全球范围内,美国、日本、韩国的主流移动运营商都已经实现了LTE的商用化,此外还有83个国家部署了222个商用网络,LTE已经实现了逾1.26亿的全球连接。但是我国在LTE的商用化道路还任重道远。

  上周,我国的TD-LTE频谱划分完毕,中国移动获得了130M的频谱,联通和电信分别获得了40M的频谱,这意味着4G牌照的发放已经是箭在弦上,这也意味着LTE将得到大规模的建设,LTE相关产业链将得到进一步催化和释放。

  首先,从LTE终端设备上来说,截止11月,LTE终端设备的款数已经达到了1240款,其中有274款可工作于TD-LTE模式,相对去年同期,LTE新增款数为680款,增长率为121%;终端制造商达到了120家,较去年同期大幅增加,增长率为44%。

  据悉,在现有LTE终端设备款式中,智能手机占据455款,占据设备类型的比例为36%,为占据份额的终端产品。据Strategy Analytics所发布的数据显示,去年全球共售出了9200万部LTE智能手机,占据全球智能手机市场的13.1%。

  另外,根据《LTE技术演进白皮书》显示,2018年全球LTE手机终端销量将超过10亿部,以平均每部LTE手机2000元计算,2018年将实现超过2万亿元销售额。而随着我国国内终端生产企业在全球的竞争力不断增强,有望分享全球超过四成的市场商机。

  从国内来看,LTE智能手机市场也是一片大好,根据规划,2020年中国的3G/LTE用户普及率将达到85%,总用户数12亿,LTE基本覆盖城乡。这将会带来LTE智能手机市场的大爆发。

  其次,在芯片方面,全球已有超过17家芯片企业正在进行LTE终端芯片的开发,14家芯片厂商成功开发TD-LTE样片和商用芯片;其中高通就将LTE包括LTE-TDD作为自己LTE芯片开发的重要组成部分,并凭借强大的实力,成为全球市场中的企业。

  据悉,高通第三代Gobi LTE/3G多模调制解调已规模性商用,支持LTE增强型(LTE版本10)和HSPA+版本10,同时支持FDD和TDD。采用高通芯片组的30余款终端已进入中国移动LTE TDD试验的终端采购,而近高通又宣布推出第四代Gobi LTE/3G多模解决方案。

  从全球LTE区域需求分布看,2014年中国LTE需求占全球比例将从2013年的16%将提升至42%,长期趋势而言,中国市场需求占比有望超过35%,成为全球LTE设备市场。由此可见,随着4G牌照的发放在即,LTE市场将迎来一个发展的“春天”。

标签 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻