来源:EEWORLD
时间:2013-11-26
根据市场调研机构Gartner、IHS iSuppli的数据显示,东芝近几年稳居在全球半导体厂商前十。通过对比不难发现,近几年来,日本半导体企业的营业额都在逐年下滑,很多原本效益不错的企业都跌出了前十位。而东芝却是一个不跌反升的企业,相信其成功的企业策略对于很多厂商都有借鉴作用。
第十五届中国国际高新技术成果交易会电子展(简称“高交会电子展”)于11月16~21日在深圳会展中心举行。Eeworld有幸在高交会期间对东芝电子(上海)有限公司董事长兼总经理田中基仁和技术营销部总经理兼技术营销总监吉本健先生进行了采访。
本次高交会主展厅变为电子展,上百家电子装备、零组件企业在这里展示科技产品。村田、罗姆、太阳诱电、松下电器、路碧康、尼吉康等日企已成为高交会电子展的常客,且历年均是主角。但东芝电子还是次在电子展上亮相。
“东芝有很多优秀的产品。今年是我们首次参展高交会,目的是为了聆听中国客户的声音,更好的推广我们的产品。”吉本健表示。
田中基仁介绍说,1875年,田中久重在东京建立了田中制作所,1904年改名为芝浦制造所。1890年,藤冈市助在东京桥建立了白热社,1899年改名为东京电气。1939年,两家公司合并为东京芝浦电气,即东芝。1950年有了英文名Toshiba。因此,从田中制作所成立算起来,至今已有138年的历史。
东芝自1972年进入中国,也已有41年了。截至2013年3月,东芝已经进入中国市场41年,在中国设立的合资、独资公司达62家,投资总额逾80亿人民币,员工总数约3.6万 人,2012年事业规模(在华销售额+对华出口额)约770亿人民币。东芝全球市场划分为欧洲、美洲、亚洲、中国四大区域,中国是惟一以国家为单位的市场。
吉本健谈到东芝半导体和存储器产品公司的业务时表示,2012财年,销售额约13353亿日元,营收914亿日元,同比增长6.8%。据Gartner统计,东芝半导体全球排名第五。产品系列包括CMOS图像传感器、混合信号芯片、逻辑芯片、NAND闪存等存储器件和分立器件。分别用在智能手机、存储系统、服务器、太阳能、智能仪表、基础设施、汽车、LED、物联网、医疗健康等领域。
田中基仁还强调,这两年中日之间紧张的政治关系并未影响东芝电子在华销售,业务一直持续增长。此外,对于很多欧美厂商已将制造业务放在中国进行,田中称,现在东芝电子的产品仍在日本制造,不过,封装等已外包给中国本地OEM。
对于首次参展高交会,东芝围绕智能社区这一主题,重点展出面向移动终端、家电、汽车电子、存储、工业电子等领域的创新技术与解决方案。
随着全球人口增加、城市集中化、能源需求扩大等问题逐步显现,如何合理、高效的利用各种资源,推动全球的可持续发展,成为摆在人类面前的一项重要挑战。在这种情形下,“智能社区”概念受到了极大关注。而东芝凭借的存储、控制、信息、感知等技术,为智能社区的建设积极贡献自己的力量。
宽泛的说,智能社区概念包含了能源、交通、水力、医疗、信息、传感等多方面的要素,智能社区就是为这些要素提供解决方案,将这些领域各自独立的软件、硬件融合在一起,并进行智能化管理。
下面就以“移动终端”、“家用电器”、“汽车电子”、“存储”和“工业”五大主题全面解读东芝的创新密码。
移动终端
本次展会上东芝半导体&存储产品公司带来的面向移动终端系列产品包含无线通信、CMOS图像传感器、桥接芯片以及分立器件。其中,业界的有TransferJet、NFC等近场通信技术以及Bluetooth、Wi-Fi和无线充电等一系列用于各种无线通信环境的解决方案。TransferJet技术,只需智能手机或平板电脑等设备间靠近,即可轻松将数据进行高速无线传输,随时随地互动分享照片、影音等数字内容。
具体到产品,移动终端已经变得越来越重要,成为信息沟通、传输、处理和分析应用的关键一环。东芝展出的移动终端用产品,也印证了这一趋势。“4K视频等高流量的应用正在逐步普及,推动着大数据时代的到来。东芝推出的近距离传输技术"TransferJetTM",能够支持大带宽应用数据、图片高速传输。”
据了解,TransferJetTM是一个国际性无线传输标准,在2011年2月完成标准化工作,并在2012年9月正式发布。东芝推出的TransferJetTM产品,物理层传输速率为560Mbps,数据传速量是375Mbps,并能够根据媒体介质不同智能调节传输速率。其连接距离小于3厘米,操作简便,功耗低。“我们的TransferJetTM产品主要是USB端口和SDI接口,就是为了让所有人、所有终端都能够使用这项技术。同时我们也在和智能手机制造商接触,提供TransferJetTM芯片组。”
此外,对于NFC技术,吉本健也发表了自己的见解。“目前NFC有A、B、F三种标准,(TypeA,TypeB和TypeF,其中A、B为Mifare标准,F为Felica标准),其中A标准在智能卡应用普遍的日本非常流行,B标准在全球范围内也比较风靡。NFC未来是否受欢迎还不能完全确定,不过对东芝而言,无论是哪种通信技术,都已经做好了充分的技术准备。”
家用电器
在面向家用电器的应用中,展示了LED照明、图像质量改善IC“TC90232XBG”、智能IP摄像、无刷直流电机矢量控制以及电机驱动控制等。其中,为减少温室气体排放推出的LED白光照明技术广泛应用于中国西湖等景观及商业设施,而东芝面向空调的创新智能变频技术可以实现的节能效果,家电产品的低功耗/静音化电机控制技术、电视画质改善技术以及具备图像识别技术的监控摄像系统等创新技术,也都代表了当前各个应用的尖端水平,服务于东芝智能社区。
家庭展区包括白光LED照明技术、家电产品的低功耗/静音化电机控制技术、电视画质改善技术以及具备图像识别技术的监控摄像系统等。此外,还展出了分立器件产品线、新型半导体化合物器件,以及为确保驾驶安全的电机控制技术、HD全高清调整技术等。“展出的技术特点是近距离传输、大容量高速度存储和高效率应用。”吉本健先生表示。
汽车电子
面向汽车电子的应用中,东芝电子本次主要展示了EPS、车用门镜以及HVAC风扇马达等电机控制、FHD摄像头应用等CMOS图像传感器以及车用功率MOSFET等分立器件。其中,现场展示的电机控制技术以及HD全高清调整技术等,能够为驾驶提供更具优势的安全保障。
存储
NAND闪存的e•MMC、SD存储卡、SSD、 HDD、混合驱动、存储卡应用FlashAir以及USB存储器等存储类产品也在展出产品之列。其中,FlashAir™存储卡内置无线通信功能,无须数据线连接或取出存储卡即可上传照片、影音等数据至电脑或平板电脑等其他移动设备。结合移动终端中的无线连接技术,东芝的智能连接能够令互动交流从此更为快速与便捷。闪存以及SD存储卡,可使用户可以在智能终端设备上存储音乐、电影和各种应用程序。
工业
在面向工业电子的应用方向中,大功率器件、混合功率器件、功率MOSFET以及光电耦合器等也一一被展出。其中,应用广泛的分立器件产品线、面向电铁/功率转换/工业用变频器的大型IGBT模块,新型半导体化合物SiC和GaN等也备受关注。东芝半导体以其优秀的稳定性能、实现高效率和高性能,受到众多客户的欢迎。
依靠在基础设施建设方面的深厚基础和电机、信息、能源等领域的综合实力,东芝自推出智能社区解决方案以来,已经在全球参与建设了数十个智能社区。但不同于现场观众和媒体的理解,田中基仁表示,东芝半导体&存储产品公司并没有直接参与智能社区的建设,主要定位是电子元器件供应商,为合作伙伴提供各类半导体产品和解决方案。“东芝愿意帮助合作伙伴,共同开发新的技术和应用。东芝的大门是打开的。”
“对东芝而言中国是极其重要的市场。本次高交会展出的第二代存储卡产品FlashAirTM,以往都是在日本和美国推出,今年首次在中国推广销售,反应出东芝对中国市场更加重视。” 据了解,东芝电子是东芝在中国的重要公司之一,在中国有18个子公司,本月11号在湖南长沙又新开设了办公室。
随着智能化趋势的加强,人们对于半导体产品的需求将不断升级。未来,东芝将全面创新,在多领域展现实力,实现更加优质的数字化生活。
东芝一直专注于各大应用领域,期望能够通过不断地创新提供具有先进技术的产品提升竞争优势。在节能、环保、绿色及可持续发展方面,努力为“智能社区”的快速发展提供优秀的产品和技术支持。未来,专注于科技创新的东芝电子将不断巩固创新成果,为更多的消费者提供更加出色的产品和服务,更好的为中国本地化做出应有的贡献。