来源:eettaiwan
时间:2013-11-25
根据全球市场研究机构 TrendForce 旗下记忆体储存事业处 DRAMeXchange 调查显示,受惠第三季智慧型手机出货升温,以及 SK 海力士无锡厂火灾影响,所有行动式记忆体产品线当季价格下跌幅度均有收敛。2013年第三季全球行动记忆体营收总值达到约33亿美元,较第二季成长14%,占总 DRAM 营收比例三成以上,随着出货比重增加营收仍会持续向上提升。
TrendForce 研究协理吴雅婷表示,综观各家 DRAM 厂在行动式记忆体领域排名,两家韩系厂商综合市占约达76.3%,其中三星半导体(Samsung)市占率已经过半,对行动式记忆体价格或产业走向都将产生决定性的影响。后续行动式记忆体的变化还是落在美光(Micron)与尔必达(Elpida)合并后供应链生态演进,并且由于需求端全面结构性的改变,2014年行动式记忆体出货将正式超越标准型记忆体,首度成为位元出货量的产品别。
三星半导体行动式记忆体市占由上季的50.3%小幅上升至51.3%,但由于集团中的Galaxy系列已有计划向市占名列第二、第三的 SK海力士(Hynix)及新美光集团购买行动式记忆体,TrendForce预估后续市占比例应该维持在40~50%之间,获利考量大过于追逐市占,并且以新一代产品LPDDR3或者6Gb mono的time-to-market为首要策略规划。
SK海力士行动式记忆体市占率较上季几乎维持持平走势,虽上季的25.7%小幅下滑25%,但营收季成长仍有10.8%。SK海力士在中国地区智慧型手机的市占率仍继续向上攀升,在其他品牌厂对三星的零组件供应有疑虑时,成为的受惠厂家。
同时,SK海力士与三星在行动式记忆体的产品规划几乎不分轩轾,无论是先进25nm制程转进与LPDDR3 6Gb的样品也在客户验证当中,后续三星外购策略效应持续带动下,两者之间的差距预期将会逐季拉近。
第三季首度合并计算的新美光集团行动式记忆体营收市占约22.1%,营收较上季成长10.7%,主要贡献还是来自于尔必达客户Apple出货的传统出货旺季需求,旗下子公司台湾美光记忆体(原瑞晶半导体)也同时贡献行动式记忆体产出,除了智慧型手机与平板电脑外,Apple的MacBook Air产品也首度搭载LPDDR3记忆体,且单机记忆体搭载量高于手机及平板数倍,对于未来新美光集团的营收挹注将有显著的贡献。
长远来看,美光与尔必达的结合会使其行动式记忆体的产品线更为完备,多晶片封装记忆体(eMCP)将是未来出货的重点项目,大容量产品将对明年度的营收有不小的贡献。
华邦电子行动式记忆体的营收较前季大幅衰退20%,全球市占率来到0.7%,行动式记忆体营收比重占总营收的13%。由于功能性手机出货日渐衰退,导致小容量记忆体出货不如以往,除了部份为配合4G/LTE的Baseband为开发导向的中小容量行动式记忆体仍在开发,华邦亦朝向较大容量的行动式记忆体生产如LPDDR1和LPDDR2,目前二者皆已进入量产阶段,未来更考虑将产能转入力晶代工,制程也将使用比华邦现有更先进的制程,除了降低成本外,也符合华邦「轻晶圆厂」的策略。
南亚科技方面,随着行动式记忆体正式导入量产规模,第三季营收比较上季大幅成长超过200%,市占率从原先的0.3%提升至0.9%,目前LPDDR2 4Gb已经导入量产行列,目前亦将有LPDDR3 4Gb产品量产,由于主流产品皆使用30nm制程,其竞争力有机会与一线大厂相抗衡。目前南科对于行动式记忆体的策略先期将以中国市场为主,并同时与一线模组厂合作多晶片封装(eMCP)的产品,试图突破重围在中国市场攻城掠地。