来源:辽宁日报
时间:2013-11-25
数据显示:同一瓦数的LED灯节约效能是高压钠灯的8倍,是普通节能灯的3倍。如果我国一半的照明都采用LED灯,那么每年节省下来的电量则相当于全球水电站——三峡水电站年发电量的2.5倍。
虽然LED照明作为新一代的照明产品在各个方面都具有无可比拟的优势,但是目前我国LED照明市场却雾霭重重。由于我国乃至世界都没有统一的质量标准,LED灯厂家遍地开花,竞争日趋白热化,浑水摸鱼的劣质产品也不断出现在市场上,技术、价格等问题难以短期解决……一系列问题都导致LED灯推广速度缓慢。
这无疑不是企业本身就能解决的问题,国家和政府必须介入。只有通过价格体系、产品规格、技术标准、行业规范、政策扶持等各个层面不断进行完善,才能让LED灯突破市场瓶颈,既叫好又叫座。
420基杆路灯全部由高压钠灯改造为LED节能型路灯,9.8公里长的营口渤海大街在冬季到来之前已完成改造,改造后的道路照明较原照明的平均照度提高2倍,洒在路面上的灯光不仅明亮而且均匀,不留死角。 14米高的灯杆有如单臂高举,挺拔大气。当地人说,如今在渤海大街上无论行走还是驾车,都是一种幸福。
看得见的是照明,看不见的是节能。9.8公里长的渤海大街改造后的LED灯具比原灯具每年可节省电费71.13万元,维护节省的人工、机械、材料费用40.3万元。此外,3年内LED灯具节能量折合标准煤1280吨,减少二氧化碳排放3191吨,减少二氧化硫排放96吨。
LED是英文 light emitting diode(发光二极管)的缩写,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED灯远比白炽灯、普通节能灯节能。据统计,LED灯能耗只有普通节能灯的一半,寿命则是其4到5倍。基于节能减排的考虑,我国政府已将LED照明产业作为大力扶持的产业之一。业界普遍认为,LED照明产业将成为我国未来电子信息产业新的增长点。然而记者调查发现,虽然LED灯作为新一代照明产品,可说是具有里程碑意义的一大代表性产品,在各个方面都具有无可比拟的优势,但是目前国内LED照明市场鱼龙混杂,LED产业发展举步维艰,LED灯尚未突破市场瓶颈,难以发挥“潜在优势”。
鱼龙混杂,产品良莠不齐
近两年,我省新修的高速公路隧道普遍采用了LED灯照明,节能效果显著。隧道用灯,需24小时全天亮着,因其耗电量大而被称作“电老虎”,往往收取的路费甚至不够交电费。采用LED灯后,耗电量节省了60%以上,这无疑是个可喜现象。然而记者驱车沿几条新修的高速公路行进时发现,不同标段的LED灯照明情况大相径庭:“有的很亮,有的发暗,有的灯甚至都灭了。 “一些做工程项目的人为了多赚钱,往往挑选便宜的劣质产品。 ”有业内人士一语道明。
原来,LED灯的生产过程包括单晶生长、外延生长、芯片制造和封装。一般将单晶生长和外延生长视为这个产业的上游,芯片制造为中游,封装以及应用为下游。产业链的上游具有技术和资本密集的特点,下游的进入门槛则相对较低。
近几年,中央和地方政府都对LED产业加大扶持力度,为企业出台各种政策和优惠措施,于是,一些地方掀起了抢建大型LED生产基地的热潮。由于下游技术门槛低,自然成为进入LED产业合适的切口,这样大规模的投资下游产业链带来的必然结果,是重复建设以及资源的浪费,甚至出现产能过剩与泡沫。
当前我国大部分企业游走于中下游产业链,上游产业链中只有少部分中国企业。大量的企业都集中在下游产业链,这就导致下游产业链的竞争日益严重,利润越来越低,有些企业为了抢占市场,就用降低产品质量的手段来降低产品价格,这是导致现阶段国内LED市场混乱的主要原因之一。
业界资深人士、厦门格绿能光电股份有限公司高级工程师廖良斌告诉记者,现在LED行业,一方面各种资金涌入,制造商、运营商如雨后春笋般涌现;另一方面,国家出台相应统一的生产技术标准滞后,市场上灯具质量良莠不齐,个别产品亮灯不久即出现大面积灭灯,而且现场可维护性差,吃过LED质量亏的使用单位已出现拒绝再使用LED产品现象。
而本应该被取代的高压钠灯由于技术标准的统一,灯具、光源、电器方面通用性较强,不同厂家之间的产品可以互用,应用性反而很强。相反,每个LED厂家都按自己的标准生产产品,彼此间很难互换通用。如果采购综合实力比较弱的厂家的产品,将来维护的零部件都有可能找不到,届时产品的备品包括维护就成为运行维护部门棘手的问题。
LED灯厂家遍地开花,竞争日趋白热化,浑水摸鱼的劣质产品也不断出现在市场上,技术、价格等问题难以在短期内解决……这一系列问题导致LED灯推广速度缓慢。据统计,近两年在我国,普通照明产品市场占有率为27.5%,传统高效照明产品市场占有率为72.3%,而节能又降耗的LED照明产品却仅占0.2%。
应重视研发环节,提升产品质量
“从现阶段来看,正规企业正遭遇成本困扰。 ”中国半导体行业协会信息交流部主任李柯说,目前LED照明灯具成本约为普通光源的3到5倍。
“像我们这样做有质量保障的正规产品的企业,投入很大,成本高,价格降下来需要一个过程。 ”廖良斌对记者说,“这也就给了一些不良厂商可乘之机。大量低价的劣质产品充斥市场,也给消费者和整个行业的发展带来了损失。产品良莠不齐,严重挫伤了消费者的信赖度,这对一个新兴产业的发展是相当危险的,一旦得不到市场认可,现有产业的发展将停滞不前而成为市场的累赘。 ”
那么,现阶段LED灯市场之路应该怎样走?怎样才能使得LED产业走上正轨?廖良斌认为,这无疑不是企业本身就能解决的问题,国家和政府必须介入,对LED的产业进行调整,进行产业规范、产品规范,这样才能挽回消费者的信心。
虽然困难重重,但也有好消息让LED业界备感振奋。目前,我国已制定相关政策进一步推动LED市场大规模发展。今年8月,科技部发布半导体照明“十二五”规划,提出到2015年,半导体照明在通用照明市场的份额要达到30%;10月起,我国已禁止进口和销售100瓦以上白炽灯。这将是LED照明生产企业的巨大商机。
LED产品能够在很大程度上降低能源消耗,非常符合现阶段国家节能减排的发展方向。因此,在国家相关政策的支持下,大功率LED路灯已成为各地政府基础建设投资的重点。
不过,对于国家的这种支持,有专家对记者表示,方向还需要调整:“政府如果要支持,就应支持研发环节,而不要支持产品的推广。推广交给市场,让市场去选择,市场是会选择的。政府强势出钱推广,往往事与愿违。 ”
归根结底,不管是国内市场还是国际竞争,LED产品的发展都离不开质量的保证。不论是从行业的发展来看,还是从企业的长远角度出发,提高LED产品的质量都是十分必要的。
实行标准化生产,优胜劣汰
由于我国乃至世界都没有统一的质量标准,这就造成了LED市场的混乱。目前国内已有地方开始努力扭转这一局面。近日,《LED照明标准光组件技术与管理体系》专家论证会在广州召开,这意味着LED光组件在我国即将走入标准化。据了解,光组件将主要依据设计先进性、成本性、应用广泛性、需求明确性、系列扩展性、制造通用性等“六性原则”进行评估,而且样品纳入后还要经过市场考验,进行动态更新,不合适的组件产品自然被市场淘汰,优良的组件产品则继续以光组件形式推广。
国家工信部半导体照明标准工作组彭万华教授表示,LED照明标准光组件技术与管理体系紧密结合,是LED行业推广应用标准规范的迫切需求,从工业中间件标准化入手,立足半导体照明产品链式标准化研究思路,积极构建层级分类体系的技术规范和管理规范。“六性原则”评价基准,可以说是我国LED产业标准化路径上的一大创新。
以往都是用后才知好坏,因为只有在使用过程中,LED灯才能表现出节能特性,它的质量也只有在使用后才能分辨出哪些产品在 “鱼目混珠”,这次从工业中间件标准化入手,从生产环节保证质量,会有效避免一系列恶果出现。
总的来说,目前LED行业还处于起步阶段,价格体系、产品规格、技术标准、行业规范、扶持政策等各个层面都还不成熟。随着各方面的完善,这个行业会从此前的一窝蜂的市场涌入变得逐渐理性。随着市场的逐渐成长,一些企业进入这个领域,同时也有一些企业退出,从而实现优胜劣汰的良性发展。
有人预计,随着节能减排理念的不断深入,LED产品的应用将逐步从政府工程主导转变为民用照明主导。与此同时,整个LED行业也将逐步细分。业内预计,未来几年内,中国LED照明市场将迎来发展的高峰期,市场需求量有望突破1000亿只。用上高质量的LED灯后,营口当地人说,如今在渤海大街上无论行走还是驾车,都是一种幸福。