• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

全志八核处理器曝光:A15架构跑分超4万

来源:驱动之家
时间:2013-11-25

分享至:
    昨天联发科正式发布了号称是“首款”八核心处理器的MT6592,其采用28nm HPM工艺制造,集成了八颗Cortex-A7核心,频率为1.7-2.0GHz,搭载频率为700MHz的Mali-450MP4 GPU,安兔兔跑分能够达到32000分左右。
  除了联发科之外,来自大陆的全志也在准备着自家的八核处理器,其型号为A80,关于其核心配置,有消息认为是八颗Cortex-A7核心,也有消息认为是四颗Cortex-A15和四颗Cortex-A7组成big.LITTLE架构。而今天又有了关于这款处理器的规格又有了一种全新的说法,它疯狂的采用了八颗Cortex-A15核心!
  消息人士指出全志提出了一个Ultra Octa-Core概念,它很有可能是采用了八颗Cortex-A15核心,其内置的GPU应该是Mali-T6xx、Mali-T7xx或者来自PowerVR的G6000系列之一,安兔兔总成绩能够达到4万分以上,甚至比骁龙800还要强不少。
  但目前Cortex-A15架构在28nm工艺下功耗以及发热依然无法做的很好的控制,八颗Cortex-A15核心组合在一起之后所带来的功耗以及发热绝对不容小觑。如果上述消息属实的话,全志A80可能就要用上20nm制造工艺了,毕竟台积电的20nm工艺离真正的量产已经不远了,这有这样才能让Cortex-A15核心的功耗以及发热有明显的改善。


标签 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻