来源:21ic
时间:2013-11-25
英飞凌科技股份公司宣布今后三年内,来自欧洲五国的26家合作伙伴将开展环境传感器和传感器网络相关研究,用以支持节能解决方案。在英飞凌科技股份公司的领导下,研究项目“环境传感器支持节能”(ESEE)将借助建筑物或客舱内能源管理系统的无缝连接传感器,帮助进一步降低能耗。该项目将有效增强欧洲在减少温室气体排放相关技术领域的地位。为此,ESEE通过欧洲纳米科技方案咨询委员会(ENIAC Joint Undertaking)获得欧盟支持,并获得参与国的政府和地区拨款。此外,德国联邦教育科研部(BMBF)也将为“2020年信息通信技术”计划下的ESEE 项目提供支持。
创新的连接传感器系统是现代楼宇管理系统进行空气质量检测的一个重要组成部分。ESEE项目的重点是,基于用于检测二氧化碳、一氧化碳或湿度等环境参数的半导体和3D异构集成,开发全新低功率连接传感器系统。ESEE瞄准的是需要高度可靠的环境信息的应用,目的是制定有助于减少能源消耗的举措。结合利用空气质量管理解决方案,建筑物内部的节能潜力达30%以上,而对飞机而言,节能潜力则为整个能耗的5%左右。预计该系统还可以用于其它室内空气治理应用,例如,在电动汽车内。
在“欧洲2020”计划中,欧洲委员会设定了雄心勃勃的目标,致力于减少温室气体排放,并提高能源效率。在欧洲以颇具竞争力的成本开发、设计和制造的传感器和能源管理系统,是实现这些目标的主要推动因素。ESEE项目致力于为达成这些目标做出重大贡献。ESEE于2013年4月启动,将于2016年3月完成。该欧洲合作项目的预算为2,700万欧元,其中近一半由项目合作方提供,其余资金则由参与国芬兰、法国、德国和荷兰的国家主管部门(Call 2012-1, GA 324284)提供。欧洲纳米科技方案咨询委员会将为该合作研究项目提供额外支持。