• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

为物联网而创新 Spansion细分Flash与MCU融合

来源:21ic
时间:2013-11-25

分享至:

作为嵌入式闪存创新领域的老牌劲旅,Spansion公司早已在NASDAQ上市,目前Q3营业收入达到2750万美元。据Spansion公司微控制器与模拟业务部门市场部营销总监王钰介绍,现有Spansion的产品线主要包括,一是刚收购富士通的MCU产品线,包括专利的微处理器与ARM Cortex系列微控制器,二是闪存产品线,包括自己专利的电荷捕获NOR和SLC NAND,三是模拟器件,包括模拟、混合信号和电源管理。

从其官方提供的几组数据显示分析,从业务占比分类来看,Spansion在行业方面汽车和个人用户占据很高的份额,另外Spansion亚太占据了公司很大的市场份额,Spansion业务方面闪存占据公司主要地位。

王钰认为,在微控制器、闪存和模拟与混合信号方面,Spansion整合应用于嵌入式系统的世界级解决方案。Spansion的微控制器会基于ARM内核的强大产品组合与专利的微控制器,并且强调高质量、高性能、低功耗、配置嵌入式内存。闪存会注重的电荷捕获技术,供应广泛的窜行与并行NOR,推广高品质的SLC NAND。模拟与混合信号注重的电源管理技术,看重高边际利润的分离模拟产品组合。

Spansion一直坚持为物联网而创新,其安全、智能、有保障的嵌入式系统位于物联网的核心,在全球范围内专注于工业控制超过20年,在工业自动化、建筑与能源管理,十分重视工业控制系统连接性,(如以太网)。在白色家电与家用电器方面,关注嵌入式显示图像,并支持5V的电机控制。

2013年11月19日在中国发布的Spansion可扩展的灵活微控制器产品家族,从高性能到低功耗无缝衔接客户需求。Spansion在内置闪存方面行业,嵌入式闪存容量选项从64K字节到2M字节,具备200MHz的高性能,支持包括串行接口、CAN、USB以及以太网等通信接口,支持物联网应用。

Spansion FM MCU满足工业需求的可扩展产品家族分为FM4、FM3和FM0+三条产品线。

FM3属于Spansion FM MCU家族中的产品线,包括高性能组、基础组、低功耗组和超低漏电流组,产品线广泛目前拥有超过了570种产品型号。应用行业领域比较广泛,单一系统控制方面应用比较多。

FM4注重高性能方面,内置闪存256KB到2MB,时钟频率可以达到200M,目前嵌入式DSP与FPU已有超过140种产品型号,在低功耗模式下可以达到1.5微安,主要应用在工业控制、楼宇控制、大功率高性能电机等方面。

FM0+针对32位单片机市场,目前提供样品,明年季度实现量产。在RTC模式下达到0.7微安,达到目前市场上8位单片机的价格水平。其入门级产品具有成本优势,超低功耗产品将在明年推出。应用广泛的领域包括手持设备等对功耗要求更低的应用,同时在汽车电子的门控系统、灯控系统等方面也采用FM0+控制器作为主控单元。

从一张王钰提供的PPT图片可以看到,Spansion FM产品路线图非常广泛,从32针到216针都有覆盖。在提供硬件产品基础上,提供系统级的软件加速等解决方案,在热门的TFT、WIFI等方面都有新的展示。关键在于,Spansion在FM链接USB、以太网、触控、变频器、安全等方面有非常细致的分布与应用开发。

Spansion新一代 FM MCU性能特点包括了:1)先进连接性;2)高性能;3)高质量闪存;4)本地支持;5)长期供应;6)低功耗;7)先进的变频定时器;8)功能安全性。

其中,值得关注的三点:一是Spansion做了硬件和软件的安全机制,保护国内软件开发商的软件知识产权。

二是Spansion通过硬件对不同马达的控制,具备团队针对硬件做软件的系统开发,可以很快推出新产品。

三是汽车电子一般要求对MCU有10年以上的供货,Spansion对 FM MCU产品都有长期供应标准。

另外,王钰提到Spansion收购富士通的产品之后,会加入新的内置闪存技术,加入到下一代MCU产品线,如加入Spansion ECT的闪存技术,用更高的工业制成完成产品,对MCU性能提升有更多好处,MCU启动时间和运行性能都能获得很好改善。

他认为内置闪存技术优点突出:可以对闪存有很好的保护;可以在闪存上面不用映射到内存里面去跑,而MCU成本中RAM的成本占比很高,在他看来,现在市面上用户已经非常关注采用闪存技术的MCU产品,并且也占据了市场的主流,Spansion会争取更大的市场占有份额。

不过,他也强调,未来将加强FM0+产品线的进一步细分化,以此满足用户更为广泛的需求。

标签 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻